Arrow Electronic Components Online

우주의 숨겨진 이야기를 그리다

태양광03 8월 2022
제임스 웹 우주 망원경이 생생한 우주 배경을 배경으로 깊은 우주에서 떠 있는 모습으로 묘사되었습니다.
모든 기사 보기

전 세계적으로 대담한 새로운 연결의 시대가 시작되고 있습니다. 저궤도(LEO) 위성을 대규모로 구성한 성운이 이제 우리의 대기를 뒤덮으며, 전 세계 음성 및 데이터 통신의 미래를 영원히 바꾸고 있습니다. 이 분야에서 TE Connectivity(TE)는 끊임없이 최첨단을 선도하기 위해 노력하고 있습니다. 

미션이 중요한 만큼 부품도 중요합니다 

우주 등급 솔루션부터 극한 환경을 충족하도록 설계된 "내구성이 강화된" 상용 표준 부품(COTS)까지, TE 제품은 탁월한 신뢰성, 최고 성능 및 비교할 수 없는 비용 효율성으로 임무를 수행합니다.

미션 크리티컬 신뢰성을 갖춘 네트워크 구축

LEO는 1,000킬로미터도 채 떨어져 있지 않지만, 인공위성을 그곳에 보내기 위해 수십 년간의 혁신이 필요했습니다. TE Connectivity는 Explorer 1에 대한 임무 필수 신뢰성의 유산을 이어왔으며, 가장 까다로운 기한, 어려움, 환경을 견딜 수 있도록 설계된 SpaceVPX, VITA 및 MIL-SPEC 규격을 준수하는 제품을 개발하며 혁신을 지속하고 있습니다.

우주는 가혹한 환경입니다. 그래서 TE Connectivity의 LEO 위성 구성 요소는 참신한 버스 및 페이로드 요구 사항을 안정적으로 충족할 수 있도록 정밀하게 설계되고, 엄격히 시험되며 주요 우주 기관으로부터 인증을 받았습니다.

Illustration of GEO and LEO satellite subsystems showcasing key components such as solar panels, propulsion, and data handling.

당신을 더 멀리 데려가는 연결성 혁신

우주 발사 응용 분야에서는 성공만이 유일한 선택입니다. TE Connectivity의 업계 경험은 당사를 우주 발사 응용 분야의 혹독한 조건에 적합한 검증된 제품을 제공하는 세계적으로 인정받는 선도 기업으로 자리매김하게 하였습니다. 귀하의 발사체 설계가 MIL-STD-1553B 데이터버스 시스템, DEUTSCH DBAS 시리즈 푸시 풀 커넥터, 또는 가장 강력한 항공전자 인터커넥트를 요구하든 — TE Connectivity의 솔루션은 성공적인 배치를 제공합니다.

Illustration of a rocket showcasing various subsystems and components by TE Connectivity.

추가 콘텐츠:

우주 센서: TE가 NASA의 목성 탐사에 기여한 방법

TE가 우주 응용 분야와 관련된 과제를 해결하기 위해 맞춤형 센서를 제조하는 방법을 알아보세요.

전체 지원을 제공하는 종합 솔루션

우주로 나아가기 위해서는 올바른 팀이 필요합니다. 개념부터 궤도까지, TE의 광범위한 제품 포트폴리오와 헌신적인 엔지니어, 디자이너 및 연구원 팀이 귀하의 다음 임무를 위해 준비되어 있습니다.

저희 제품의 폭넓은 활용을 통해 디자이너들이 성능, 비용, 시장 출시 시간의 최적 균형을 맞출 수 있도록 돕습니다. 엔지니어링 우수성을 추구하는 저희의 노력은 진동, 방출 가스, 정전기 방전, 주석 수염 완화, 온도, 방사선 및 크기-무게-전력(SWAP) 요구사항을 충족하는 우주 적합 솔루션을 보장합니다.

다음 우주 응용 프로그램을 위한 솔루션을 탐색해보세요.

기사 태그

글로벌
TE Connectivity
기사
스마트 공간
연결성

관련 콘텐츠