Arrow Electronic Components Online

무선 연결의 소중한 편리함

연결성17 3월 2023
스마트폰을 들고 있는 사람이 디지털로 장치 주변에 표시된 스마트 홈 아이콘과 상호작용하는 장면을 근접 촬영으로 보여줍니다.
모든 기사 보기

연결성은 스마트 디지털 라이프스타일을 현실로 만듭니다

‘무선의 가장 큰 이유는 편리함’이라는 말은 더할 나위 없이 진실입니다. 우리의 집, 차량, 사무실 건물, 공장, 공공 장소 및 스마트 시티 인프라에 수십억 개의 IoT 장치가 배치된 상황에서 전자 기기 사용자들이 연결 가능성보다 편리함을 더 선호하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 사물 인터넷(IoT) 및 만물 인터넷(IoE)의 도입으로 스마트 가전제품과 웨어러블 기기에서 연결된 자동차와 스마트 도시까지, 모든 것이 연결을 필요로 하며 네트워크에서의 연결이 끊긴다는 것은 사회와의 단절을 의미합니다. 우리가 오늘날 살고 있으며 의존하는 연결된 세계에서는 많은 것이 걸려 있습니다.   무선 연결성은 단순히 어디서나 전 세계로 안전하게 인터넷에 연결되는 것을 제공할 수 있지만, 정교하게 설계된 솔루션은 서비스 제공업체에게 유리한 가입자 경험을 전달하고, 성능 데이터와 무결성을 접속 지점까지 추적하며 원격으로 문제를 해결하고 빠르고 효율적으로 운영을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 잘 설계된 연결성의 가치는 의심할 여지 없이 엄청납니다.   Wi-Fi 네트워크는 구현의 용이성, 추가 사용자 증대의 간편함, 인프라 비용 절감, 확장성 및 이동성으로 인해 배치되었습니다. 이동 중인 전문가들은 공공 장소에서의 무선 네트워크를 연결 상태를 유지할 간단한 방법으로 보고 있으며, 이는 5G와 다중 입력 및 다중 출력(MIMO*) 기술의 이용 가능성으로 더욱 활성화됩니다. 이동 중 실시간 고화질(HD) 비디오 스트리밍이 차량 내 멀티미디어를 통해 이제 가능성에서 현실로 변화했습니다. IoT 또는 M2M(기계 대 기계) 응용 플랫폼에서 작동하는 산업용 라우터를 사용하는 공장 직원들은 LTE 대역을 통해 HD 비디오를 디스플레이 시스템으로 스트리밍하며 교육이나 의사소통을 할 수 있습니다. 가능성은 무궁무진합니다.   *MIMO 기술은 Wi-Fi 네트워크와 셀룰러 4세대(4G) 롱텀에볼루션(LTE) 및 5세대(5G) 기술에 광범위하게 사용되며, 무선 근거리통신망(WLAN)에서도 사용할 수 있습니다. IEEE 802.11n 지원이 있는 모든 무선 제품은 MIMO를 지원하며, 이 기술은 802.11n 제품이 802.11n이 없는 제품보다 더 높은 속도에 도달하도록 돕습니다.   하늘이 잘 보이는 조건이 주어진다면, 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)은 차량 내부든 외부든 다양한 서비스와 응용 프로그램의 요구 사항에 부합하는 성능으로 위치를 제공할 수 있습니다. 네트워킹, 내비게이션 및 텔레매틱스 – 상업용 네트워크 차량 또는 스마트카를 위한 경우든 – 이러한 연결 기술 사용 사례는 Molex Sunshade 5-in-1 안테나(5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS)와 같은 다기능 안테나가 완벽하게 적합한 곳입니다.

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

무선 기술이 연결하는 청정 녹색 에너지, 스마트 도시, 스마트 산업, 스마트 교통, 스마트 농업 및 스마트 홈의 세계.   출처: Getty Images

하나의 솔루션, 무한한 가능성

Electronic antenna components with visible wiring

오른쪽 상단 사진: Series 219264 Sunshade 5-in-1 Antenna Lite에는 2개 LTE, 2개 Wi-Fi 및 1개 GNSS 안테나가 포함되어 있습니다. 이 제품은 고품질 플라스틱 소재로 제작된 컴팩트한 안테나 돔 안에 5G MIMO 및 Wi-Fi MIMO 안테나 시스템을 포함하고 있으며, 어떤 유형의 표면에도 뒷면 접착제로 부착할 수 있습니다. 자동차 텔레매틱스, 운송 및 원격 모니터링 애플리케이션에 이상적으로 적합하며, 안테나 하우징 하단에서 피딩 케이블이 나옵니다.   오른쪽 하단 사진: Series 220573 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro는 2개의 5G/LTE, 2개의 Wi-Fi 및 1개 GNSS 연결을 제공합니다. 이 제품에는 고품질 플라스틱 돔 안에 5G/LTE MIMO 및 Wi-Fi MIMO 안테나 시스템이 포함되어 있으며, 볼트-너트 마운팅 방식으로 구성되어 있습니다. Series 219264 모델과 마찬가지로, 안테나는 하우징 하단에서 피딩 케이블이 나옵니다.   Molex Sunshade 5-in-1 Antenna는 여러 무선 통신 프로토콜을 처리할 수 있는 확장된 주파수 범위를 제공하며, 높은 방사 효율로 장거리 연결을 가능하게 합니다. 이 안테나는 상업용 차량, 무선 IT 인프라, 통신, 네트워킹 시스템 또는 혹독한 작업 환경이 있는 설치와 같은 다양한 애플리케이션에 빠르고 쉽게 적응할 수 있는 모듈형 연결성을 제공합니다.   Sunshade 5-in-1 안테나는 내장된 셀룰러(LTE, 5G) MIMOx2, Wi-Fi(트라이 밴드)x2 및 GNSS 기능을 통해 다양한 주파수 대역을 지원하며, 디자이너가 한 가지 환경에서는 작동하지만 다른 환경에서는 작동하지 않는 제한된 안테나 선택 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. 넓은 주파수 범위를 지원하는 안테나 배열을 통합하여 무선 애플리케이션 디자이너는 최적의 장치 성능을 위한 연결성을 확보할 수 있습니다.   저프로파일 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro는 LTE/5G 전체 대역 셀룰러, Wi-Fi 및 GNSS 안테나를 포함하는 컴팩트하고 견고한 인클로저로 IK10 등급의 내충격 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. 또한 IP67 등급으로 혹독한 환경 조건에 대한 보호 기능을 제공합니다. 이 안테나는 뒷면 접착형 또는 볼트-너트 마운팅 형식으로 제공되며, 스마트 및 특수 차량, T-box, IoT 및 산업 IoT, 텔레매틱 시스템 등의 애플리케이션에 용이하게 통합됩니다.   다양한 전자 기기의 글로벌 무선 네트워크 통합은 시스템 디자이너에게 도전 과제를 야기했습니다. 이러한 도전 과제는 금속 표면과 작은 공간에서의 높은 방사 효율 설계 요구를 충족하거나 케이블 길이 및 커넥터 유형 제한 등을 포함할 수 있습니다. Sunshade 안테나의 SMA(수) 커넥터는 조정 가능한 케이블 길이를 제공하며 FAKRA 및 HFM 커넥터에 연결할 수 있는 끝단을 조정할 수 있습니다. Molex Sunshade 5-in-1 Antenna Pro는 금속 및 비금속 표면 모두에서 우수한 성능을 제공합니다.   Sunshade 5-in-1 안테나의 크기는 95 x 95 x 38mm이며 케이블 길이는 1000mm입니다. 이 제품은 RF 출력 2와트로 다음과 같은 주파수 대역에서 작동합니다: 5G/LTE MIMO의 경우 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz, WI-FI MIMO의 경우 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz, GNSS의 경우 1561-1602MHz. 선형 편광 방식으로 운영되며, 작동 온도는 -40°C에서 +85°C까지입니다.   Sunshade 5-in-1 안테나에는 두 가지 파트 번호가 있습니다. Sunshade 5-in-1 Antenna Pro (220573-1000)와 Sunshade 5-in-1 Antenna Lite (219264-0001)가 포함됩니다. 다양한 제품 및 애플리케이션 사양 정보는 Molex.com에서 외부 안테나 또는 콤보 안테나 웹사이트를 통해 확인할 수 있습니다.

결론 

전자 제품의 소형화, 다용도성 및 이동성이 지속적으로 발전함에 따라, 무선 기술과 이를 활용한 솔루션은 더욱 스마트해지고 점점 더 연결성이 강화되고 있습니다. IoT(사물 인터넷), IoE(모든 것의 인터넷), 그리고 차량과 모든 것을 연결하는 기술(V2X)은 무선 기술 발전의 속도와 양식을 가속화시키며, 이러한 발전의 핵심 요소가 여전히 안테나임을 보여줍니다. 또한 연결성과 연결성이 제공하는 편리성이 점점 더 증가하고 있음을 빼놓을 수 없습니다. 이 기사에서 소개된 Molex의 Sunshade 5-in-1 안테나는 세 가지 단어로 설명할 수 있으며, 바로 다양함(multifarious), 다기능(multifeatured), 다목적(multifunctional)이라고 할 수 있습니다. 이는 안테나 기술 생태계의 확장에 기여하는 모든 구조, 구성 및 특징 면에서 사실이라고 할 수 있습니다.

기사 태그

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
사물인터넷 (IoT)
APAC
기사

관련 콘텐츠