Arrow Electronic Components Online

클라우드 컴퓨팅 신기술의 비하인드 스토리

클라우드19 1월 2024
핑크색 구름이 텅 빈 도심 교차로를 채우고 있으며, 양옆에는 높은 건물들이 서 있습니다. 구름은 중앙에 위치하며, 흰 줄기와 입자를 밖으로 퍼뜨리고 있어 연결성을 암시하고 있습니다.
모든 기사 보기

클라우드 컴퓨팅은 주문형 컴퓨팅 서비스의 한 형태로, 현대 컴퓨팅의 핵심 요소입니다. 이 기술은 하드웨어와 소프트웨어로 이루어진 복잡한 네트워크 인프라, 즉 전 세계적으로 방대한 데이터를 전달하는 정교한 시스템에 기반하여 성장합니다. 전 세계적으로 클라우드 서비스와 애플리케이션을 거의 즉시 제공할 수 있는 것은 전적으로 연결된 네트워크에 의존합니다.

이 기사는 이를 가능하게 하는 종종 간과되는 기술적 경이로움을 탐구합니다.

클라우드 컴퓨팅에서 데이터 센터 연결

‘클라우드’라는 용어는 인터넷을 통해 서비스를 제공하는 원격 서버 네트워크를 나타냅니다. 서버는 데이터 저장, 처리 및 배포를 처리하도록 설계된 고성능 컴퓨터로, 클라우드 컴퓨팅의 핵심을 이룹니다. 그러나 서버 자체를 넘어 클라우드의 기능과 확장성을 가능하게 하는 것은 강력하고 다양한 연결 하드웨어 구성 요소 및 케이블(비유적인 혈관과 모세혈관)입니다.

광섬유 케이블을 통한 클라우드 컴퓨팅

광섬유 케이블 은(는) 클라우드 인프라의 정맥과 동맥과 같으며, 네트워크 전반에 데이터를 전송합니다. 이는 서버 간 또는 대양을 가로질러 데이터를 전달합니다. 광섬유 케이블은 구조적으로 크게 다를 수 있으며, 몇 센티미터 길이의 단일 숫자 섬유를 가진 케이블부터 수천 마일에 걸쳐 뻗어 있는 수천 개의 섬유를 가진 케이블도 있습니다.

이 인터랙티브 지도는 전 세계 해저 광케이블의 분포를 보여줍니다.

TE Connectivity의 760054239 광섬유 케이블은 96개의 개별 섬유, 12.2mm 두께를 특징으로 하며 다양한 길이로 제공됩니다. 하지만 광섬유 케이블은 내구성이 높은 구리 케이블에 비해 섬세합니다. 그럼에도 불구하고 광섬유 케이블은 데이터를 전기로 전송하는 대신 빛으로 전송해 더 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공하여 광범위한 거리에서도 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 가능하게 해줍니다.

구리 케이블은 약 40Gbps의 데이터 전송 속도에서 최대치에 도달하며 100미터 길이로 제한됩니다. 반면, 최근 광섬유 속도는 단일 코어에서 1.7 Pbps (1,700,000 Gbps)에 도달했으며, 19개의 코어를 포함하는 67km 길이의 케이블을 사용하여 이루어졌습니다. 광섬유 케이블은 또한 전자기 간섭에 영향을 받지 않으며 어떠한 EMI도 발생시키지 않습니다. 이들의 효율성은 클라우드 서비스 지원과 전 세계 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터 간의 초고속 통신을 가능하게 하는 데 있어 매우 중요합니다.

A person is holding a bundle of colorful metal rods, possibly tent poles or stakes, against a clear blue sky.

클라우드 광섬유 커넥터

광섬유 케이블 자체로도 인상적이지만, 광섬유 기술의 진정한 위대함은 서버 간의 커넥터에 있습니다. 단일 케이블에는 항상 두 개의 커넥터가 있습니다. 광섬유 커넥터는 케이블을 통해 전송된 빛을 광 검출 하드웨어가 정확히 수신할 수 있도록 매우 정밀하게 제작됩니다. 광섬유 커넥터는 대부분의 데이터 센터 응용 프로그램에서 일반적인 SFP, SFP+, SFP28, SFP56, QSFP+, QSFP28, QSFP56 트랜시버 폼 팩터를 지원하기 위해 폼 팩터 표준을 가지고 있지만, 광학 인터커넥트 사양은 사용 환경에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

예를 들어, 1063971664 (Molex)은 내충격 및 진동 환경에서 광학 연결에 이상적인 향상된 래치 메커니즘을 갖춘 고온 또는 밀봉 본체를 특징으로 하는 금속 광학 커넥터입니다. 극한의 내구성을 고려할 때, 이 광학 커넥터는 통신 안테나, 산업용 프리미스 배선, 군사, 항공우주 및 의료 산업에서 발견될 가능성이 큽니다.

이더넷 라우터 및 스위치

라우터와 스위치는 클라우드 네트워크 내에서 트래픽 관리자의 역할을 합니다. Phoenix Contact의 2701877 와 같은 네트워크 라우터는 네트워크 간 데이터 패킷을 전송하고 데이터 전송을 최적화합니다. 한편, 네트워크 스위치는 Microchip Technology의 KSZ9897RTXI-TR 과 같이 로컬 네트워크 내의 통신을 원활히 하여 네트워크 내 장치 간 효율적인 데이터 전송을 보장합니다.

스위치와 라우터는 네트워크 연결을 유지하고 클라우드 인프라 전반에 걸쳐 데이터 흐름을 가능하게 합니다. 두 기술 모두 대부분 광섬유 케이블과 인터커넥트를 통해 제공되는 연결에 의존하며, Molex의 LC 어댑터 같은 제품은 대량 유선 연결에 유용합니다.

이더넷 어댑터

이더넷 어댑터는 물리적 장치(예: 독립 서버 또는 네트워크 스위치)와 클라우드 인프라 간의 연결을 가능하게 하여 클라우드 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 어댑터는 네트워크 인터페이스 카드(NIC)라고도 하며, 로컬 네트워크와 클라우드 환경 간의 데이터 전송을 용이하게 합니다. NIC는 클라우드 데이터 전송 및 통신을 관리하며, 보안 전송을 위한 보안 기능을 통합하고, 로컬 네트워크와 클라우드 간의 대역폭 및 속도를 관리합니다.

예를 들어 ConnectX-6 Dx SmartNIC 은 NVIDIA 에서 제공하는 NIC으로서 가상화, 사이버 보안, 빅데이터, 머신러닝 및 데이터 저장소와 같은 데이터 센터 애플리케이션을 가속화하는 안전하고 고급 클라우드 네트워크 인터페이스를 제공합니다. 흥미롭게도 ConnectX-6는 클라우드 네트워크 워크로드를 오프로딩하고 초고속 네트워크 성능을 제공하기 위해 가상 스위치 및 가상 라우터 하드웨어 가속화를 특징으로 합니다. NVIDIA의 ConnectX-6는 여러 연결 옵션(SFP28, SFP56, QSFP28, QSFP56)을 제공하여 MCP2M00-AO2AE30L 과 같은 케이블 어셈블리를 사용할 수 있습니다.

하드웨어는 클라우드 컴퓨팅의 중추입니다

클라우드를 가능하게 하는 하드웨어는 지속적으로 진화하고 혁신하며, 거의 모든 측면에서 매년 새로운 데이터 속도 기록이 갱신되고 있습니다. 강력한 네트워킹 인프라 기술은 클라우드 컴퓨팅의 신뢰성을 지원합니다. 광섬유 케이블, 광학 인터커넥트, 라우터, 스위치 및 이더넷 어댑터와 같은 구성 요소들이 고속 데이터 전송을 가능하게 하며, 로컬 네트워크와 클라우드 간의 연결성을 보장합니다.

민간 및 공공 부문에서 클라우드 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 센터 외부에서도 하드웨어 혁신이 클라우드 인프라에 필요한 개선을 제공할 것입니다. Arrow Intelligent Solutions는 차세대 클라우드 컴퓨팅 인프라를 설계, 구축 및 출시하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 Arrow.com/AIS를 방문하십시오.

목록에 포함되어 있나요?

독점 제공, 제품 발표 및 최신 업계 소식을 받으려면 가입하세요.

기사 태그

이더넷 스위치
Molex
클라우드
데이터 센터
광섬유
이더넷

관련 뉴스 기사

모두 보기