Arrow Electronic Components Online

5GHz Wi-Fi와 5G 셀룰러 기술: 차이점은 무엇인가?

Wi-Fi06 4월 2023
밝은 파란 하늘을 배경으로 여러 개의 안테나와 수신기를 갖춘 통신탑이 서 있습니다.
모든 기사 보기

전자기 복사는 가시광선을 생성하고, 전자레인지를 가능하게 하며, 햇볕에 타게 하고, 무선 통신을 가능하게 합니다. 기술 응용 분야에서는 전자기 스펙트럼 내의 다양한 전자기 주파수를 사용합니다.

Wi-Fi 라우터 와 셀룰러 통신 시스템은 전자기 스펙트럼에 의존하는 두 가지 현대적 용도입니다. 현대의 Wi-Fi 라우터는 ‘5GHz’ Wi-Fi를 생성할 수 있습니다. 셀룰러 통신 시스템은 ‘5G’ 기술을 활용합니다. 이들은 같은 것이 아닙니다.
 
5G와 5GHz의 차이점은 무엇입니까? 이 시스템들은 전자기 스펙트럼의 다른 부분을 사용하며, 성능 능력은 매우 다릅니다. 이 글에서는 5G와 5GHz의 차이점과 두 기술의 사용 사례에 대해 설명합니다.

5G는 무엇이며, 5GHz Wi-Fi는 무엇입니까?

기본적으로 5G와 5GHz 기술은 무선 통신을 가능하게 하기 위해 모두 전파(전자기 복사)를 사용합니다. 그러나 이들은 서로 다른 전파 기술을 사용합니다. 또한, 5G와 5GHz는 두 가지 다른 기술을 의미합니다.

5G는 무엇을 의미하나요?

5G는 무선 셀룰러 통신 기술의 5세대를 나타내는 약어입니다. 5G 셀룰러는 3G/4G/LTE 기술의 대체로, 이전의 셀룰러 기술들과 상당히 유사한 무선 주파수(RF) 대역을 활용하며, 이전에 RF 무선 통신에 사용되지 않았던 새로운 전파(NR) 주파수 대역을 추가로 사용합니다.
 
5G 셀룰러 기술의 저 및 중간 대역 주파수는 600MHz에서 900MHz(저 대역)와 2.5GHz에서 3.7GHz(중간 대역) 범위에서 작동합니다. 고대역 5G 주파수는 24GHz에서 71GHz까지의 새로운 통신 주파수입니다.
 
이 기술에 대해 더 알아보려면 우리의 What is 5G? 기사를 방문하세요.

5GHz는 무엇을 의미하나요?

5GHz는 Wi-Fi 및 기타 면허가 필요 없는 무선 통신 기술을 위해 예약된 여러 다른 작동 주파수 대역 중 하나입니다. 대부분의 최신 Wi-Fi 라우터는 설치 시 두 가지 RF 대역 옵션인 2.4GHz와 5GHz를 제공합니다. 2.4GHz Wi-Fi는 긴 거리 및 단단한 표면을 통한 인터넷 제공에 더 적합하지만, 5GHz Wi-Fi 신호는 2.4GHz Wi-Fi보다 낮은 지연 시간과 더 높은 인터넷 속도를 제공합니다.

5G 홈 인터넷은 어떤가요?

두 기술 간의 혼란을 더하는 것은, 많은 가정용 인터넷 제공업체들이 실제로 두 기술의 조합인 5G 서비스를 이제 제공한다는 점입니다.
 
전통적으로, 가정에 인터넷은 인터넷 제공업체가 소유한 이더넷 또는 광섬유 케이블 을 통해 제공됩니다. 이 인터넷 신호는 모뎀 을 통해 유선 신호에서 변환되고, 그 후 라우터를 통해 가정 내에 무선으로 전송됩니다.
 
5G 가정용 인터넷 은 유선 인터넷 연결의 필요성을 없애줍니다. 대신, 셀룰러 제공업체에 의해 제공되는 무선 5G 신호를 이용합니다. 이 5G 셀룰러 신호는 모뎀을 통해 Wi-Fi 신호(잠재적으로 5GHz 신호)로 변환되며 Wi-Fi 라우터를 통해 전송됩니다.

A wireless router with three antennas is prominently placed on a wooden table in the foreground.

5G vs. 5GHz 기능

서로 다른 기술 외에도 5G와 5GHz 성능 간에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 일반적으로 5G 셀룰러 성능은 5GHz보다 훨씬 광범위하지만, 각자 나름의 가치와 사용 사례가 있습니다.
 
1.   신호 범위 및 품질: 5G 기술은 세 가지 다른 주파수 대역을 차지하므로 이러한 신호의 범위도 다양합니다. 저주파 대역은 수천 미터까지 전파될 수 있는 반면, 고주파 대역은 몇 미터만 전파됩니다. 한편, 5GHz Wi-Fi 신호는 약 15미터까지 전파되며 품질 신호를 유지할 수 있지만, 방해 신호와 건축 자재 및 사람과 같은 장애물에 의해 신호가 빠르게 약해집니다.
 
2.   속도: 마찬가지로 5G 기술은 다양한 주파수 대역에서 속도가 크게 다릅니다. 저주파 5G 주파수는 50에서 250Mbps의 인터넷 속도에 도달할 수 있습니다. 그러나 고주파 5G 주파수는 최대 20Gbps(일반적인 유선 광섬유 속도보다 20배 높은)의 이론적 속도에 도달할 수 있습니다.
 
한편, 5GHz Wi-Fi 신호는 약 1.3Gbps의 이론적 속도에 도달할 수 있습니다.
 
3.   수용 능력: 5G 고주파 대역의 또 다른 이점은 일반적인 5GHz 시스템보다 더 많은 장치를 지원할 수 있다는 점입니다. 5GHz Wi-Fi 시스템은 일반적으로 수십 개의 장치를 지원할 수 있는 반면, 고주파 5G 시스템은 수백 개의 장치를 지원할 수 있습니다. 이러한 장치 지원 임계값은 각 기술의 운영 속도에 직접적인 영향을 받으며, 이 때문에 5G 셀룰러 시스템이 Wi-Fi 시스템 대신 경기장과 같은 공공 장소에서 널리 사용됩니다.

5G는 Wi-Fi의 미래에 어떤 의미가 있을까요?

5G 셀룰러와 5Ghz Wi-Fi 기술은 다르지만, 그들의 활용과 능력은 비교적 유사합니다. Wi-Fi는 가정 내 무선 서비스의 표준으로, 역사적으로 셀룰러 통신보다 더 빠른 속도를 제공해왔습니다. 5G의 출현으로 인해 더 이상 그렇지 않습니다. 5G는 가정용 5GHz Wi-Fi를 당장 대체하지는 않겠지만, 향후 10년 내에 Wi-Fi만 지원하던 연결 장치들이 Wi-Fi와 5G 신호를 모두 지원하도록 변화할 가능성이 있습니다. 5G 속도와 지연 시간의 이론적 최대치가 실현됨에 따라, 인터넷 게임, VR, AR 및 엣지 IoT 제품과 같은 고속 응용 프로그램은 더 이상 Wi-Fi 라우터를 필요로 하지 않을 것입니다.
 
Arrow.com에서 업계 선도 제조사의 무선 통신 제품을 Arrow의 선택을 통해 검색하십시오. 인기 있고 많이 판매되는 안테나RF 트랜시버모뎀 등을 아래에서 찾아보십시오.

뉴스레터

목록에 있습니까?

독점 혜택, 제품 발표 및 최신 산업 뉴스를 받아보세요.

기사 태그

글로벌
Wi-Fi®
5G
사물인터넷 (IoT)
기사
무선

관련 콘텐츠