Arrow Electronic Components Online

USB 커넥터 및 케이블에 대한 광범위한 개요

USB 타입 C17 3월 2023
USB-C 케이블 커넥터가 스마트폰의 USB-C 포트 옆에 위치해 있는 자세한 모습. 이 설정은 현대적인 디자인과 기기의 기능성을 강조하며 나무 표면 위에 배치되어 있습니다. 이미지에는 연결성과 기술의 필수 요소들이 부각됩니다.
모든 기사 보기

USB는 개인용 컴퓨터, 모바일 기기 등 다양한 정보 통신 제품에서 널리 사용되는 컴퓨터와 기기를 연결하기 위한 직렬 버스 표준입니다.

이 인터페이스는 표준이 지속적으로 진화해온 긴 역사를 가지고 있으며, 여전히 기술 통신 표준에서 흔히 사용되고 있습니다. 이 글에서는 USB 인터페이스의 발전, USB의 전망, 그리고 Same Sky가 소개한 USB Type C 커넥터 제품 라인에 대해 간단히 설명드리겠습니다.

USB는 오늘날 주요 신호 전송 기술이 되었습니다

USB는 Universal Serial Bus의 약어입니다. 소위 말하는 "버스"란 시스템 내의 구성 요소 간 데이터를 전송하기 위해 사용되는 회로 배열 또는 통신 시스템을 의미합니다. 이 경우 "직렬" 버스는 데이터를 하나의 단일 와이어를 통해 한 번에 한 비트씩 전송합니다. 하지만 USB 커넥터는 구성 요소들 간의 데이터 전송뿐만 아니라 다른 기능도 수행할 수 있습니다. USB 커넥터는 전력을 전송할 수도 있으며, 프린터와 키보드에서부터 휴대전화와 플래시 드라이브에 이르기까지 다양한 하드웨어 장치를 지원할 수 있습니다.

USB 프로토콜이 개발되기 전에 컴퓨터는 데이터를 전송하기 위해 시리얼 포트와 병렬 포트를 사용했으며, 각 장치는 다양한 독점 플러그, 커넥터, 케이블, 확장 카드 및 필요한 드라이버를 사용했습니다. 데이터 전송 속도는 매우 느렸습니다. 병렬 포트의 실행 속도는 초당 약 100kB이고, 시리얼 포트의 실행 속도는 초당 115-450kb였습니다.

USB 1.0 규격은 1996년 초 처음 등장했습니다. 여러 기업의 컨소시엄을 통해 많은 노력 끝에 초기에는 저속으로 초당 1.5 Mbit, 그리고 전속으로 초당 12 Mbit의 데이터 전송 속도를 제공했습니다. 이후, 2000년에 초당 480 Mbit의 속도를 가진 USB 2.0이 출시되었고, 2008년에는 초당 4.8 Gbps의 속도를 가진 USB 3.0으로 업그레이드되며 전송 속도가 더욱 개선되었습니다. 그 후, USB 3.2는 3.1 및 3.0 표준을 대체하고 최대 초당 20 Gbps의 속도를 지원하며 현재 가장 일반적으로 사용되는 표준으로 자리 잡았습니다. 최신 버전은 2019년에 출시된 USB4로, 최대 초당 40 Gbps의 전송 속도를 제공하며 점차 다양한 장치에 도입되고 있습니다.

오랫동안 USB 표준은 USB 구현자 포럼(USB-IF)이라는 조직에 의해 지침을 받고 인증되어 왔으며, 이 포럼은 700개 이상의 회원사를 보유하고 있습니다. 수년간 USB-IF의 노력은 일련의 표준을 발표하는 데 기여했으며, 사양의 전송 속도는 점점 더 빨라지고 있습니다. 작고 저렴한 USB 인터페이스를 통해 속도와 영상 해상도가 향상되어 USB 커넥터는 오늘날 세계에서 사용되는 주요 신호 전송 기술로 자리 잡고 있습니다.

다양한 USB 물리적 폼 팩터로 다양한 요구 충족

USB 커넥터에는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 여러 유형 또는 물리적 사양이 있습니다. 이에 포함되는 예는 다음과 같습니다:

  • 타입 A: 가장 원형적이고 일반적인 USB 커넥터로, USB 표준 A라고도 알려져 있으며, 하위 주변 장치를 호스트 장치에 연결하는 데 사용됩니다. 평평한 직사각형 모양으로 되어 있으며 마찰로 고정되어 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다. 핀 중 하나를 통해 5V DC 전원을 제공하며 모든 유형의 USB 프로토콜과 호환됩니다.

  • Type B: Type B 커넥터는 주로 USB 컴퓨터 주변 장치에 연결하는 데 사용됩니다. 이 커넥터는 윗부분에 약간 비스듬한 모서리가 있는 정사각형 모양입니다. Type A와 마찬가지로 마찰로 고정됩니다. 두 개의 호스트 컴퓨터를 서로 연결하는 위험 없이 주변 장치를 연결할 수 있도록 개발되었습니다. 이 유형의 커넥터는 여전히 사용되지만, 마이크로 버전이 더 일반적입니다.

  • USB 타입 C: 이는 가장 최신의 USB 인터페이스로, 양방향 대칭 디자인을 갖추어 어느 쪽으로든 뒤집어 꽂을 수 있으며, 모든 USB-C 장치는 케이블의 어느 한쪽 끝에서도 연결이 가능합니다. USB 3.2(이전의 3.1 및 3.0), 2.0 및 1.1 신호를 전송할 수 있고, 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하며, 최대 100W의 양방향 전력 공급 기능을 제공합니다(USB PD 3.1을 통해 최대 240W로 확장 가능). 또한 DisplayPort 비디오와 4채널 오디오를 지원합니다. 타입 C는 USB4와 Thunderbolt도 지원하며, Thunderbolt는 최대 40Gbps의 데이터 전송 속도로 주변 장치를 컴퓨터에 연결할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다.

  • 마이크로와 미니 A 및 B: 이는 Type A와 Type B 커넥터의 소형 버전으로, 물리적으로 더 작은 연결을 제공하는 동시에 480 Mbps의 고속 전송 속도와 On-The-Go (OTG) 기능을 유지하여 모바일 기기 및 기타 주변 장치가 USB 호스트 역할을 수행할 수 있도록 합니다.

  • AB형: 이 커넥터는 Micro A 및 Micro B 플러그가 단일 리셉터클 유형에 연결되도록 하여 더 큰 유연성을 제공합니다.

Illustration showcasing various USB connector types, including Type-A, Type-B, Type-C, Mini-A, Mini-B, Micro-A, and Micro-B. Each connector is labeled with pin configurations and functions, such as GND, VCC, and data lines. The image is presented on a grid background with clear text annotations for easy understanding.

다양한 유형의 USB 커넥터는 서로 호환되지 않으며, 관련된 수컷 또는 암컷 커넥터와만 연결할 수 있습니다. 커넥터 자체는 표준이지만, 다양한 응용 분야에 따라 외장 케이스가 크게 변경될 수 있습니다. 이는 IP 등급(침입 보호)이 부여된 USB 커넥터의 개발로 이어지며, 가혹한 환경에서 사용되는 장치에 대해 고체 또는 액체가 침투하는 것을 견고하게 보호해줍니다.

대부분의 USB 케이블 어셈블리는 한쪽 끝에 한 유형의 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에 다른 유형의 커넥터가 있습니다. Type A에서 Type B 또는 Type C는 매우 일반적입니다. Type C는 특히 서로 변경 가능하도록 설계되어 있기 때문에, 케이블 양쪽 끝에 Type C가 더 일반적이며, Type C 포트의 폭넓은 채택과 함께 그 사용이 점차적으로 증가하고 있습니다. USB 3.0 Micro B 플러그는 더 높은 데이터 전송 속도에 적응하기 위해 더 넓은 연결을 갖고 있지만, USB 2.0 Micro B 소켓과는 호환되지 않습니다. 그러나 USB 3.0 Micro B 포트를 가진 장치는 이전 USB 2.0 Micro B 수 플러그와 연결될 수 있습니다.

Illustration of two connector types: Micro-B and USB 3.0 Micro-B. The connectors are displayed side by side on a grid background with labeled text beneath each. The image highlights the pin configurations and structural differences between the two connectors.

디자인에 USB 커넥터를 통합할 때, 일부 지역에서는 새로운 전자 장치가 충전 케이블에 USB Type C 커넥터를 사용하도록 요구하는 규정을 도입하고 있다는 점을 아는 것이 중요합니다. 예를 들어, 유럽연합은 2024년부터 모바일 기기용 충전기를 USB Type C를 기반으로 해야 한다고 발표했으며, 노트북도 2026년에 이에 따라야 합니다. 이는 EU에서 판매되는 모든 모바일 기기가 동일한 종류의 충전기를 사용하게 되어 환경에 이롭고 소비자들의 불편함을 줄일 것입니다.

더 빠른 USB 통신 표준의 지속적인 발전

USB 통신 표준은 사용되는 장치 간의 데이터 전송 속도, 핸드셰이크 프로토콜, 전원 공급 명세를 정의합니다. 수년에 걸쳐 이 표준은 크게 향상되었습니다. 데이터 전송 속도는 초당 1.5 Mbit의 속도를 가진 USB 1.0부터 시작하여 초당 20 Gbps의 USB 3.2, 그리고 이제 초당 40 Gbps의 속도를 가진 USB4로 발전했습니다. 각 후속 버전은 새로운 연결 하드웨어의 라운드를 촉진합니다.

출시명출시 날짜브랜드명최대 데이터 전송 속도
USB 1.01996년 1월저속 (Low Speed)1.5 Mbit/s (187.5 KB/s)
풀 속도 (Full Speed)12 Mbit/s (1.5 MB/s)
USB 1.11998년 1월USB 1.0의 일반적인 문제 수정, 데이터 속도는 동일. 
USB 2.02000년 4월고속 (High Speed), 또한 Hi-Speed480 Mbit/s (60 MB/s)
USB 3.2 Gen 1*2017년 8월SuperSpeed USB 5 Gbps5 Gbit/s (625 MB/s)
USB 3.2 Gen 2**2017년 8월SuperSpeed USB 10 Gbps10 Gbit/s (1.25 GB/s)
USB 3.2 Gen 2x22017년 8월SuperSpeed USB 20 Gbps20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 2x22019년 8월USB4 20 Gbps20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 3x22019년 8월USB4 40 Gbps40 Gbit/s (5 GB/s)
* 이전 명칭: USB 3.1 Gen 1 및 USB 3.0
** 이전 명칭: USB 3.1 Gen 2

USB 통신 표준은 빈번한 사후 이름 변경 때문에 혼란스럽지만, 현재 USB 3.2는 가장 접근 가능한 USB 표준으로서, Type A 및 Type C 커넥터와 호환됩니다. 속도 범위는 5 Gbps에서 최대 20 Gbps에 이를 수 있습니다. 그러나 많은 설치 환경에서 다양한 버전이 동일한 시스템 내에서 자주 사용됩니다. 더 최신 USB 버전과 이전 버전을 사용하는 장치들이 통신할 경우, 기본적으로 이전 버전과 속도로 조정됩니다. 이는 소프트웨어 작동의 기능이지만, 표준과의 호환성은 하드웨어와도 관련이 있습니다.

모든 타입 C 커넥터는 USB 3.2와 호환되지만, 일부 타입 C 커넥터는 여전히 이전 표준을 준수합니다. 타입 A와 타입 B는 케이블에 따라 다르며, 다양한 커넥터 색상은 일반적으로 빠른 참조를 위해 각기 다른 버전을 나타냅니다. 물리적 커넥터 표준과 통신 표준 간의 관계를 볼 때 혼란이 자주 발생합니다.

원래 표준에 따르면 USB 연결은 반드시 호스트가 필요합니다. Type A 커넥터는 일반적으로 호스트 디바이스로 나타나며, Type B는 주로 주변 장치에 연결됩니다. 그러나 USB OTG(On The Go)를 사용할 때는 이러한 요구 사항이 없습니다. USB OTG는 스마트폰과 같은 USB 디바이스가 호스트 역할을 하여 다른 USB 디바이스와 연결할 수 있도록 하는 사양입니다. 기본적으로 이는 컴퓨터 없이도 USB 디바이스가 다른 디바이스에서 데이터를 읽을 수 있도록 합니다.

USB 전력 공급 사양의 발전

USB 표준은 원래 장치 간의 연결을 간소화하고 약간의 전력을 제공하기 위한 데이터 인터페이스 프로토콜이었습니다. 오늘날에는 제한된 전력을 제공하는 데이터 인터페이스에서 데이터 인터페이스를 포함한 중요한 전력 공급 방식으로 발전했으며, 많은 장치가 이제 USB 연결을 통해 충전하거나 전력을 공급받을 수 있습니다.

많은 제조업체가 전력 전송을 표준화하기 위한 노력의 일환으로 USB 전력 공급(USB PD) 표준을 도입하며 기능 세트를 추가했습니다. Type C를 사용할 경우, USB PD는 최대 20V의 가변 전압과 최대 5A의 전류를 제공하며, 총 전력 전송 한도는 최대 100W까지 가능합니다. 2021년에 발표된 USB PD 3.1 표준은 전력 전송 용량을 240W로 확장했습니다. 또한 전력 방향이 더 이상 고정되지 않아, 호스트 또는 주변 장치에서 전력을 공급할 수 있을 뿐만 아니라 여러 주변 장치 간의 전력 관리를 최적화할 수 있습니다.

USB PD는 디지털 기기가 핸드셰이크를 통해 더 높은 전력 등급에 도달해야 합니다. 필요한 칩이 없거나 핸드셰이크를 수행할 수 없는 경우, 시스템은 5 V/1 A 표준으로 복귀합니다. 이는 USB 버전 및 타입과는 관련이 없지만, USB PD 표준을 지원하기 위해 올바른 타입이 필요합니다. 예를 들어, 버전 2.0 이상을 지원하는 Type A to Type C 케이블은 PD 기능을 사용할 수 있습니다.

```html
사양 최대 전력 최대 전압 최대 전류
USB 2.0 2.5 W 5 V 500 mA
USB 3.0 및 3.1 4.5 W 5 V 900 mA
USB BC 1.2 7.5 W 5 V 1.5 A
USB Type-C 1.2 15 W 5 V 3 A
USB PD 3.0 100 W 5/9/15/20 V 5 A
USB PD 3.1 240 W 28/36/48 V 5 A
```

PD는 데이터를 전송하지 않는 장치에서도 사용할 수 있으며, USB만으로 전원이 공급됩니다. 전력 협상을 위한 별도의 통신 라인이 필요하므로, 설계 및 제조는 많은 비 USB 형식보다 약간 더 복잡합니다. PD가 다양한 기기에서 충전 표준을 구축하고 충전기를 간소화 및 통합한 사실은 이러한 복잡성을 상쇄하고 전자 폐기물의 불편함과 다양한 기기에 필요한 여러 케이블 사용을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

USB 응용 프로그램은 다양한 전자 기기로 지속적으로 확장되고 있습니다.

소형 폼 팩터 제공, 간편한 설계 및 사용, 높은 통신 속도 및 향상된 전력 전송 기능을 통해 USB 커넥터는 데스크탑 및 노트북 컴퓨터, 디스크 드라이브, 프린터, 스캐너, 조이스틱 및 컨트롤러, 비디오 카메라, 모바일 폰, 스마트 TV, 게임 콘솔 등과 같은 매우 다양하고 점점 확장되는 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 데이터 전송이 필요하지 않은 일부 장치의 경우, USB 커넥터는 재충전식 플래시라이트, 충전 패드 및 기타 여러 휴대용 소비자 제품에 전력만을 공급하는 용도로도 사용할 수 있습니다.

A collection of six gaming accessories illustrated on a light grid background. Items include a charging dock, game controller, joystick, webcam, headphones, and a computer mouse. The design features simple, flat visuals with minimal details and a clean layout.

최신 USB 표준의 견고함과 속도는 더 많은 애플리케이션을 가능하게 했습니다. 이제 USB는 대역폭, 안정성, 전력 공급 기능을 갖추고 있으며, 데이터 수집 및 모니터링, 머신 비전, 프로세스 제어와 같은 산업 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 기본적으로 240W 이하의 전력을 사용하는 모든 애플리케이션은 USB 전원 공급을 통해 전력을 공급받을 수 있습니다.

Same Sky는 Type A, Type B, Micro AB, Micro B, Mini AB, Mini B 및 Type C USB 커넥터 타입을 포함하여 다양한 USB 커넥터 라인을 선보였습니다. 이는 USB 2.0, 3.2 Gen 1 (이전 USB 3.1 Gen 1), 3.2 Gen 2 (이전 USB 3.1 Gen 2), 3.2 Gen 2x2 (이전 USB 3.2), USB4 40 Gbps와 같은 다양한 USB 표준을 충족합니다. 최대 40 Gbps의 데이터 전송 속도와 최대 240W의 전력 전달 기능을 갖춘 이러한 USB 커넥터는 거의 모든 설계에 사용할 수 있습니다. 관련 제품은 Arrow Electronics 웹사이트에서 직접 구매할 수 있습니다: 여기에서 구매

결론

USB는 데이터 전송과 전원 공급이 필요한 분야에서 거의 보편적으로 채택된 매우 유연한 표준입니다. USB 커넥터와 케이블 어셈블리는 사용 편의성과 지능적인 기술 사양을 결합하여 제품 또는 시스템 설계자가 배선 요구 사항, 복잡성 및 공간을 줄이고, 하위 호환성을 보장하며, 전체 비용을 절감할 수 있게 합니다. 미래를 위한 설계를 하든, 기존 제품을 연결하든, USB의 기능을 이해하면 설계자가 사실상 모든 사람이 사용할 수 있는 제품을 만들 수 있도록 도움을 줄 것입니다.

기사 태그

USB
Arrow Times
기사
APAC

관련 콘텐츠