Arrow Electronic Components Online

스마트 팩토리를 위한 연결 구축

스마트 팩토리14 12월 2022
공장 설정에서 첨단 로봇 팔이 기계 부품을 조립하는 모습을 보여주고 있습니다. 체크무늬 셔츠를 입은 사람이 태블릿을 사용하여 데이터와 분석 결과를 표시하며 작업 과정을 모니터링합니다. Molex 로고가 뚜렷하게 보이며 산업 자동화에서 브랜드의 참여를 강조합니다.
모든 기사 보기

사물인터넷(IoT)은 우리가 기술을 사용하는 방식을 변화시켰습니다. 기계는 자신과 주변 환경에 대한 정보를 수집하고 이를 서로 공유하여 자율 장치의 네트워크를 형성하고 있습니다. 이러한 장치들은 데이터를 활용하여 인간의 개입 없이 결정을 내리고 있습니다.

많은 사람이 이미 스마트폰을 사용하여 집 안의 조명과 문에서부터 가전제품과 온도 조절 시스템까지 모든 것을 제어하는 IoT에 익숙합니다. 그러나 사물인터넷의 진정한 가능성은 산업 환경에서 발견할 수 있습니다. 산업용 사물인터넷(IIoT)은 공장을 변화시키고 있습니다.

스마트 공장

Image

A modern automotive factory showcasing an advanced assembly line with robotic arms constructing car frames. The setting is industrial, with high-tech machinery and digital displays visible. A green screen displays numeric data, including '11', '12', '13', and '14', indicating production metrics or station identifiers.

IIoT의 목적은 제조 공정의 모든 요소를 하나로 결합하여 스마트 팩토리라고 불리는 단일 조직으로 작동하도록 하는 것입니다. 전통적인 공장에서 제조 공정의 각 부분은 서로 분리되어 있었습니다. 원자재 수령부터 생산, 그리고 최종적으로 완제품 출하까지 각각 별개의 과정으로 이루어져 있었습니다. 생산 라인의 각 장비는 독립적으로 작동했으며, 공정은 높은 수준에서 관리되었습니다. 공장은 한 가지 작업에 매우 효율적으로 조직되었지만, 변화에 유연하게 대응하기에는 충분하지 않았습니다.

스마트 팩토리는 기존의 공장이 제공할 수 없는 유연성을 제공합니다. IIoT는 각 기계가 자신의 기능과 상태에 대한 데이터를 수집하도록 하며, 이를 전체 네트워크와 공유할 수 있게 합니다. 이러한 정보 공유는 공장의 효율적인 운영을 가능하게 할 뿐만 아니라, 잠재적인 문제를 식별하여 방해를 최소화할 수 있도록 조치를 취할 수 있게 합니다.

IIoT(산업용 사물인터넷)의 출현으로 공장 내 모든 기계가 서로 연결되어 데이터가 서로 간뿐만 아니라 더 넓은 네트워크와 공유됩니다. 정보는 스마트 공장 내에서 중요한 원자재가 되었습니다.

산업 자동화와 IIoT

산업 자동화는 현대 생산 라인에 매우 중요합니다. 단순한 모터에서 복잡한 로봇에 이르기까지, 많은 제조 공정은 인간의 개입을 줄이기 위해 최신 기술을 활용합니다. 이러한 자동화 장비는 스마트 공장에서 더욱 중요한 역할을 하게 되었습니다.

이 최신 세대의 산업 자동화 장비는 IIoT가 제조 환경을 변화시킨 방식에 중요한 역할을 합니다. IIoT는 성능을 감시하는 센서로부터의 피드백에 의존합니다. 이 정보는 제어 단계와 공유되어 기계가 어떻게 작동하고 있는지를 이해하는 데 사용됩니다.

개별 기계의 성능을 모니터링하는 것은 생산 라인의 유지보수를 수행해야 하는 시점에 상당한 이점을 제공합니다. 온도와 에너지 소비를 포함한 다양한 매개변수가 기록되므로 데이터는 향후 유지보수 요구 사항에 대한 조기 경고를 제공합니다.

스마트 공장은 향상된 유연성과 수요 변화에 신속히 대응할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다. 성능 데이터를 분석함으로써 예방 유지보수를 강조하여 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 특징들은 제조업체들에게 출시 시간을 단축시키고 진정한 경쟁 우위를 제공할 것입니다.

힘든 상황

공장 작업장은 열악한 환경입니다. 공장은 위험한 대기, 강한 화학 물질 및 폐기물이 존재하는 장소입니다. 멸균 환경에 의존하는 식품 준비 및 제약 산업과 같은 업종에서도 작업 중 열과 진동을 발생시키는 기계를 사용하며 주기적인 청소도 필요합니다.

이러한 가혹한 조건에서도 기계로부터 데이터를 수집하는 것은 IIoT의 중요한 요소입니다. 스마트 공장은 모든 IIoT 설치의 일부인 다양한 센서가 제공하는 피드백에 의존합니다. 이러한 각 센서는 작동을 위한 전력이 필요하며 네트워크와 연결되어 정보를 공유할 수 있어야 합니다. 이는 공장 내부에서 필요한 연결 수가 증가한다는 것을 의미합니다.

Image

A yellow robotic arm operates within a glass-enclosed manufacturing environment. The setting features industrial machinery and wiring, indicating an automated production process. The scene is brightly lit, emphasizing the modern technology and precision engineering involved.

스마트 공장에서 이동하는 정보의 양이 증가함에 따라 새로운 솔루션이 등장하고 있습니다. 그중 가장 흥미로운 것 중 하나는 엣지 컴퓨팅입니다. 현대 공장의 구동 장치, 제어 장치, 센서의 수가 많아지면서 데이터가 공유되고 처리되는 데 걸리는 시간이 중요한 문제가 되고 있습니다. 지연 시간을 최소화하기 위해 엣지 컴퓨팅은 네트워크의 가장자리로 지능을 가져오고 필요 지점에 더 가까이 배치합니다. 이러한 트렌드는 기계 위나 주변에 더 정교한 장비를 설치하여 가능한 한 짧은 지연 시간을 생성하는 방향으로 이어질 것입니다. 이 장비는 높은 속도의 안전한 통신을 제공해 네트워크의 나머지 부분과의 통합을 가능하게 하는 동시에, 거친 공장 환경에서도 보호가 필요합니다.

기기 수의 증가와 더불어 공장 현장에 정교한 컴퓨팅 장비가 배치됨에 따라 그 어느 때보다 많은 수의 커넥터가 필요하게 되었습니다. 이러한 커넥터는 에너지 집약적인 공정에 전력을 공급하거나 지능형 자동화 장비를 위한 안전한 고속 통신을 제공할 때 탁월한 성능을 발휘할 수 있어야 합니다. 또한, 이러한 커넥터는 견고하고 밀폐되어 오늘날 공장 현장에서 흔히 볼 수 있는 가혹한 환경을 견딜 준비가 되어 있어야 합니다.

연결 장치의 중요성

데이터 커넥터는 RJ45 및 USB와 같은 익숙한 방식을 사용하여 기존 컴퓨터 네트워크와 인터페이스할 수 있어야 합니다. 스마트 팩토리 내 센서, 드라이브 및 제어 장치의 방대한 수량에 필요한 연결의 양을 고려하면, 커넥터는 작고 컴팩트해야 합니다.

IIoT는 제조업체들이 새로운 작업 방식을 수용할 수 있는 막대한 기회를 제공합니다. 스마트 팩토리 시장은 계속 성장하고 있으며, Reuters는 가까운 미래에 연간 10%의 가속 성장을 예측하고 있습니다. 새로운 스마트 팩토리와 더불어 기존 사용자는 최신 IIoT 솔루션의 혜택을 누리기 위해 자신의 시설을 업그레이드할 것입니다. 커넥터는 이러한 혁명의 중요한 부분을 형성할 것입니다. Arrow와 Molex는 새로운 산업 환경의 도전에 준비된 커넥터를 제공하기 위해 협력하여, 여러분이 미래 성공을 위한 데이터를 통해 전례 없는 가치를 창출할 수 있도록 돕습니다.

기사 태그

스마트 팩토리
글로벌
스마트 에브리띵
Molex
커넥터
기사

관련 콘텐츠