Arrow Electronic Components Online

의료 웨어러블: 환자를 전례 없는 의료 혜택과 연결합니다

의료08 9월 2022
홀로그램 디스플레이가 탑재된 스마트 피트니스 트래커.
모든 기사 보기

휴대용 기술, 즉 스마트폰의 광범위한 보급은 전례 없는 수준의 친숙함과 수용을 이끌어냈습니다. 터치스크린 디스플레이의 직관적인 형식은 직관적이고 사용하기 쉬운 컨트롤을 제공하여, 소비자가 매우 정교한 기능을 완전히 편안하게 사용할 수 있도록 했습니다.

터치스크린 컨트롤의 익숙함은 많은 다른 시장에서 받아들여져 왔습니다. 세탁기부터 커피 메이커까지, 가장 평범한 가정용 기기조차도 이제는 첨단 컨트롤을 자랑합니다. 이러한 혁신은 보편화된 모바일 폰 기술의 또 다른 측면인 사물인터넷(IoT)에 의해 더욱 발전했습니다. 우리 대부분에게 스마트폰은 IoT에 접근할 수 있는 관문 역할을 하며, 집을 멀리서 연결하거나 에어컨을 제어하거나 심지어 차를 원격으로 시동 거는 등의 기능을 제공합니다.

IoT는 고속 인터넷 연결의 도입으로 가능해졌습니다. 5G 무선 통신 네트워크의 도입은 물리적 연결 없이도 방대한 데이터 양을 공유할 수 있게 합니다. 이제 기기들은 어디에 있든 인터넷을 사용하여 서로 정보를 교환하며, 변화하는 필요와 조건에 신속하게 대응할 수 있습니다. 그러나 IoT의 진정한 잠재력은 소비자 시장 외부에 있습니다. 삶을 획기적으로 개선할 잠재력을 가진 가장 흥미로운 혁신 중 일부는 의료 분야에서 찾아볼 수 있습니다.

헬스케어의 혁신

의료 산업은 스마트폰 시장에서 시작된 여러 혁신을 받아들여 차세대 의료 기기를 만들어냈습니다. 이 장치들은 작은 크기와 휴대성을 갖추고 있어 더 이상 병원의 경계에 국한되지 않습니다. 대신, 최신 의료 기기들은 환자에 의해 들고 다니거나 착용할 수 있습니다.

이 기기들은 병원에서 볼 수 있는 크고 다루기 힘든 기기들과는 거의 공통점이 없습니다. 소형화된 전자 설계와 간단한 터치스크린 제어 기능을 통해 새로운 세대의 웨어러블 기술은 환자들이 데이터를 기반으로 모니터링 및 치료를 받으면서도 자유롭게 일상생활을 할 수 있도록 해줍니다.

최근 몇 년간의 스마트워치는 크기가 작고 높은 기능성을 갖춘 완벽한 예입니다.

스마트워치는 스마트폰과 블루투스로 연결되고 사용하기 쉬운 터치스크린 인터페이스를 갖추고 있어 착용자에 대한 정보를 수집하여 원격으로 의료 팀과 공유할 수 있습니다. 사실, 스마트워치와 스마트폰의 조합은 많은 병원 기반 장비보다 더 뛰어난 연결성 및 컴퓨팅 성능을 자랑합니다.

A sleek smartphone and a blue wearable smart band are displayed together. The devices feature app icons, including an envelope symbol for messaging.

의료 웨어러블 기기는 환자 관리에 혁신을 가져올 것입니다.

보다 뛰어난 예는 당뇨병 환자를 위해 설계된 최신 웨어러블 모니터에서 발견할 수 있습니다. 이 모니터는 크기가 작으면서도 높은 기능성을 완벽하게 조화시킨 제품입니다. 센서를 사용하여 실시간으로 혈당 수치를 측정하고, 환자의 건강과 웰빙에 큰 이점을 제공하며 삶의 질을 향상시킵니다. 인슐린 전달 시스템과 결합되면 환자가 일상생활을 계속하면서 모니터링과 치료를 동시에 받을 수 있습니다. 동시에, 5G 네트워크를 통해 수집되고 공유된 데이터는 의사가 환자의 장기적인 건강 상태를 모니터할 수 있도록 합니다.

웨어러블 기술과 데이터 통신에 대한 수요 증가로 인해 신뢰할 수 있는 파트너가 제공하는 안전하고 신뢰할 수 있는 커넥터가 의료 산업의 미래에서 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 현장 기반 기기 및 자기 치료의 발전은 이전에 볼 수 없었던 방식으로 환자들의 손에 커넥터를 전달하는 결과를 가져올 것입니다.

웨어러블 디바이스용 커넥터

디자이너들에게 가장 큰 도전 중 하나는 작은, 착용하기 쉬운 디바이스에 필요한 고도의 정교함을 담아내는 것입니다. 이러한 디바이스는 배터리, 제어 장치, 센서 및 디스플레이를 모두 가능한 한 작은 패키지 크기로 통합해야 합니다. 이러한 웨어러블 디바이스의 커넥터는 작고 가벼우며, 가장 작은 패키지 크기에서 최고의 성능을 제공해야 합니다.

과거에는 공간이 제한적인 상황에서 구성요소를 연결하기 위한 선택으로 리본 케이블이 인기가 많았습니다. 그러나 현대 디자이너들은 더 컴팩트하고 높은 성능을 제공하는 솔루션을 요구합니다. 전통적인 리본 케이블의 현대적인 대안은 플랫 플렉시블 케이블(FFC)으로 알려져 있습니다. 리본 케이블은 여러 가닥 전선을 절연재로 감싼 구조로 만들어졌지만, FFC는 평탄한 도체를 플라스틱 필름에 부착하여 구성되며, 이로 인해 가닥형 리본 케이블보다 훨씬 얇은 유연한 케이블을 제공합니다.

이러한 이유로 FFC는 크기가 중요한 착용형 의료 기기에서 이상적입니다. 예를 들어, Molex의 Easy-On 커넥터 제품군은 FFC를 다양한 다른 구성 요소에 빠르고 안전하게 연결할 수 있도록 미세 피치와 저프로파일 솔루션을 제공합니다.

RF 및 무선 솔루션

최신 의료 기기를 5G 네트워크에 통합하려면 고성능 RF 커넥터와 케이블이 필요합니다. MCRF 범위의 마이크로 동축 RF 커넥터는 높은 주파수의 보드-와이어 솔루션을 제공하여 디자이너가 무선 LAN, GPS 및 Bluetooth 연결 기능을 구현할 수 있도록 합니다. 초저상 PCB 장착 잭은 사전 조립된 케이블과 연결됩니다.

무선 통신을 위해서는 데이터 전송 및 수신을 위한 안테나가 필요합니다. Molex는 세계에서 가장 큰 안테나 기술 제조업체 중 하나입니다. Molex는 기술 전문성, 연결 경험 및 글로벌 네트워크를 결합하여 무선 연결을 위한 포괄적인 솔루션을 개발할 수 있었습니다. 이 솔루션 범위에는 소형 표면실장(SMT) 안테나 또는 Molex의 마이크로 동축 케이블 어셈블리를 사용하는 케이블 안테나가 포함됩니다.

Two small electronic components with gold and black detailing are shown in close-up.

Molex 표면 실장 칩 안테나, IoT 연결을 위해 특별히 설계되었습니다.

삶을 향상시키기

최신 원격 의료 기술은 전 세계 환자들의 삶을 향상시키고 있습니다. 웨어러블 기기는 환자들이 병원이나 의료 센터를 떠나 더 충만한 삶을 살 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 분 단위로 보다 효과적인 모니터링이 가능해져 질병의 진행 상황을 더 신속하게 진단할 수 있으며, 개선된 치료 결과를 제공합니다.

이러한 이유들뿐만 아니라 다양한 이유로 인해 장치 연결성은 필수적입니다. 디자이너들은 작고 효율적인 패키지 크기의 고성능 솔루션을 제공할 파트너가 필요합니다. Molex와 협력하여 Arrow는 고객에게 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 내일의 의료 기술 디자이너들에게 선택과 혁신의 기회를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

기사 태그

EMEA
Molex
의료 및 헬스케어
기사
IP&E
웨어러블 기술

관련 콘텐츠