Arrow Electronic Components Online

전문 배터리는 무선 사물인터넷 장치에 안정적인 전력을 제공합니다

사물인터넷02 7월 2022
무선 사물인터넷(IoT) 장치에 안정적인 전력을 제공하는 전문 배터리
모든 기사 보기

현재 시장에 나와 있는 점점 더 많은 전자제품이 배터리로 작동되고 있습니다. 다양한 배터리가 장치에 안정적인 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 다양한 저전력 무선 연결 기술과 결합하여 이러한 장치는 몇 달, 심지어 몇 년 동안 작동할 수 있습니다. 이 글에서는 배터리 기술의 발전과 Duracell이 제공하는 다양한 전문 배터리의 제품 특성을 살펴보겠습니다.

다양한 배터리 유형은 서로 다른 애플리케이션 요구사항을 충족합니다

배터리는 사람들의 생활에서 꽤 흔한 제품입니다. 많은 휴대용 제품과 센서는 배터리로 작동됩니다. 서로 다른 설계 요구에 따라 사용되는 배터리는 일회용 배터리와 충전식 배터리로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 센서와 같은 저전력 소비 장치는 주로 일회용 배터리를 사용하며, 몇 개월에서 몇 년마다 한 번씩 교체하면 됩니다. 하지만 휴대폰, 태블릿, 시계와 같은 고전력 소비 제품에는 주로 충전식 배터리가 사용됩니다. 이러한 제품은 몇 일에서 일주일 간격으로 충전해야 하므로, 충전식 배터리를 사용하는 것이 더 경제적이고 편리합니다.   일회용 배터리는 일반 모델과 특수 모델로 나눌 수 있습니다. 일반 모델은 AA, AAA, C, D, 9V처럼 시장에서 흔히 볼 수 있는 표준 크기의 일반 배터리입니다. 이러한 일반 배터리는 화학 물질에 따라 알카라인, 리튬 배터리(LiFeS2) 등의 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. 특수 모델에는 고전력 리튬 배터리(알카라인 버튼 배터리)와 리튬 버튼 배터리 등이 포함됩니다.   충전식 배터리는 종류가 꽤 다양합니다. 많은 장치에서 장치 전용으로 설계된 내장형 충전식 배터리를 사용하며, 소비자가 직접 교체할 수 없는 경우가 많습니다. 그러나 시장에는 표준 크기를 가진 충전식 배터리도 있으며, 소비자가 직접 구매하고 교체할 수 있습니다.

새로운 기술과 높은 품질이 배터리 수명을 길게 합니다

배터리 산업을 대표하는 가장 유명한 회사는 Duracell로, 그 전신은 1920년에 설립된 P.R. Mallory Company입니다. 당시 Mallory는 군용 기기용 수은 배터리를 전문적으로 생산했습니다. 1960년, 회사의 첫 알카라인 배터리가 Mallory 브랜드로 출시되어 Kodak 즉석카메라에 공급되었습니다. 1971년, Duracell은 상징적인 구리와 검정 디자인을 선보였으며 최초로 TV 광고를 진행한 배터리 제조사로 자리잡았습니다. 1973년에는 유명한 광고 캐릭터인 Duracell Rabbit이 탄생했습니다.   2016년까지 Duracell은 Berkshire Hathaway에 인수되어 Berkshire의 영구 자회사가 되었습니다. 2018년, Duracell은 스마트홈에서 의료 기기까지 모든 응용 분야에 고품질 배터리를 제공할 수 있도록 하기 위해 새로운 B2B 전문 기술에 투자했습니다. 2020년에는 아시아 전문 시장에 PROCELL 저전류 방전 배터리와 PROCELL Intense 고전류 방전 배터리로 구성된 이중 배터리 포뮬라를 소개했습니다. 현재 Duracell은 전 세계적으로 2,907명의 직원과 300명의 R&D 엔지니어를 보유하고 있으며, 연간 70억 개 이상의 배터리를 판매하여 세계 최고 배터리 브랜드로 자리잡았습니다.   기술 제품 및 산업 기기의 필요에 따라 Duracell은 전문 기기 응용을 위한 산업용 배터리 시리즈인 Procell을 도입했습니다. 이 시리즈는 다양한 표준 크기의 알카라인 배터리, 특수 크기의 알카라인 배터리, 다양한 크기의 리튬 배터리 및 요청 시 제공되는 충전식 배터리를 포함합니다.   Duracell이 배터리 산업에서 이러한 뛰어난 성과를 달성할 수 있는 이유는 기술과 품질에 집중하며 제조에 지속적으로 투자했기 때문입니다. 이로 인해 Duracell 배터리는 더 높은 일관성과 품질을 가지게 되었고, Duracell 배터리를 사용하면 기기의 사용 수명을 더 길게 유지할 수 있습니다. 뛰어난 제품 품질과 결합하면 기기는 일관된 성능을 발휘할 수 있습니다.   현재 시장의 기기 중 90% 이상이 여러 배터리로 작동되며, 이러한 기기의 성능은 배터리의 성능과 밀접하게 관련되어 있습니다. 배터리에 문제가 발생하면 이러한 기기들은 쉽게 고장 나고 제대로 작동하지 못할 수 있습니다. Duracell의 PROCELL 배터리는 새로운 캔 디자인, 기술 및 공정을 채택했습니다. 경쟁사들의 낡은 캔 디자인, 저조한 충진률 및 일관되지 않은 품질과 비교했을 때, PROCELL 배터리의 품질 공정과 관리로 인해 기기의 성능과 신뢰성이 더 일관되며 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

버튼 배터리의 효율성을 개선하기 위한 지속적인 연구 개발(R&D) 및 혁신

듀라셀은 또한 새로운 기기의 전력 수요를 충족시키기 위해 버튼형 리튬 배터리의 연구, 개발 및 혁신에 전념하고 있습니다. 버튼형 리튬 배터리의 더 나은 품질과 효율성을 달성하기 위해, 듀라셀 버튼 배터리의 메쉬 스크린 설계는 더 나은 음극 접촉을 제공합니다. 이는 낮은 임피던스를 의미하며, 이는 곧 더 나은 성능으로 이어집니다. 경쟁사 제품의 경우 음극 위치가 일관되지 않아 낮은 활용도와 저조한 성능을 초래하는 경우가 많습니다. 열악한 음극 캔 제조 기술은 높은 임피던스와 낮은 성능을 유발하며, 특히 고전류 애플리케이션에서 이러한 차이가 더욱 두드러집니다.   듀라셀의 버튼형 리튬 배터리는 양극(리튬) 표면에 새로운 텍스처를 적용하여 표면적을 늘림으로써 더 나은 전도성을 제공합니다. 반면에 음극이 위치한 메쉬 스크린은 높은 펄스 상태에서도 활성 물질의 활용률을 높이고 음극의 무결성을 유지합니다. 새로운 캔 설계는 듀라셀 배터리가 더 많은 활성 물질을 담을 수 있도록 하여 높은 드레인 성능과 낮은 드레인 성능 모두에서 더 나은 개선을 제공합니다. 이는 또한 더 큰 용량을 제공할 수 있음을 의미합니다.   듀라셀은 IoT 기기의 설계를 특별히 최적화하였으며, 새로운 기술과 기기의 급속한 발전은 1차 리튬 배터리에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 듀라셀 CR123의 최적화된 설계를 예로 들어보면, 이는 사물인터넷의 방전 유형을 사용하는 기기에서 주기적 데이터 전송을 재현하는 저펄스 부하 방전에서 주요 경쟁사 제품보다 약 40% 더 우수합니다. 경쟁사의 배터리는 리튬 양극 절단 효과로 인해 조기에 작동을 멈추게 됩니다.

전문적인 배터리 조합이 전문적인 응용 요구를 충족합니다

듀라셀의 PROCELL 전문 배터리 조합은 세계 최초의 전문 배터리 조합으로, PROCELL Intense 고전류 방전 배터리는 주로 모터, 펌프 및 기타 구동을 생성하는 대전류 장치를 작동시키는 데 사용됩니다. 반면에, PROCELL 저전류 방전 배터리는 장기간의 배터리 수명을 위해 소전류가 필요한 소전류 장치에 사용됩니다.   현재 시장에서 Bluetooth 5.2 저에너지 기술의 개발은 성숙 단계에 도달했으며, Bluetooth 5.2를 지원하는 스마트 하드웨어는 단 하나의 버튼 셀로 몇 년 동안 사용할 수 있습니다. 이 기술은 Android, iOS 등의 기기를 지원하며 사용 영역을 더욱 넓힙니다. 스마트 웨어러블, 손목밴드, 어린이 시계, Bluetooth 스피커, Bluetooth 분실 방지 장치, 온도계, 체중계, Bluetooth 스마트 컬러 조명, Bluetooth 정수기 등의 새로운 제품에 적용할 수 있습니다. 또한 클라이언트 앱 소프트웨어와 함께 이 하드웨어를 제어하는 데 사용될 수도 있습니다.   예를 들어, 일정 온도를 유지하는 제어용 온도 센서와 점유 감지 센서의 경우, Duracell CR2477 배터리를 사용할 수 있습니다. Wi-Fi 스마트 온도조절기는 점유 감지용으로 최대 여섯 개의 온도 센서와 연결할 수 있으며, 작동 시 주로 펄스 고전류 방전 방식으로 동작합니다.   또한, IoT 스마트 홈 보안 애플리케이션의 경우, CR2450 및 CR2032 배터리는 제어판이나 무선 스위치와 같은 스마트 홈 컨트롤러에 사용될 수 있습니다. AA, AAA, 9V, PROCELL AA 및 CR123 배터리는 CO 감지기, 가스 계량기 및 해양 환경 감지기와 같은 보안 애플리케이션에 사용될 수 있으며, CR2032, CR2025, CR1632 및 CR2477 배터리는 접촉 센서 및 자기 도어 센서 제품에 사용될 수 있습니다. 캐비닛 도어 락, 롤링 도어 및 전자 락과 같은 기타 스마트 도어락 응용 프로그램에는 CR123, CR2450, CR2032, 9V 및 AA 배터리가 사용될 수 있으며, 측정 펜, 레이저 거리 측정기 및 전자 저울과 같은 산업용 기기는 AA, AAA 및 9V 배터리를 사용할 수 있습니다.

결론

배터리는 단순한 장치 액세서리처럼 보이지만, 장치의 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 고품질의 안정적인 배터리는 장치가 더 오래 작동하고 안정적인 성능을 발휘할 수 있도록 해줍니다. 비용만을 고려하여 품질이 낮은 배터리를 선택하면, 장치의 작동에 악영향을 미칠 수 있습니다. 작은 것 때문에 많은 것을 잃을 수 있다고 말할 수 있습니다. Duracell PROCELL 전문 배터리를 선택하면 스마트 홈 장치를 위한 최고의 파트너가 될 것입니다.

기사 태그

글로벌
기사
사물인터넷 (IoT)
스마트 빌딩

관련 콘텐츠