Arrow Electronic Components Online

몰렉스 안테나: IoT에서 무한한 가능성을 위한 통합 솔루션

안테나18 7월 2022
도시 풍경 위에 펼쳐진 5G 네트워크 기술과 Molex 연결 구성 요소가 표시됩니다.
모든 기사 보기

사물인터넷의 잠재력을 최대한 발견하고, arrow.com에서 제공되는 Molex 멀티 허브 안테나로 이를 활용해 보세요.

현대 세계는 연결된 세계입니다. 그러나 5G 네트워크를 강화하기 위해 무선 통신에서 필요한 성장은 단순히 케이블과 와이어를 넘어서서 연결성을 요구합니다.

고속 무선 연결은 전통적인 물리적 네트워크의 필요성을 없애주었으며, 최근 몇 년간 가장 흥미로운 혁신 중 하나인 사물인터넷(IoT)을 가능하게 했습니다. IoT는 서로 통신하는 연결된 기계들로 이루어진 네트워크 환경입니다. 방대한 범위의 장치들이 데이터를 처리하고 자율적으로 결정을 내립니다.

우리 중 많은 사람들에게 이 기술은 처음으로 가정에서 활용되고 있습니다. 가전제품은 이제 서로 데이터를 공유할 수 있으며, 스마트폰을 통해 집주인이 제어할 수 있도록 설계되었습니다. 식료품을 주문할 수 있는 냉장고에서부터 원격으로 에너지 소비를 관리할 수 있는 스마트 미터에 이르기까지, 이러한 혁신은 5G 연결 덕분에 가능해졌습니다.

사물인터넷의 잠재력

이 기술들을 가정 내에서 구현함으로써 얻을 수 있는 모든 가치에도 불구하고, IoT의 진정한 잠재력은 가정 밖에 있습니다. 5G 통신의 광범위한 채택은 상업적 응용 분야에서 IoT를 활용할 수 있는 막대한 기회를 만들어냈습니다. 농업에서 의료까지 거의 모든 산업이 연결된 기기를 사용하여 빠르고 더 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다.

Assorted wireless communication antennas, including patch, whip, and loop antennas, with various cables and connectors.

수많은 장치를 글로벌 무선 네트워크에 통합하는 것은 디자이너들에게 도전을 안겨주었습니다. 이전 세대에서는 이러한 기기 중 많은 부분이 최소한의 무선 연결로 만들어졌을 것입니다. 사물인터넷에 대한 무선 연결은 새로운 기술을 필요로 하며, 대부분의 장치에 있어 이것은 안테나를 통합해야 함을 의미합니다.

모든 무선 통신은 데이터를 전송하기 위해 전파(RF) 방사선을 사용합니다. 소형 블루투스 장치부터 최신 5G 네트워크에 이르기까지 데이터를 공유하는 모든 기기는 신호를 송신하고 수신하기 위한 안테나가 필요합니다. 이러한 무선 기술을 사용하는 장치의 수가 급격히 증가함에 따라 소형 전자제품에 통합할 수 있는 안테나 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. Molex는 기존의 커넥터 제품군과 함께 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 안테나 제품도 제조하고 있습니다. Molex는 1990년대 말부터 모바일 및 소비자 애플리케이션용 안테나 부품 제조 분야의 선두 주자 중 하나로 자리 잡았습니다. 최근 몇 년 동안 Molex는 산업 전반에서 증가하는 수요를 지원하기 위해 사용할 준비가 된 광범위한 안테나 포트폴리오를 개발해왔습니다.

복잡한 애플리케이션의 도전 과제

많은 장치는 한 장소에서 서비스 수명을 보내게 됩니다. 이러한 장치는 통신 필요를 위해 Wi-Fi 또는 Bluetooth 연결을 사용할 수 있으며, 설계자는 각 환경에서 작동할 안테나를 선택할 수 있습니다. 하지만 일부 응용 프로그램은 더 복잡한 경우가 있습니다.

자동차 디자인의 세계는 항상 첨단 기술의 최전선에 있어 왔습니다. 차량 제조업체들은 안전을 증진하기 위해 자동차, 스마트폰, 그리고 다른 도로 사용자들이 정보를 공유할 수 있는 몰입형 경험을 창출하기 위해 최신 기술을 적용하고 있습니다. 상업 시장은 이 기술을 한 단계 더 발전시켜 최신 물류 네트워크의 핵심 부분을 형성하는 차량을 개발하고 있습니다.

스마트 팩토리는 IoT를 활용하는 제조 공장을 지칭하는 이름입니다. 공장 내에서는 모든 요소가 IoT에 연결되어 제조 공정의 완전한 그림을 만듭니다. 기계 자체는 유선 통신을 활용할 수 있을지 모르지만, 네트워크와 데이터를 공유하기 위해 무선 연결에 의존하는 많은 이동 요소들이 있습니다.

지게차와 같은 자율주행 차량은 IoT를 활용하여 시설 내 원자재 이동을 관리합니다. 실제로 원자재 자체도 추적되어 적절한 위치로 신속하게 배송될 수 있도록 보장됩니다. 공장은 이러한 모든 요소를 연결하기 위해 Wi-Fi를 사용하거나 자체 전용 5G 셀을 활용하여 현장 연결성을 제공하기도 합니다.

그러나 공장 환경은 공급망의 한 요소에 불과합니다. IoT를 활용하면 배송 차량을 5G 또는 위성 통신으로 통합하여 공장을 떠난 후에도 화물을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 원자재가 출처에서 배송되는 과정부터 전 세계적으로 화물이 추적되는 과정까지 제조 프로세스에 대한 전례 없는 글로벌 관점을 제공합니다.

하지만 제조 공정에 대한 이러한 포괄적인 관점을 제공하는 것은 디자이너에게 엄청난 도전 과제를 나타냅니다. 이런 시스템에 사용되는 각각의 무선 기술—5G, LTE, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth—은 통신을 위해 서로 다른 주파수를 사용합니다. 글로벌 배송 정보를 제공할 수 있는 추적 장치는 필요한 모든 프로토콜과 통신할 수 있는 안테나가 필요하며, 이를 통해 실시간 업데이트를 제공해야 합니다.

다양한 주파수, 하나의 솔루션

Molex는 확장된 주파수 범위를 제공하는 다양한 콤보 안테나를 개발했습니다. 일부 솔루션은 매우 낮은 프로파일을 갖추고 있어 표면 장착 PCB 또는 유선 옵션과 함께 기존 하우징에 쉽게 통합할 수 있습니다. 어려운 환경에서도 글로벌 연결성을 위해 Molex는 이를 더욱 발전시켜 Multi-Hub 5-in-1 안테나를 개발했으며, 이는 arrow.com에서 구매할 수 있습니다. 이 안테나는 외부 설치가 가능한 저프로파일 장치로, IP67 등급으로 밀봉되어 혹독한 환경에서도 보호됩니다. 또한, 두 개의 5G 안테나, 두 개의 Wi-Fi 안테나 및 하나의 GPS 안테나가 장착되어 가능한 가장 넓은 통신 범위를 지원합니다.

Black Molex connector with multiple cables and connectors.

Multi-Hub 안테나를 사용하면 공장 내부의 Wi-Fi 네트워크에서 외부의 5G 네트워크로 IoT와의 원활한 전환이 가능합니다. GPS 기능은 정확한 위치 정보를 공유하여 공급망의 실시간 상태를 정확히 파악할 수 있도록 합니다. 인기 있는 SMA 커넥터를 장착한 Multi-Hub는 기존 하네스에 쉽게 통합될 수 있으며 상업용 및 전문 차량뿐만 아니라 컨테이너 운송 솔루션에도 적합한 해결책을 제공합니다.

사물 인터넷(IoT)은 무선 연결로 인해 가능해졌으며, 그 잠재력은 이제 막 완전히 탐구되기 시작했습니다. 신뢰할 수 있는 다중 주파수 RF 통신의 필요성은 IoT의 모든 기능을 활용하고자 하는 설계자들에게 도전 과제가 될 수 있습니다. 다행히도 Molex와 Arrow는 종합 안테나 제품군을 통해 매끄러운 통합을 쉽게 구현할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 무선 기기 제조업체들이 IoT가 단지 제품 설계뿐만 아니라 제조 설비, 나아가 일상생활의 편안함에 이르기까지 가치를 창출하는 다양한 방법을 쉽게 실현할 수 있도록 도와줍니다.

기사 태그

글로벌
기사 및 동영상
5G
사물인터넷 (IoT)
리소스
전기차 (EV)

관련 콘텐츠