Arrow Electronic Components Online

디지털 센서, 앞으로의 길

센서09 12월 2021
임상 환경에서 의료 전문가가 심박수 데이터를 표시하는 태블릿과 상호작용하고 있습니다.
모든 기사 보기

수년간, 센서 제품 산업은 주로 아날로그 중심으로 운영되었습니다. 센서는 대부분의 전자 측정 장치에서 발견되는 아날로그 프론트 엔드 때문에 아날로그 회로와 구성 요소를 사용하여 작동했습니다. 아날로그 센서는 비교적 간단한 장치로, 기본적인 아날로그 출력을 제공하거나, 일부 경우에는 증폭 또는 이득을 추가하고 신호 컨디셔닝을 수행하여 출력이 측정 또는 제어 시스템으로 보내지기 전에 준비를 갖췄습니다. 오늘날 이러한 시스템은 점점 더 정교해지고 있으며, 그 결과 원하는 시스템 성능을 달성하기 위해 추가적인 신호 처리가 요구되고 있습니다.

과거에 센서 시스템 엔지니어들은 기존의 아날로그 센서 신호 경로에 디지털화를 추가하는 데 따른 어려움으로 인해 디지털 제품으로 전환하는 것을 꺼려했습니다. 이러한 변화를 구현하는 R&D 비용은 단일 제품 유형, 애플리케이션 및 시장에 집중하는 많은 소규모 센서 회사들에게는 감당할 수 없는 수준이었습니다. 지난 몇십 년 동안 몇몇 디지털 센서가 시장에 진입했지만, 표준 인터페이스 또는 통신 프로토콜이 없어서 그 노력은 비용이 많이 들고 위험이 컸습니다. 말할 것도 없이 디지털 도입은 더딘 속도로 진행되었습니다.

저렴한 전자 부품의 가용성이 증가하면서 아날로그 신호를 디지털 형식으로 처리하고 변환할 수 있게 되었고, 아날로그 센서의 디지털 세계로의 전환이 본격적으로 진행되고 있습니다. 지난 몇 년 동안 센서 제조업체들은 센서 요소, A/D 변환, 처리 기능, 메모리, 전력 관리 및 디지털 통신 기능을 센서 패키지에 쉽게 적용할 수 있는 몇몇 칩으로 통합하기 시작했습니다. 더불어, I2C 및 SPI와 같은 표준 통신 프로토콜의 확산은 이러한 기능이 탑재된 센서를 전자 모니터링 및 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있게 했습니다.

센서 제품의 디지털화는 디지털 제어 시스템과 쉽게 소통할 수 있는 능력 그 이상으로 많은 이점을 제공합니다. 예를 들어, 대부분의 디지털 센서는 시스템 기능에 필요하지 않을 때 센서를 꺼주는 “슬립 모드” 기능을 포함하고 있습니다. 이는 필요한 전력을 줄임으로써 에너지 수집 또는 배터리 전원을 사용하는 원격 및 이동 시스템에서 배터리 수명을 향상시킵니다. 디지털 센서는 아날로그 모드에서는 사용할 수 없는 소프트웨어 최적화 루틴을 활용할 수도 있습니다. 오버샘플링과 디지털 필터링 같은 기술은 센서의 해상도와 주파수 분별력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무엇보다도, 이러한 성능 향상은 추가 비용 없이 제공됩니다. 모든 것이 소프트웨어에서 이루어집니다. 

디지털 센서 제품에는 더 미묘한 이점들이 여러 가지 존재합니다.  디지털 센서는 온보드 메모리를 갖고 있기 때문에 정보를 저장할 수 있습니다.  장치 부품 번호, 개정 수준, 일련 번호, 그리고 보정 요소와 같은 비휘발성 정보가 포함될 수 있으며 쉽게 접근할 수 있습니다.  센서 소프트웨어에 프로그래밍될 수 있는 동적 정보로는 조회 횟수, 오류 로그, 작동 시간 등이 있습니다.  이러한 데이터는 이러한 센서를 사용하는 시스템의 강력한 신뢰성 및 품질 보증 프로그램을 지원할 수 있습니다.

디지털 센서 기술은 센서 제조업체가 고객 시스템의 고유한 요구를 충족시키는 제품을 제작할 수 있게 해줍니다.  오늘날 많은 디지털 센서 제품은 하나 이상의 감지 요소를 포함하고 있습니다.  예를 들어, 디지털 습도 센서는 온도 센서를 함께 포함할 수 있으며, 두 감지 요소의 데이터를 활용하고 시스템 호스트 프로세서에서 약간의 계산을 수행함으로써 이슬점(dew point)을 생성할 수 있습니다.  두 가지 감지 요소(모두 저비용 센서 패키지 내에 통합)를 사용해 얻은 데이터로 세 가지 정보(상대 습도, 온도, 이슬점)가 생성됩니다.

오늘날의 복잡한 시스템은 “스마트” 기능에 대한 요구에 의해 작동됩니다.  이런 요구로 인해 시스템 설계에서 디지털 센서의 추가 필요성이 증가하고 있습니다.  시스템과 제품은 기능을 향상시키기 위해 더 많은 정보를 필요로 합니다.  제품은 주변 환경, 자체 상태와 가동 시간, 인간 입력을 비롯해 다른 시스템 간의 상호작용을 인식해야 합니다. 이를 위해 추가 센서의 사용이 필수적입니다.  이러한 센서는 중요한 데이터를 마이크로컨트롤러로 원활한 인터페이스를 통해 전달하며, 이는 센서로부터 받은 데이터를 기반으로 결정을 내릴 수 있게 합니다.  제공되는 데이터가 많을수록 더 지능적인 결정을 내릴 수 있습니다. 더 스마트한 시스템은 더 많은 센서를 필요로 합니다.

디지털 센서는 이제 성능과 기능이 향상된 저비용 솔루션을 제공할 수 있습니다.  디지털 센서로의 전환은 더 나은 성능을 제공하면서 비용 효율적인 가격으로 제작 및 통합되고 고객의 설계 요구 사항을 충족함으로써 더 스마트한 시스템을 가능하게 했습니다. 

기사 태그

글로벌
TE Connectivity
사물인터넷 (IoT)
기사
센서

관련 콘텐츠