Arrow Electronic Components Online

전기 커넥터 신뢰성: 커넥터 유형 및 고려사항

커넥터03 8월 2021
손상된 네트워크 케이블이 내부 전선이 드러난 채로, 노트북 근처의 어두운 표면에 놓여 있습니다.
모든 기사 보기

신뢰성은 일상 생활에서 흔히 사용되는 용어입니다. 어떤 자동차는 높은 신뢰성으로 인해 선호되며, 반대로 신뢰성이 낮아 피하는 경우도 있습니다. 신뢰성은 친구, 상사, 급여에서 요구되는 바람직한 특성이지만, 그 정확한 의미는 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 

전기 커넥터에 관해서는 신뢰성이 정확하게 정의됩니다. 쉽게 말해, 신뢰성이란 “커넥터가 주어진 환경 및/또는 기계적 스트레스 조건에 노출되는 동안, 원하는 기간 동안 요구되는 대로 작동할 확률”을 의미합니다.

이 정의는 커넥터가 정의된 조건 세트에서 작동하는 동안 일정 시간 동안 유지되어야 하는 성능 수준이 명확히 규정되어 있다는 것을 나타냅니다. 애플리케이션에 따라 이 중 어느 하나 또는 모두가 변경될 수 있기 때문에 커넥터 신뢰성 사양은 이 세 가지의 함수로 작용합니다.

커넥터란 무엇인가? 건설 기초

그렇다면 커넥터란 정확히 무엇일까요? 커넥터에 대한 일반적인 정의는 커넥터가 “신호 왜곡이나 전력 손실 없이 전자 시스템의 두 요소 간에 분리 가능한 연결을 제공하는 것”이라는 것입니다.

이 정의의 두 가지 핵심 부분은 “분리 가능성”과 “수용 불가능한” 성능 손실이며, 둘 다 커넥터의 적용 분야 및 전기적 및 환경적 요구사항에 따라 달라집니다.

아래는 커넥터의 주요 구성 요소와 접촉 마감 및 인터페이스의 근접도를 보여주는 간단한 그림입니다.

Cross-sectional diagram of a connector housing, contact spring, and contact interface, showing layers of copper alloy, nickel, and gold.

그림 1:  커넥터 전기 부품. (출처: TE Connectivity)

각 연결부의 전기적 부분은 커넥터 핀과 짝을 이루는 접촉 스프링으로 구성되며, 접촉 스프링은 연관된 핀에 기계적 힘을 가해 전기적 연속성을 유지합니다.  핀과 스프링은 각각 단단한 외부 셀 안에 포함되어 있으며, 두 셀은 일반적으로 정확한 방향을 보장하기 위한 키 메커니즘과 함께 결합합니다. 

전기 접속부의 고장 모드 및 메커니즘

아무것도 실패하지 않는다면, 커넥터 신뢰성은 문제가 되지 않을 것입니다. 그러나 커넥터에서 문제가 발생할 가능성을 고려할 때, 우리는 실패 모드와 실패 메커니즘을 구분할 수 있습니다. 실패 모드는 커넥터가 애플리케이션 요구사항에 비해 기능적으로 실패할 특정 방식입니다. 예를 들어, 사양을 초과하는 접촉 저항이나 용납할 수 없는 높은 삽입력이 실패 모드에 해당됩니다. 실패 메커니즘은 실패 모드의 원인이 되는 요소입니다. 예를 들어, 기계적 진동과 전기적 과부하는 실패를 초래할 수 있는 메커니즘입니다.

다음은 일반적인 고장 메커니즘과 그들의 전형적인 고장 모드입니다:

결함 메커니즘 일반적인 고장 유형
기계적 스트레스: 진동, 충격, 지속적인 굽힘 스트레스, 반복적인 결합 및 분리 커넥터 외피와 키 손상; 잘못된 결합 및 회로 손상; 과도한 마모로 인해 간헐적 또는 개방 회로 연결
과도한 높은 온도 절연 파손; 접촉 저항 증가
과도한 낮은 온도 비금속 부품 손상
높은 습도 접촉 저항 증가, 부식

최고의 전기 커넥터 결정하기: 커넥터 신뢰성 측정

커넥터의 신뢰성 지표는 어떻게 개발할 수 있을까요? 대부분의 분야에서 신뢰성은 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 결정됩니다: 

  1. 실제 사용: 서비스 중 제품의 성능을 모니터링합니다.
  2. 예측: 경험적 연구 및/또는 테스트를 통해 개발된 모델을 기반으로 신뢰성을 예측합니다.
  3. 고장 물리학: 잠재적인 고장 메커니즘을 식별하고 고장을 유도하여 실제 성능을 예측하기 위해 가속 고장 테스트 프로그램을 개발합니다.

그러나 여러 가지 이유로 이러한 기술들은 커넥터에는 적합하지 않습니다. MTTF와 MTBF(고장까지의 평균 시간 및 고장 간 평균 시간)와 같은 표준 통계 지표는 얻기가 어렵습니다. 대신, 커넥터 제조업체는 보장된 전기적 및 기계적 작동 사양과 샘플 제품이 통과한 일련의 품질 시험을 제공합니다.

기사 태그

글로벌
Vong Philavanh
커넥터
기사

관련 콘텐츠