Arrow Electronic Components Online

진화하는 에너지 저장 트렌드 적용

에너지 저장25 6월 2024
모든 기사 보기

에너지 부문은 스마트 그리드, 분산형 에너지 자원(DER), 스마트 모니터링 시스템의 통합으로 빠르게 진화하고 있으며, 에너지가 생성, 분배, 소비되는 방식을 변화시키고 있습니다. 몰렉스(Molex)는 PowerWize, SW1, PowerPlane과 같은 혁신적인 고전력 커넥터 솔루션과 버스바를 통해 안전하고 효율적인 전류 흐름을 지원하며 지속 가능한 에너지 미래를 실현하는 데 기여하고 있습니다.

에너지 저장, 배분 및 소비의 신흥 동향

최근 전기화 인프라, 그리드 현대화 및 농촌 지역 연결성에 대한 주요 투자가 증가하고 있습니다. 그 이유는 스마트 그리드의 도입, 분산 에너지 자원(DERs)의 통합, 그리고 스마트 모니터링의 중요성을 포함한 광범위한 에너지 혁명의 급속한 출현 때문입니다.

스마트 그리드 기술의 발전

이 트렌드와 관련된 첫 번째 주요 변화는 스마트 그리드를 활용한 에너지 생성 효율성에 대한 요구 증가입니다. 제조업체가 노후화된 인프라를 현대적인 전력화 네트워크로 전환함에 따라 전통적인 에너지, 재생 에너지, 저장된 에너지원을 활용하는 이점을 원활하게 활용할 수 있습니다. 스마트 그리드는 다양한 센서를 포함하여 사용량을 면밀히 모니터링하고 시스템 결함이 더 심각한 문제로 발전하기 전에 이를 식별합니다. 이를 통해 에너지가 가장 필요할 때와 장소, 그리고 어떤 에너지원에서 제공되어야 하는지 할당할 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 기계 학습(ML)의 증가하는 능력은 스마트 그리드가 사용량 동향, 정전 또는 기타 장애에 더 신속하게 반응할 수 있도록 합니다. 이러한 반응성은 여러 가지 이점을 제공합니다. 예를 들어, 주기적으로 다운타임이 발생하는 태양광 및 풍력 같은 재생 에너지의 경우, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 더 넓은 그리드에 통합되어 잉여 에너지를 캡처하여 나중에 사용할 수 있도록 합니다.

독립 운전 및 에너지 분배

그리드 현대화의 미래는 분산형 접근 방식에서 DER(분산 에너지 자원)을 통해 이루어집니다. 이러한 소규모 에너지 발전 장치들은 주로 소비 지점 근처에 위치하며, 디젤 발전기와 같은 전통적인 연료원이나 태양광 패널이나 배터리 저장소와 같은 재생 가능 에너지원을 포함할 수 있습니다. 일반적으로 자가 전력 공급이 가능한 여러 마이크로 그리드로 나뉘어 있으며, 개별 DER은 결합하여 전통적인 에너지원의 출력량을 상쇄하거나 경우에 따라 초과 생산하기도 합니다. 또한, 마이크로 그리드가 데이터 센터와 같은 단일 구조물에 전력을 공급하는 나노 그리드로 축소됨에 따라 연결성이 마이크로 그리드의 안전하고 성공적인 운영을 위해 매우 중요해집니다. 그리드의 특정 부분을 분리한 뒤 다시 통합하는 과정에서, 장비가 분리되었는지에 대해 작업자가 알지 못할 경우 발생하는 장비 손상과 부상과 같은 위험이 도입될 수 있습니다.

Image

Molex Applying evolving trends in energy storage Article Content Image - Islanding and Energy Distribution

가정 에너지 관리 시스템, 작은 공동체, 병원 및 산업단지를 포함하는 마이크로그리드는 모두 분산형 에너지 자원(DER)의 예입니다. 전기차(EV) 충전은 충전소의 태양광 패널을 활용하여 전력망에서 직접 전력을 끌어다 쓰는 필요성을 줄임으로써 DER을 통합합니다. 정전이 발생할 경우, 마이크로그리드 내의 DER이 전력 생산을 맡아 마이크로그리드에 연결된 모든 장치에 안정적으로 전력을 공급합니다. 전반적으로, DER은 전력망의 부담을 줄이고 장거리 배전 인프라에 드는 높은 비용을 피하는 데 도움을 줍니다.

소비 지점 모니터링

발전 소스와 마찬가지로 에너지 사용도 스마트 미터를 통해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 스마트 그리드의 확장인 스마트 미터는 소비자와 공급자 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다. 이 미터는 가정, 기업 및 정부에게 분 단위로 에너지 사용을 고해상도로 보여줘 에너지에 대한 인식을 지원합니다. 데이터 센터에서 활용되는 스마트 미터링은 데이터 손실이나 중단을 초래하는 작은 전력 장애까지도 상쇄하여 상당한 이점을 제공합니다. 전력 출력을 면밀히 모니터링함으로써 낭비되는 활동을 제거하고 더 효율적인 운영으로 대체할 수 있습니다.

Image

Illustration of a modern smart home featuring solar panels on the roof and connected technology icons.

좁은 공간을 위한 고출력 커넥터

끊임없이 변화하는 에너지 시스템에 대응하여, Molex는 성능이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 조립체를 통해 안전하게 고전류를 전달할 수 있는 고전력 커넥터 솔루션과 버스바의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

PowerWize 커넥터

데이터 센터와 같은 대형 전력 소비 작업에서 비용 관리를 위해 전력 효율성이 중요한 만큼, Molex PowerWize 고전압, 고전류 보드-버스바/와이어-보드 커넥터는 크림프 컨택트에 COEUR 소켓 기술을 적용하여 설계되었습니다. 이 혁신적인 기술은 다중 접촉 빔을 통해 PowerWize 커넥터가 접촉 인터페이스에서 낮은 접촉 저항과 낮은 전압 강하를 제공할 수 있도록 합니다. 또한, 에너지 시스템이 발전함에 따라, 새로운 장치를 설치하거나 결함이 있는 장치를 제거 및 교체할 때 전원이 공급된 장비를 안전하게 다루는 것이 중요합니다. PowerWize 헤더와 리셉터클은 산업 표준 터치 세이프 요구 사항을 준수하도록 설계되어 여러 산업에서 충분한 보호를 제공합니다. PowerWize 커넥터는 6.00mm 및 8.00mm 두 가지 크기로 제공되어 최대 1,000V 및 190.0A를 필요로 하는 애플리케이션에 적합하여 더욱 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 또한, PowerWize 크림프 소켓은 1/0, 2, 4, 6, 8 또는 10 AWG 와이어를 수용할 수 있습니다.

Image

A set of electrical connectors featuring one blue connector with attached wires and two standalone connectors in red and blue.

SW1 커넥터

밀집된 전자 패키징은 케이블 어셈블리와 인쇄 회로 기판(PCB) 또는 버스바 간의 낮은 접속 높이를 요구합니다. 콤팩트한 디자인으로 Molex SW1 와이어-투-보드/와이어-투-버스바 인터커넥트는 공간 제약에 적합한 충분한 솔루션을 제공합니다. COEUR 소켓의 다중 접촉 빔 설계는 커넥터 접속 면에서 넓은 접촉 면적을 생성하며, 더 낮은 높이의 접속 인터커넥트를 가능하게 합니다. SW1 커넥터는 또한 하이퍼볼릭 소켓을 사용하는 유사 솔루션과 비교해 더 짧은 길이와 더 좁은 폭으로 제조되며, 시장에 나온 유사 제품보다 높이가 약 1/3, 길이가 약 1/3 더 짧습니다. SW1 제품군의 또 다른 중요한 특징은 설계 유연성입니다. z축 접속 구성은 케이블 굽힘 반경 문제를 제거하여 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다. DERs(분산 에너지 자원) 및 마이크로그리드 같은 시스템에서 공간 제약에도 불구하고 에너지 효율성을 개선하려는 엔지니어와 설계자를 위해, SW1은 효과적인 선택입니다.

Image

A close-up view of a red electrical connector featuring a metallic base and intricate grooves.

PowerPlane 버스바 커넥터

공간 제약 외에도, 디자이너들은 시스템 정렬 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 커넥터 연결 시 정확한 정렬에 대한 장애 요소를 극복하기 위해 PowerPlane 버스바 전원 커넥터는 +/- 1.00mm의 정렬 기능을 제공하여 올바른 연결을 보장하고 잠재적인 손상을 방지하는 데 도움을 줍니다. 이 커넥터는 또한 여러 산업 분야에서 설계 요구를 충족시키기 위해 높은 전류 성능과 다양한 구성 및 기능 옵션을 제공합니다. PowerPlane 커넥터는 성능 향상을 위한 높은 신뢰성을 제공하며 DER, 나노그리드 및 스마트 그리드와 같은 다양한 전력 분배 애플리케이션에 탁월합니다. 제조업체들은 종종 설계 옵션을 위해 공급 연속성과 추가 공급업체를 탐색합니다 — PowerPlane 버스바 전원 커넥터는 경쟁사 제품에 대한 직접적인 보드 및 발자국 대체품을 제공하여 두 번째 공급원 요구를 만족시킵니다.

Image

A collection of black electronic connectors and terminal blocks arranged on a white background.

흥미진진한 미래를 향한 길잡이

스마트 그리드, DER(분산 에너지 자원), 스마트 모니터링의 빠른 발전을 위한 미래는 무르익어 있습니다. EV 충전 인프라가 확대되고, 더 많은 안전 장치가 주요 시스템에 통합되며, 가정이 점점 더 에너지 독립적으로 변함에 따라 전기화 및 에너지 관리 응용 프로그램은 역동적이고 잠재적으로 새로운 영역을 탐구하게 될 것입니다. 연결 솔루션에서 80년에 걸친 혁신의 유산, 글로벌 제조 역량 및 Arrow와 같은 가치 있는 파트너를 포함한 유통 네트워크를 갖춘 Molex는 미래의 에너지 솔루션을 선도할 준비가 잘 되어 있습니다.

Close-up view of battery and gateway circuit boards with labeled components.

기사 태그

전원
대체 에너지
에너지 저장
Molex
에너지 관리
에너지 및 전력

관련 콘텐츠