Arrow Electronic Components Online

USB-C 탐구 및 다른 USB 커넥터와의 비교

USB 타입 C02 4월 2024
검은색 배경에 상세한 기술 도면이 표시된 두 개의 USB-C 커넥터가 나타나 있습니다.
모든 기사 보기

USB 는 거의 20년 동안 존재했으며, 지난 15년 동안 컴퓨터 통신의 필수 요소로 자리 잡아왔습니다. USB는 다양한 직렬 포트를 대신했으며, 컴퓨터에 거의 모든 것을 연결하는 데 사실상의 표준이 되었습니다. 수년간 USB는 속도가 업그레이드되었고, 몇 가지 매우 인기 있는 변형들이 생겨났습니다.   그러나 표준-A USB 포트는 처음부터 변화가 없었습니다. 이 견고한 플러그는 당시로서는 매우 작은 크기였으며, 괜찮은 성능을 제공했고, 핫 플러그 방식이 가능하며, 좋은 데이터 전송 속도를 가지고 있었고, 아주 작은 장치를 구동할 수 있었습니다. 90년대 중반 기준으로 이 플러그는 인상적이었습니다. 하지만 1996년 가장 강력한 슈퍼컴퓨터는 이제 대부분의 비디오 카드보다 성능이 떨어질 정도로 시대는 변했습니다. USB 포트도 Type C 커넥터와 함께 대대적인 개편을 맞고 있습니다.

USB-C의 장점

Type C가 이전의 USB 커넥터들과 다른 점은 여러 가지가 있지만, 그중에서 가장 눈에 띄는 것은 바로 양면 연결(리버서블) 가능성입니다. Type C 플러그는 위아래 구분이 없어 데스크톱 뒤에서 이리저리 찾아 헤매거나 케이블과 포트의 끝을 확인하며 플러그를 어느 방향으로 끼워야 할지 고민할 필요가 없습니다. 이는 분명한 이점이며, 플러그를 다룰 때 발생하는 많은 좌절을 줄이는 데 크게 도움이 될 것입니다. USB-C의 또 다른 이점은 양 끝이 모두 리버서블(뒤집어도 연결 가능)이라는 점입니다. 대부분의 USB 케이블은 한쪽 끝이 Type A이고, 다른 한쪽은 다른 형식인 경우가 많지만, Type C는 양쪽 끝이 동일한 플러그로 설계되었습니다. 다만, 구형 커넥터와의 호환성을 위해 설계자들이 예외를 둘 수는 있습니다.   과거에는 Type A가 컴퓨터에서는 유용했지만, 휴대폰과 같은 더 작은 핸드헬드 기기에는 너무 크기 때문에 이러한 설계가 실용적이지 못했습니다. 이제 데스크톱이 점점 사라지고 노트북이나 태블릿이 새로운 표준으로 자리 잡으면서, 양쪽 끝에 작은 USB 커넥터가 있는 것이 사실상 필수 요건이 되었습니다. 이 전환 기간 동안에는 Type C USB를 전자 기기에 연결하기 위해 변환기가 필요하므로 문제가 되거나 답답할 수 있습니다. 하지만 이 전환이 끝나면 모든 USB 제품이 동일한 케이블을 사용하게 됩니다. 낙관적인 관점에서 보면, Type C가 하위 호환성을 제공하여 간단한 변환기만 있으면 곧 구식이 될 기기들까지도 계속 사용할 수 있다는 점은 분명 편리한 점입니다.

USB-A와 USB-C의 차이는 무엇인가요?

Type A 커넥터의 끝부분을 내려다보면 네 개의 금속 접점을 볼 수 있습니다. 이 접점들은 전원, 접지, D+, D-이며, 마지막 두 개는 차동 데이터 라인입니다. Mini와 Micro에서는 온더고(OTG) USB 기기의 ID를 설정하기 위해 추가 접점이 도입되었습니다. 하지만 Type C는 24개의 다른 접점을 가지고 있습니다. 24개는 다소 과하게 들릴 수 있지만, 그 이유가 있습니다. 케이블을 뒤집어 사용할 수 있도록, 케이블의 방향을 인식하는 두 개의 접점이 추가되었습니다. 이 케이블은 이전 표준보다 훨씬 더 많은 전력을 전송할 수 있으므로, 전원 및 접지에 사용되는 여덟 개의 접점이 있습니다. 나머지는 데이터 전송 라인과 기타 관리형 접점들에 할당됩니다. 크기는 작아지고 접점은 늘어남에 따라 내구성이 현저히 떨어질 것 같지만, 실제로는 그 반대입니다. Type A는 약 1,500번의 삽입 및 제거 사이클로 평가되는 반면, Type C는 약 10,000번의 사이클을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

USB-C 전력 공급

Type C는 전력 전달 사양 측면에서 USB 3.0 이상을 지원하며, 다양한 면에서 큰 개선이 이루어졌습니다. 대량 면에서 USB 포트는 이제 데이터를 전송하면서 동시에 최대 100와트를 전송할 수 있습니다. 지금까지 USB 케이블을 통해 많은 양의 전력을 전달하는 것은 가능했지만, 이는 오직 전력만을 전달할 경우에만 가능했습니다. 오늘날에는 다른 기능에 제한 없이 전력을 전달할 수 있습니다. 이 전력은 양방향으로 전달할 수 있어, 케이블의 한쪽에서 다른 쪽으로만 전송되는 것이 아닙니다. 또한 전력 전달이 더 이상 5볼트로 제한되지 않습니다. 지능형 전력 관리 기능을 사용하면 기기가 다양한 전압 수준과 다양한 전류량을 요청할 수 있어, 설계 유연성이 대폭 확대되었습니다.

Type C 케이블로 비디오 전송

Type C 케이블의 다양한 데이터 라인 덕분에 데이터와 비디오를 동시에 전송할 수 있습니다. 이는 데모를 통해 증명되었는데, 케이블을 통한 데이터 전송, 해당 데이터를 처리한 후 같은 케이블로 비디오로 반환하는 방식으로 이루어졌습니다. 특히 비디오는 끊김이나 이상한 아티팩트 없이 아주 매끄럽게 작동하며, 전용 비디오 케이블처럼 기능합니다. 이러한 능력은 애플의 최신 MacBook Pro에 단일 Type C USB 포트만 포함시키는 결과로 이어졌습니다. 이 케이블은 전력 공급, 데이터 전송, 비디오를 모두 처리할 수 있어서 단일 포트를 통해 허브에 연결하면 여러 주변 기기와 추가 모니터를 사용할 수 있으며 동시에 노트북 충전도 가능합니다. 정말 놀랍습니다.

USB-C 산업 표준

USB 표준은 이러한 커넥터를 사용하고자 하는 여러 산업 거대 기업들의 연합에 의해 제정되었지만, 누구나 이를 제조할 수 있습니다. 이는 경쟁적인 제조업체 시장을 형성하여 최고의 커넥터뿐만 아니라 지원되는 IC를 개발하려는 경쟁을 유도하기 때문에 매우 유익합니다. 하지만 이러한 경쟁적인 시장에는 단점도 존재합니다. 대부분의 소비자들은 케이블의 기본 원리에 대해 잘 모르기 때문에, 커넥터의 물리적 외형에 맞게 제품은 만들지만 성능 표준을 충족시키지 않는 제조업체들도 있습니다. 이 제조업체들은 Type C USB 3.1 호환성을 내세워 커넥터와 케이블을 판매하지만, 실제 광고된 성능을 제공하지는 않습니다. 따라서 엔지니어들이 최신 산업 표준을 완벽히 준수하고 테스트 및 검증된 USB Type C 제품을 제공하는 Amphenol 같은 신뢰할 수 있는 제조업체를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

Type C 커넥터 실드

Type C 커넥터의 요구 사항을 뛰어넘어 Amphenol은 신호 무결성을 향상시키고 EMI로부터 더 큰 보호를 제공하는 통합 차폐 설계를 사용합니다. 집에서 사용하는 일반적인 사용자들조차도 이러한 개선을 느낄 수 있겠지만, 이 차폐 설계는 특히 비즈니스, 산업 및 과학 작업에서 유용합니다. 이 차폐 설계는 작업 조건에서 발생하는 엄청난 양의 EMI 영향을 감소시켜, 작업 환경을 전자기 스펙트럼 면에서 덜 혼란스럽게 만듭니다.

USB-C 연결

적절한 USB-C 연결은 견고한 물리적 및 전기적 성능을 위해 필수적입니다. 전기적으로, 높은 주파수 신호는 개별 접지 경로가 사용될 경우 커넥터 시스템 내부에서 공진을 경험할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해, 시스템 내 모든 접지된 부품(예: 핀, EMC 시트, 래치)은 모두 직접 연결되어 커넥터 시스템 내 공진을 줄이고, 동시에 EMI 간섭과 교차 혼선(crosstalk)을 감소시킵니다. 물리적으로, Amphenol은 외부, 내부, EMI 쉘을 레이저 용접하여 더 강력하게 만듭니다. 이는 다양한 부품을 기계적으로 연결하여 반복적인 사용이나 우발적인 충격으로부터 더 쉽게 고장이 발생할 수 있는 대부분의 제조업체와 비교되는 점입니다. 마지막으로, 일부 제조업체가 커넥터 하우징을 위해 저렴하고 부서지기 쉬운 플라스틱을 사용하는 반면, Amphenol은 내마모성 수지를 사용하여 내구성을 크게 증가시키며, 업계 표준을 뛰어넘는 성능을 보장합니다.   Type C와 USB 3.1이 직접적인 경쟁에 직면하고 있는 가운데, 시장 점유율이 압도적으로 높은 제품에 이러한 중요한 개선 사항들이 추가되었다는 점은, 이 케이블이 컴퓨터 및 휴대용 연결의 사실상 표준(de facto standard)이 될 것이라는 상당한 자신감을 줍니다. 표준 자체가 놀라운 성능을 제공하지만, Amphenol 제품을 구매하면, 부품의 품질이 항상 기대치를 충족하거나 초과할 것이라고 안심할 수 있습니다.   소개: Amphenol 상업용 제품(ACP)은 전통적인 커넥터부터 최신 차세대 기술에 이르기까지 다양한 시장과 응용 분야를 위한 인터커넥트 솔루션을 제공하는 국제적인 선도 기업입니다.

기사 태그

전원
USB
커넥터
Amphenol
제품