Arrow Electronic Components Online

컴퓨터 메모리 유형 설명: 플래시, SSD, RAM, EEPROM, HDD

메모리25 6월 2021
이 이미지는 여러 개의 컴퓨터 RAM 메모리 모듈이 함께 쌓여 있는 자세한 근접 사진을 보여줍니다.
모든 기사 보기

오늘날 컴퓨터를 구매하거나 조립하면 하드 드라이브 (HDD)가 포함될 것이며, 프로그램 및 미디어 저장용으로 업그레이드된 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 가 포함될 수 있습니다. 단기 저장용으로 일정량의 RAM이 있을 것입니다. 쇼핑하는 동안 플래시, EEPROM, EPROM과 같은 혼란스러운 용어를 들을 수 있습니다. 각각의 역할에 대해 막연한 아이디어가 있을 수도 있으며, 이러한 용어 중 일부는 맥락에 따라 동일한 의미를 가질 수 있다는 것을 알고 있을지도 모르지만, 이러한 기능에 대한 개요는 적절한 컴퓨터를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 각 타입의 사용 위치와 장점에 대한 명확성을 제공하겠습니다. 그래서 일반적인 질문부터 시작하겠습니다; RAM이란 무엇인가요?

랜덤 액세스 메모리 (RAM) - RAM이란 무엇인가?

다른 유형의 미디어와 달리, 제조업체들은 프로그램과 추가 정보를 일시적으로 저장하기 위해 Random Access Memory (RAM)을 사용합니다. RAM을 사용하면 일시적인 저장이므로 기기가 전원을 잃으면 저장된 모든 데이터가 사라집니다. 운영 체제와 현재 실행 중인 프로그램들이 이러한 유형의 저장을 활용하여, 이 매우 빠르고 - 기가바이트당 비교적 비싼 - 매체가 컴퓨터 사용 속도를 높입니다.
 
컴퓨터에 프로그램을 실행하기에 충분한 RAM이 없다면, 시스템은 HDD나 SSD의 메모리를 가상 메모리로 대체할 수 있습니다. 대체 메모리를 사용하면 이러한 프로그램들이 실행될 수 있지만, 성능이 훨씬 느리게 나타날 것입니다.

하드 드라이브 (HDD)

하드 드라이브는 1956년 RAMAC 305 시스템의 도입과 함께 세계 무대에 처음 등장했습니다. 5MB(5백만 바이트)의 데이터를 저장할 수 있으며 비용은 약 $50,000입니다. 이 초기 드라이브는 오늘날 100달러 이하로 구매할 수 있는 수많은 TB(1조 바이트) 드라이브로 진화했습니다. 빠른 검색 결과, 단 200달러 이상으로 8TB 드라이브를 구매할 수 있습니다.

HDD가 작동하는 방법

하드 드라이브는 플래터를 물리적으로 회전시켜 읽기 헤드가 플래터의 지름을 따라 안팎으로 이동할 수 있는 올바른 위치로 맞춥니다. 플래터를 회전시키면 읽기 헤드가 다양한 위치의 자기 상태를 읽고 필요에 따라 변경할 수 있습니다. HDD는 순차적으로 정렬된 경우 초당 수백 메가바이트(MB) 범위의 데이터를 읽고 쓸 수 있지만, 데이터가 드라이브 여기저기 흩어져 있으면 훨씬 느린 접근 속도를 보입니다. 이러한 접근 속도는 플래터가 얼마나 빨리 회전할 수 있는지에 부분적으로 의존합니다. 이러한 드라이브는 5400, 7200RPM 및 그 이상의 속도로 평가된 제품을 찾을 수 있습니다.
 
지난 60년간 저장 공간의 양은 수억 배 증가했습니다. 이러한 속도는 이러한 장치 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 고려하면 놀라운 것처럼 보입니다. 이제 우리는 이 매체가 SSD로 대체되는 모습을 보기 시작하고 있으며, 이는 중요한 속도와 신뢰성의 이점을 가지고 있습니다.

EEPROM

EEPROM은 전기적으로 지울 수 있는 프로그래머블 ROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)을 의미합니다. 당신은 궁금할 수 있습니다; EEPROM은 어떻게 작동할까요?

  • 정보를 자기적으로 읽고 쓰는 대신, EEPROM은 반도체 기술을 사용하여 비트를 저장합니다.
  • EEPROM은 움직이는 부품이 필요 없으며, HDD 저장 장치처럼 전원 주기 동안 상태를 유지할 수 있습니다.
  • EEPROM은 고장 전에 많은 쓰기 사이클을 견딜 수 있으며, 일부는 10,000 범위에, 다른 것은 최대 1,000,000 이상까지 가능합니다.
  • EEPROM은 심지어 현재 테라바이트 이상의 데이터 용량으로 제공되는 SSD 드라이브에 사용되는 플래시 메모리의 기반으로도 사용됩니다.

EPROM 대 EEPROM

EEPROM은 원격 무선 액세스 시스템에서 마이크로컨트롤러 보드에 이르기까지 다양한 장치에서 찾을 수 있습니다. EEPROM이라는 이름에서 "전기적으로 소거 가능"이라는 부분이 무의미한 문구처럼 보일 수 있지만, 이 유형의 메모리를 "EPROM"과 혼동하지 마세요. EPROM은 소거 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리를 의미합니다. EPROM 칩은 비휘발성이며 재프로그래밍 가능하지만, 칩의 비트를 지우기 위해 UV 광이 필요합니다. 또한 디지털 회로를 프로그래밍할 때보다 높은 전압이 필요합니다. 결과적으로, EPROM은 자주 변경될 정보 저장에 적합하지 않습니다.

플래시 메모리 vs SSD

플래시 메모리는 고속과 메모리 밀도를 위해 설계된 EEPROM의 일종입니다. 따라서 이 기술을 기반으로 한 플래시 드라이브는 엄지보다 작은 USB 스틱에 많은 기가바이트의 데이터를 저장할 수 있어 “엄지 드라이브”라는 이름을 얻었습니다. 이 작고 간결한 디자인을 더욱 발전시켜, 마이크로 SD 카드는 엄지 손톱 크기 정도로 보통 수십 혹은 수백 기가바이트의 정보를 저장할 수 있습니다. 더 큰 규모로는 이 유형의 메모리에 더 많은 데이터를 압축하여 컴퓨터의 기본 저장 방법으로 사용될 정도로 저장할 수 있습니다.
 
SSD는 특히 휴대용 컴퓨팅 응용에서 HDD 사용량을 서서히 따라잡고 있으며, 그 이유는 다음과 같습니다:
1. SSD 드라이브는 위치로 회전할 필요가 없으므로 밀리초의 일부만에 데이터를 무작위로 액세스할 수 있습니다.
2. HDD 대비 여러 배 더 나은 I/O 성능 수준을 가지고 있습니다.
3. 움직이는 부품이 없기 때문에 에너지 소비가 적고 신뢰성이 높아지는 것도 이러한 드라이브의 중요한 이점입니다.

SSD와 HDD의 장단점

SSD 기술의 단점은 기가바이트당 비용이 더 든다는 점입니다. 그러나 저장된 데이터의 양보다 속도가 더 중요한 고성능 응용 분야에서는 이러한 유형의 드라이브가 비용을 충분히 감당할 가치가 있을 수 있습니다.
 
이 기술이 발전함에 따라 SSD의 시장 점유율과 용량이 계속 증가할 것으로 기대할 수 있습니다. 사용 가능한 RAM의 속도와 용량도 계속 개선될 것입니다. 이러한 발전으로 인해 컴퓨터는 우리가 오늘날 상상할 수 있는 응용 프로그램을 처리할 수 있게 될 것입니다.

뉴스레터

명단에 있습니까?

Arrow.com에서 제공하는 독점 혜택, 제품 발표 및 최신 업계 뉴스를 바로 받으세요.

기사 태그

글로벌
메모리
NOR Flash
기사
NAND Flash

관련 콘텐츠