Arrow Electronic Components Online

기술 혁명을 받아들이기: 5G가 연결성의 무한한 기회를 창출하는 방법

사물인터넷25 5월 2021
한 사람이 밤의 활기찬 도시 풍경을 배경으로 스마트폰을 들고 서 있다.
모든 기사 보기

 2019년에 5G가 도입되면서 최신 세대의 셀룰러 연결 기술이 시장에 폭발적으로 등장했습니다. 이와 함께 스마트폰 제조업체들은 역대 가장 빠른 인터넷 접속과 최첨단 기능을 제공할 새로운 핸드셋을 출시했습니다. 

실제로, 5G는 수백만 명이 원격으로 일해야 하는 시기에 어떤 모바일 네트워크보다 빠르게 채택되었습니다. 5G가 제공하는 고속 무선 통신은 적시에 도래한 완벽한 기술입니다.

그러나 5G 무선 통신의 도입이 소비자들에게 최신 세대의 휴대폰 액세스를 제공하면서 많은 사람들이 5G 기술의 실제 영향을 간과하게 될 수 있습니다. 소비자에게는 강력한 도구인 5G는 이전 네트워크들보다 산업 세계에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것을 약속합니다.  5G 무선 통신이 제공하는 데이터 속도가 전통적인 유선 기술과 대등한 수준에 처음으로 도달함으로써, 장치들이 물리적으로 유선 네트워크에 묶여있지 않게 되는 혁신을 이루게 됩니다.

공장에서의 5G

Industrial robot with operator in factory

지난 10년 동안 가장 흥미로운 발전 중 하나는 사물인터넷(IoT)의 등장입니다.  IoT의 핵심은 기계 간 통신으로, 이는 전자기기가 인간의 개입 없이 정보를 공유할 수 있도록 합니다. 5G 기술이 도입된 경우와 마찬가지로, 이 기술의 명백한 사례는 처음 가정에서 나타났습니다. 에너지 계측에서 식료품 쇼핑에 이르기까지 이제 기계는 일상생활에서 더욱 중요한 역할을 하고 있습니다.

그러나 미래의 가정에서 IoT의 사용은 디자이너들에게 IoT가 제공하는 기능성의 작은 예일 뿐입니다. 제조 세계에서는 산업용 사물인터넷(IIoT)이 스마트 팩토리의 탄생을 가능하게 했습니다. 전통적인 공장에서는 각 기계가 이웃 기계와 단절된 채로 자신의 작업만 수행합니다. IIoT, 또는 때로는 산업 4.0이라고도 불리는 이는 이러한 기계들을 하나의 네트워크로 연결하여 단일 실체처럼 작동하도록 만듭니다. 기계들은 데이터를 공유하며, 생산 관리뿐만 아니라 공급 체인, 유지 보수 및 운영의 물류적 측면 관리까지 가능하게 합니다.

산업 환경에 5G 통신을 도입하면 스마트 팩토리 네트워크에 추가적인 기기 통합이 가능해집니다. 제조업체는 전체 시설을 포함하는 사설 5G 셀을 설치할 수 있으며, 이를 통해 가장 작은 센서부터 가장 큰 기계에 이르기까지 운영의 모든 부분에서 고속 데이터 전송이 가능합니다. 무선 네트워크를 사용하면 유례없는 수준의 유연성을 제공하므로 제조업체가 새로운 시장 수요에 대응하여 생산 라인을 쉽게 재구성할 수 있습니다.

차량 기술 및 의료 기기

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

공장 환경 외에서도 다른 산업들이 5G 통신을 활용할 수 있습니다. 자동차 산업은 현재 중대한 혁신을 겪고 있으며, 전기차에 대한 수요가 증가하고 자율 주행차 또는 스스로 운전하는 차량이 일상의 풍경이 될 준비를 하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 자동차가 다른 도로 사용자들과 통신하는 방식을 설명하는 새로운 약어인 V2X(Vehicle-to-X)가 등장했습니다. 몇 초의 단위가 안전에 중요한 환경에서, 5G 네트워크가 제공하는 고속 및 저지연 통신은 미래의 도로와 도시에서 차량이 원활하게 작동하기 위해 필수적일 것입니다.

개인적인 수준에서 5G는 의료 서비스 제공에 중요한 역할을 하기 시작하고 있습니다. 의료 기기가 점점 더 작아지고 웨어러블 기술 개발이 가능해짐에 따라 5G 네트워크는 원격 의료 서비스를 가능하게 할 것입니다. 최신 세대의 의료 기술(MedTech) 기기는 5G를 통해 환자의 의료 제공자와 원격으로 연결될 것입니다. 환자들은 더 이상 병원을 방문하여 의사를 만날 필요가 없으며, 원격으로 모니터링을 받거나 치료를 받을 수 있어 일상생활을 계속할 수 있게 됩니다.

더 큰 잠재력

지금도 5G 혁명의 잠재력이 완전히 발견되지 않았습니다. 산업, 의료, 그리고 운송 분야에서의 활용을 통해, 진정한 고속 무선 통신이 일상생활에 미칠 수 있는 영향을 이미 목격하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 더 흥미로운 가능성들이 개발될 것입니다. 디자이너들은 이 새로운 까다로운 분야를 위해 고속 및 높은 신뢰성을 제공하는 최신 부품 기술에 접근할 필요가 있습니다.

Molex는 5G의 요구를 충족하기 위한 고성능 연결 솔루션의 포괄적인 범위를 제공합니다. 안테나는 장치들이 5G 네트워크의 일부가 될 수 있도록 하는 데 필수적이며, Molex는 소형화된 장치에 이상적인 저프로파일 안테나 제품군을 제공합니다. 또한, Molex는 5G 네트워크 내의 장치와 인프라에 필요한 고속 커넥터 생산에서 시장을 선도하고 있습니다. 여기에는 최대 56 Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 Mirror Mezz Connector 시리즈와 같은 저프로파일 인쇄 회로 기판(PCB) 부착 커넥터가 포함되어 있습니다. Molex는 또한 최신 세대의 셀룰러 기지국을 위한 최신 고속 무선 주파수(RF) 커넥터를 제공합니다.

5G 기술은 우리의 일상생활의 많은 부분에 혁명을 일으킬 것입니다. 이 새로운 기술을 설계하는 데에는 그 잠재력을 완전히 활용할 수 있는 적합한 구성 요소에 의존하게 될 것입니다.

안테나 솔루션

RF 솔루션

I/O 커넥터

기사 태그

EMEA
5G
의료 및 헬스케어
사물인터넷 (IoT)
자동차
커넥터

관련 콘텐츠