Arrow Electronic Components Online

백서: 제한 및 기본 스위치가 기계를 폭발로부터 어떻게 막을 수 있는가

스위치01 3월 2021
현대적인 산업 보일러실에는 광택이 나는 금속 파이프, 탱크, 밸브 배열이 특징입니다.
모든 기사 보기

위험 장소에서는 스위치가 폭발성 연기나 가스가 존재하는 환경, 먼지와 오염물로 가득한 환경, 세계의 외딴 지역, 그리고 매우 가혹한 화학물질 주변에서 작동해야 합니다. 가혹한 환경에 견디기 위해 스위치는 폭발 방지 스위칭 요구 사항을 준수하여 인력, 장비 및 환경의 안전을 보장해야 합니다. MICRO SWITCH 위험 지역 스위치는 밀폐된 공간을 통해 보호를 제공하며, 메커니컬 나사를 사용해 불꽃을 포함하거나 냉각시켜 주변 환경에 대한 위험을 최소화합니다. 

소개

안전은 위험 지역 환경에서 스위치를 선택할 때 가장 중요한 기준 중 하나입니다. 많은 경우 이러한 스위치는 폭발성 증기나 가스가 있는 환경, 먼지로 가득 찬 더러운 환경, 세계의 외딴 지역, 그리고 전자 장치를 매우 빠르게 손상시키는 극도로 강한 화학물질 주변에서 작동해야 합니다. 이러한 응용 분야에는 석유 및 가스 굴착 장비, 농약과 화학물질로 가득 찬 농업 환경, 그리고 극한의 날씨 조건을 가진 야외 지역이 포함되며, 모두 인력, 재료, 장비에 위험을 초래할 수 있습니다.

예를 들어, 위험 구역은 전기 장비의 스파크로 인해 점화, 연소 또는 폭발할 가능성이 있는 대기를 가지고 있을 수 있습니다. 이는 이러한 애플리케이션에 선택되는 부품이 안전해야 하며, 동시에 신뢰성 있고, 내구성이 뛰어나며, 오래 지속되어야 한다는 것을 의미합니다.

 이러한 가혹한 환경을 견디기 위해 스위치는 폭발 방지 스위칭 요구 사항을 준수하여 인원, 장비 및 환경의 안전을 보장해야 합니다. 예를 들어, Honeywell MICRO SWITCH 위험 지역 스위치는 밀폐된 스위치 본체 내부에서 스파크 및 기타 전기적 현상을 차단함으로써 폭발 위험을 줄일 수 있습니다. 정상적인 조건에서는 이러한 스파크나 전기적 현상이 크게 위험하지 않을 수 있지만, 점화하거나 폭발할 가능성이 있는 물질이 존재하는 환경에서는 전기 구성 요소의 스파크와 아크가 잠재적으로 위험할 수 있습니다. MICRO SWITCH 스위치는 밀폐된 스위치 캐비티를 통해 보호를 제공하며, 이 캐비티는 기계적 나사를 활용해 불꽃을 차단하거나 냉각하여 주변 환경에 대한 위험을 최소화합니다.

위험 지역 제한 스위치는 유전 압력 펌프, 밸브 위치 조정, 피그 위치 감지기부터 곡물 컨베이어 및 곡물 게이트의 게이트/문 모니터링에 이르기까지 다양한 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 다음은 이러한 스위치가 위험하거나 폭발적인 환경에서 사용되는 몇 가지 예입니다.

기사 태그

EMEA
기사
Honeywell
제품

관련 콘텐츠