Arrow Electronic Components Online

안테나 솔루션: 산업을 무선으로 연결하다

무선17 4월 2023
모든 기사 보기

무선 연결의 인기와 5G 통신 네트워크의 기하급수적인 성장은 안테나가 일상적인 설계의 일부가 되고 있음을 의미합니다. 이 기술에 의해 가능해진 사물인터넷(IoT)은 인터넷을 통해 서로 소통하는 기계의 글로벌 네트워크를 의미합니다.

사물인터넷(IoT)은 이제 생활의 다양한 측면에서 사용되는 다양한 장치에 영향을 미치고 있습니다. 대부분 우리는 이 기술에 대해 가정 내에서 더 잘 알고 있습니다. 일상적인 가전제품이 이제 서로 데이터를 공유하고 스마트폰을 사용하여 집주인이 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

그러나 IoT 지원 기기의 가장 큰 잠재력은 가정 밖에서 발견됩니다. 5G 기술의 도입으로 IoT는 농업부터 의료까지 거의 모든 산업에서 활용되고 있습니다. 따라서 최신 세대의 연결된 기기들이 이 다양한 응용 분야의 요구를 독창적으로 해결하며 더 빠르고 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 설계되는 것이 매우 중요합니다.

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

자동차 산업은 고속 통신을 활용하는 데 빠르게 움직였습니다. 현대 가족용 자동차는 최첨단 내비게이션 시스템부터 가장 간단한 차량 내 스테레오에 이르기까지 다양한 기술로 가득 차 있습니다. 운전자와 운영자는 이제 외부 세계와의 연결을 필요로 하는 다양한 기능에 접근할 수 있게 되었습니다. 통신 필요성이 증가함에 따라, 차량 내 연결성을 제공하기 위한 기존 방법들은 최신 기술이 요구하는 성능을 제공할 수 없다는 것이 입증되었습니다. 이러한 막대한 기능 향상을 제공하기 위해 차량 설계는 완전히 다른 방식으로 이러한 연결을 만들어야 합니다. 이는 지역별 아키텍처와 같은 새로운 설계 개념의 결과로 안테나가 자동차 설계에서 매우 중요한 역할을 하게 될 것임을 의미합니다.

무선 연결은 차량 내외에서 이미 여러 작업에 사용되고 있습니다. 차량 내부에서 가장 중요한 연결은 운전자의 개인 장치와 차량 자체 간의 연결이 될 것입니다. 이는 단거리 Bluetooth 또는 최근 WiFi 기술의 형태로 이루어집니다.

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

이 새로운 차량 내 연결성은 기기들이 집이나 사무실에서와 같이 사용자의 경험을 향상시키는 "세 번째 생활 공간"이라는 개념을 만들어냈습니다. 승객실을 넘어, 타이어 압력 센서와 같이 오늘날 정기적으로 사용되고 있는 몇 가지 단거리 무선 연결이 추가로 존재할 것입니다. 이러한 기기들을 무선 네트워크로 통합하면 물리적인 케이블과 커넥터에 대한 필요성을 더욱 줄일 수 있습니다.

바깥 세상

차량들은 서로 통신하며 막대한 양의 정보를 무선으로 공유하게 됩니다. 처음으로 자동차들은 동적 네트워크의 일부가 되어 다른 도로 이용자들과 심지어 교통 통제 인프라와 정보를 공유하여 보다 안전하고 효율적인 여행을 가능하게 합니다. 차량-모든 것 간 통신(V2X, Vehicle-to-Everything)으로 알려진 이 기술은 차량이 최대 대역폭을 제공할 수 있는 안테나를 장착해야 합니다.

자동차와 외부 세계 간의 연결은 미래에 우리가 자동차를 어떻게 이용할지를 결정하는 데 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 사물인터넷(IoT)에 자동차를 통합하기 위해서는 최신 고속 5G 네트워크를 통한 연결이 필요하며, 최신 위성 내비게이션 시스템을 이용해 자동차는 GPS와 GNSS(Global Positioning System 및 Global Navigation Satellite System)를 활용하게 될 것입니다. 단거리든 장거리든, 고속이든 저속이든 이러한 모든 통신 시스템의 핵심은 안테나 시스템이 될 것입니다.

스마트 팩토리

산업 세계의 디자이너들은 차량 제조업체와 많은 과제를 공유합니다. 산업 자동화는 현대 생산 라인에서 중요한 역할을 합니다. 간단한 모터든 복잡한 로봇이든, 제조 장비는 최첨단 기술을 활용하여 인간의 개입을 줄일 수 있습니다. 이러한 자동화 장비는 새로운 스마트 팩토리에서 더욱 중요해졌습니다.

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

전통적인 공장과는 달리, 스마트 공장은 연결된 장치를 활용합니다. IoT는 산업 자동화가 공장 네트워크와 정보를 공유하는 제조 환경을 만듭니다. 이러한 장치 간의 양방향 통신은 제조업체에게 유연성을 제공하며, 사용자가 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

공장은 무선 통신을 활용하여 공간을 재구성하고 대체 프로세스를 구현할 수 있습니다. 제조업체는 특히 맞춤형 네트워크를 구축하기 위해 시설 내부에 전용 5G 네트워크를 설치하여 스마트 공장의 각 요소를 통합하는 작업을 진행하고 있습니다. 이러한 시스템은 자율 로봇을 통해 더욱 발전됩니다. 자율 로봇은 자체 센서 및 무선 네트워크를 통해 공유된 정보를 사용하여 공장을 안전하게 이동합니다. 이러한 기계들은 안테나에 의존합니다.

Molex 안테나 솔루션

Molex는 세계 최대 안테나 기술 제조업체 중 하나입니다. Molex와 Arrow는 기술 전문성, 업계 경험 및 글로벌 네트워크를 결합하여 가장 까다로운 애플리케이션을 위한 안테나 솔루션을 제공합니다.

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molex의 최신 솔루션에는 5G 및 WiFi MIMO(다중 입력, 다중 출력) 안테나가 설계되어 오늘날 데이터 사용이 많은 애플리케이션에 최대 대역폭을 제공하도록 설계된 7-in-1 허브*가 포함되어 있습니다.

새로 출시된 Sunshade 5-in-1 허브는 동일한 고속 안테나를 낮은 프로파일의 설치가 간편한 하우징에 통합한 제품입니다. 요구 조건이 무엇이든, Molex는 이러한 요구를 충족하고 그 이상으로 만족시키며 미래의 무선 연결을 구축하는 데 도움을 줄 준비가 되어 있습니다.  

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*멀티 허브 7-in-1 안테나 - 재고는 2023년 10월부터 arrow.com에서 이용 가능합니다.

몰렉스의 멀티 허브 안테나 기술 요약 영상(Youtube)을 시청하세요

추천 상품

여기 제품들

기사 태그

글로벌
기사 및 동영상
기사
리소스
IP&E

관련 콘텐츠