Arduino Bluetooth Control: Arduino to Arduino Control Via Bluetooth
일반 사람들은 "Bluetooth"라는 용어를 들으면 오디오 헤드셋이나 스피커를 떠올릴 수 있습니다. 두 장치 모두 Bluetooth 기술을 사용하지만, 전자 기기 애호가들은 이 단거리 통신 방법을 단순히 좋아하는 팟캐스트를 듣는 것 이상의 용도로 활용할 수 있다는 점을 알고 있습니다. Bluetooth는 수십 가지의 흥미롭고 혁신적인 방법으로 정보를 전송할 수 있습니다. 저희가 좋아하는 용도 중 하나는 Arduino 기반 로봇이나 다른 장치를 스마트폰과 연결하여 제어하는 것입니다. 다음 Arduino 로봇 프로젝트에서 Bluetooth 기술을 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
Arduino 간 블루투스 통신은 어떻게 작동하나요?
휴대전화는 Bluetooth 직렬 신호를 사용하여 하드웨어 연결이 있는 것처럼 Arduino를 완벽하게 제어합니다. Bluetooth Terminal 및 ArduinoRC와 같은 앱은 이 시나리오에서 휴대전화를 인터페이스 장치로 만드는 데 적합하게 작동합니다. 더 나아가, 적절한 설정을 통해 컴퓨터나 휴대전화 없이 두 개의 Arduino 보드 간 통신을 활성화할 수 있습니다. Arduino 간 통신은 올바르게 작동시키기 위해 약간 더 복잡하지만, 제어 가능성을 상당히 확장시킵니다.
1단계: 회로 구성

이 빌드를 위해서는 상단의 Fritzing 다이어그램에 표시된 것처럼 동일한 브레드보드 두 개를 제작해야 합니다. 각각은 Arduino Nano를 사용하여 HC-05 Bluetooth Module을 통해 데이터를 전송하며, 이를 통해 상대 브레드보드가 데이터를 수신하고 온보드 LED를 깜빡이며 응답할 수 있습니다. 컴퓨터의 시리얼 인터페이스를 통해 한 Arduino에서 다른 Arduino로 신호를 보낼 수 있지만 버튼 입력은 문자를 무선으로 전송할 수 있는 바로가기 키를 제공합니다. 회로를 만들기 위해 필요한 부품은 다음과 같습니다:
- (2) Arduino Nano
- (2) 브레드보드
- (2) HC-05 Bluetooth 모듈
- (2) 푸시 버튼
- (2) 1k 저항
- (2) 2k 저항
- (2) 20k 저항
- 점퍼 와이어
- (2) 미니 USB 케이블
Arduino Bluetooth 모듈 페어링

그림 2: Arduino IDE의 두 번째 인스턴스를 열면 두 개의 별도 보드에서 동시에 작업할 수 있습니다.
회로 설정을 완료한 후, 두 Bluetooth 모듈이 서로 통신할 수 있도록 설정해야 합니다. 다음은 단계별 과정입니다:
- 여기에서 제공되는 HC-05_AT_MODE_01 코드를 Arduino 보드 하나로 전송합니다. 그런 다음 HC-05 Bluetooth 모듈을 AT 모드로 설정하려면 보드의 버튼을 누른 상태로 모듈에 전원을 공급합니다.
- 모듈이 부팅되면 온보드 LED가 천천히 점멸합니다. Arduino IDE에서 시리얼 모니터를 열고 “AT”를 입력합니다. 모든 것이 올바르게 작동한다면 터미널에서 “OK” 응답을 받을 수 있습니다.
- HC-05를 마스터로 설정하기 위해 “AT+ROLE=1”을 입력하고, 어떤 주소(모듈)와도 페어링할 수 있도록 하기 위해 “AT+CMODE=1”을 입력합니다.
- 디바이스를 리셋하면 HC-05가 이제 마스터로 작동하며, 일반적으로 슬레이브 모듈로 설정된 다른 HC-05와 페어링됩니다.
마스터를 슬레이브로 변경하려면 위에서 설명한 대로 시리얼 인터페이스를 연결하고 AT+ROLE=0을 입력합니다. 또한 HC-06 모듈을 사용할 수도 있으며, 이 모듈은 슬레이브 모드로만 작동합니다. 자세한 정보는 1단계에서 제공된 코드를 참고하십시오. 두 모듈을 결합하려면 이 고급 지침을 사용하여 결합할 수도 있습니다.
두 개의 Arduino 보드로 작업할 때에는 Arduino IDE의 바로가기를 사용해 두 인스턴스를 로드하는 것이 매우 유용합니다(file/new 또는 file/open을 사용하지 않음). 이렇게 하면 프로그램을 로드하고 시리얼 포트를 동시에 모니터링할 수 있으므로 프로그래밍 및 문제 해결이 훨씬 쉬워집니다.
Arduino Bluetooth 모듈 연결

그림 3: 버튼을 누르면 다른 Arduino Nano의 불빛이 켜집니다. 프로그래밍 중 각 포트를 구분하기 위해 포트 사용 여부를 나타내는 포스트잇이 부착되었습니다. HC-05/Arduino를 연결한 후, 여기에서 제공되는 소프트웨어를 각 Arduino에 로드하고 다음 단계를 따르십시오:
- 각 IDE 인스턴스에서 시리얼 모니터를 열고, "O"와 "F"를 입력하는 실험을 진행하십시오 (대소문자 구분).
- 반대쪽 Arduino 보드가 반응하여 내장 LED를 켜고 끄는 모습을 볼 수 있습니다. 버튼을 누르면 "B" 문자가 반대쪽 보드로 전송되며 LED가 잠시 깜빡입니다.
- 시리얼 모니터에서 "B"를 입력하여 이 기능을 테스트할 수도 있습니다.
- 모든 기능이 올바르게 작동하는 것을 확인한 후, 두 개의 어셈블리를 분리한 뒤 각각 방의 반대쪽에 설치하여 불빛을 깜빡일 수 있습니다.
기사 태그