전력 인덕터 사용 방법
전력 인덕터13 2월 2021
오늘날 전자 제품에서 낮은 공급 전압과 높은 속도에 대한 수요가 증가함에 따라 고성능 DC-DC 컨버터의 필요성이 높아지고 있습니다. DC-DC 컨버터의 성능에 큰 영향을 미치는 전력 인덕터에 대해 효과적인 사용 방법, 선택 기준, 그리고 DC-DC 컨버터와 함께 사용할 때 고려해야 할 사항에 대해 알아보세요.
파워 인덕터는 DC-DC 컨버터 성능에 큰 영향을 미치는 중요한 구성 요소입니다. 파워 인덕터는 전류를 에너지로 수집하며 켜질 때는 에너지를 저장하고, 꺼질 때는 저장된 에너지를 방출합니다. 이 방법은 DC-DC 컨버터를 포함한 장비의 전원 공급 회로에 효과적으로 적용됩니다.
그러나 파워 인덕터 특성과 관련된 매개변수는 서로 복잡한 상호 절충 관계를 가지고 있습니다. 파워 인덕터 설계의 어려움은 온도와 전류 크기와 같은 요소에 따라 그 특성이 변동하는 데서 비롯됩니다. 이러한 상호 절충 관계는 DC-DC 컨버터의 효율, 크기 및 비용을 고려하여 전체적인 관점에서 특정 응용 분야에 가장 적합한 파워 인덕터를 선택하는 것이 중요함을 의미합니다.
TDK는 다양하고 폭넓은 전력 인덕터 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 이 글에서는 DC-DC 컨버터의 요구되는 특성에 따라 전력 인덕터를 사용하는 효과적인 방법과 선택 시 중요한 포인트를 설명합니다.
기사 태그
글로벌
전원
기사 및 동영상
기사
리소스