A Live Demo of the Infineon Aurix TC297 Microcontroller

Watch a live demo of the Infineon Aurix TC297 Microcontroller in this short and informative video.

Watch a live demo of the Brushless Direct Current (BLDC) Motor Control using cellular communication with Neutron Redline, a rapid engineering development system, for the first and second-generation Infineon Aurix Microcontroller. This demo setup includes an Infineon TC297 Microcontroller that is connected to a Neutron Redline carrier board, a 4G cellular communication board, a power supply board, and two BLDC motor control boards. The equipment used in this demo includes off-the-shelf BLDC motors with all sensor feedback and the Aurix capture compare unit 6 (CCU) for motor control. 

In the demo, an Android application is fired up to see how the application communicates with the Aurix CCU to get the motor states, specifically in the case of a fail-safe or redundant system. Get a closer look at what happens when the redundancy mode is enabled, and how that affects two motors running at the same time, including how backup control is used to make sure the system works as it should.

관련 상품 참조

TC297TA128F300NBCKXUMA1

Infineon Technologies AG Microcontrollers - MCUs 보기

관련 상품 참조

TC297TA128F300SBCKXUMA1

Infineon Technologies AG Microcontrollers - MCUs 보기

관련 상품 참조

TC297TA64F300SBCKXUMA1

Infineon Technologies AG Microcontrollers - MCUs 보기

관련 동영상

최신 동영상

죄송합니다. 선택한 필터와 일치하는 결과가 없습니다.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.