Arrow Electronic Components Online

DIP 스위치의 종류 및 선택 팁

딥스위치08 4월 2024
회로 기판의 상세한 모습으로, ON이라고 표시된 파란색 DIP 스위치와 1부터 4까지 번호가 매겨져 있습니다.
모든 기사 보기

DIP(듀얼 인라인 패키지) 스위치는 디지털 회로에서 다양한 기능을 설정하거나 구성하기 위해 자주 사용되는 일반적인 전자 부품입니다. 사용의 편리함과 신뢰성 덕분에 DIP 스위치는 여러 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 DIP 스위치의 유형과 특성, 그리고 Same Sky에서 제공하는 DIP 스위치 솔루션을 소개합니다.

DIP 스위치는 전자 제품 기능 구성을 용이하게 합니다

DIP 스위치는 1970년대부터 전기 기계 장치에서 꾸준히 사용되어 왔으며, 사용자가 전자 회로를 수동으로 변경할 수 있도록 합니다. 이러한 스위치는 간단함, 유연성, 저비용으로 인해 다양한 전자 응용 분야에서 오랜 기간 동안 사용되어 왔습니다. DIP 스위치는 다양한 크기, 구성, 스위칭 메커니즘, 전력 등급으로 제공됩니다. 고객은 애플리케이션에 필요한 구성 옵션에 따라 DIP 스위치의 위치 수를 선택할 수 있습니다. 일부 DIP 스위치는 손으로 직접 전환할 수 있지만, 다른 스위치는 특수 도구나 드라이버가 필요할 수도 있습니다.

DIP 스위치의 작동은 기계적 접촉을 기반으로 합니다. 각 스위치는 하나 이상의 기계적 접촉을 포함하며, 이 접촉은 다양한 위치에서 회로를 연결하거나 차단합니다. 스위치의 구조는 서로 다른 위치로 전환할 수 있도록 설계되어 회로의 연결 상태를 변경할 수 있습니다. 스위치가 한 위치에 있을 땐 해당 회로가 연결되고, 다른 위치에 있을 땐 차단됩니다.

DIP 스위치는 듀얼 인라인 패키지 스위치로, 하나의 유닛 내에서 여러 개의 스위치로 구성됩니다. 이 전자기계 장치는 사용자가 액추에이터를 수동으로 이동시켜 다양한 전자 회로를 활성화하거나 비활성화하도록 요구합니다. DIP 스위치는 일반적으로 PCB 또는 브레드보드에 장착되어 사용자가 전자 장치의 다양한 설정이나 작동 모드 사이를 빠르게 사전 구성하거나 전환할 수 있도록 합니다.

An 8-position DIP switch with labeled numbers from 1 to 8 is displayed on a grid-patterned background.

DIP 스위치의 원리와 작동 방식

어떤 스위치의 원리는 극(poles)과 접점(throws)의 개념을 이해하는 데 있습니다. DIP 스위치는 단극 단투(SPST), 단극 이투(SPDT), 복극 이투(DPDT) 스위치로 분류될 수 있습니다. DIP 스위치 내에서 각 SPST 스위치는 회로를 열거나 닫는 것만 제어할 수 있으며, 하나의 고정 위치만 가집니다. 각 SPDT 스위치는 개별적으로 하나의 회로를 제어하며 두 개의 고정 위치를 가집니다. 각 DPDT 스위치는 동시에 두 개의 회로를 제어하며 네 개의 고정 위치를 가집니다.

SPST 스위치는 전자 회로에서 장치가 닫혀 있어 전류가 흐르거나 열려 있어 전류 흐름을 차단하는 것을 의미합니다. SPDT 스위치는 두 개의 서로 다른 전류 흐름 경로 중 하나를 선택할 수 있습니다. 즉, 액추에이터를 움직이는 것은 전류를 차단하지 않으며, 대신 다른 회로 분기로 전환합니다.

DPDT 스위치는 두 개의 연결된 스위치를 사용하여 두 개의 회로를 동시에 제어합니다. 하나의 스위치가 위치를 전환하면, 다른 스위치도 같은 동작을 수행합니다. 각 스위치는 해당 회로 내에서 전류를 다른 경로로 재배치합니다. 기술적으로는 이런 배열로 여러 스위치를 연결하여 다극, 다투 기능을 구현할 수 있습니다.

패키지의 스위치 수는 애플리케이션에 따라 다르며, 1에서 16개 이상의 위치를 포함할 수 있습니다. 일반적인 DIP 스위치 패키지에는 8개의 위치가 포함되는데, 이는 256개의 가능한 이진 코드와 동일하며, 하나의 바이트 데이터에 해당합니다.

DIP 스위치는 디지털 회로에서 다양한 매개변수나 기능을 설정하고 구성하는 데 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어, 마이크로컨트롤러의 주소를 구성하여 동일한 버스에서 여러 장치가 작동할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 일부 애플리케이션에서는 DIP 스위치를 사용하여 다른 전원 소스를 선택해 이중화 또는 백업 전원을 제공할 수 있습니다.

DIP 스위치는 종종 장치의 다양한 작동 모드 간을 전환하는 데 사용되며, 이는 센서의 민감도 조정이나 디스플레이 모드 전환과 같은 일부 제어 응용 분야에서 특히 유용합니다. DIP 스위치는 또한 장치의 특정 기능을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용되어 설계에 더 큰 유연성을 제공합니다.

DIP 스위치의 유형 및 기능적 특성

DIP 스위치는 슬라이드 액츄에이터, 피아노 액츄에이터, 회전 액츄에이터 등 다양한 유형이 있으며, 각각 고유한 응용 특성을 가지고 있어 특정 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

A close-up illustration of a blue DIP switch featuring eight numbered toggles labeled 1 to 8. The switch is set against a grid-patterned background, emphasizing its technical design.

슬라이드

슬라이드 DIP 스위치는 표준 토글 스위치로, 각 스위치가 두 가지 위치—닫힘 또는 열림(일반적으로 켜짐/꺼짐 또는 1/0으로 표시됨)—을 가지며 SPST 스위치로 사용할 수 있습니다. 또한 중립적인 중앙 위치와 양 끝에 각각 하나의 접점을 가진 세 가지 위치의 슬라이드 DIP 스위치도 있으며, 일반적으로 켜짐/꺼짐/켜짐(on/off/on)으로 구성됩니다. 어떤 DIP 스위치든 정상적으로 열림(NO) 또는 정상적으로 닫힘(NC)으로 구성될 수 있습니다. 정상적으로 열림(NO) 스위치는 활성화 시 회로를 완성하고, 정상적으로 닫힘(NC) 스위치는 활성화 시 회로를 끊습니다.

슬라이드 DIP 스위치는 일반적으로 일련의 슬라이더로 구성되며, 각 슬라이더는 스위치 위치에 해당합니다. 사용자는 슬라이더를 움직임으로써 해당 스위치 상태를 변경할 수 있습니다. 슬라이드 DIP 스위치는 인코딩 기능과 사용자 정의 가능한 스위치 개수를 제공합니다. 기계적 구조로 인해 슬라이드 DIP 스위치는 일반적으로 내구성이 뛰어나며, 빈번한 스위칭이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

A close-up illustration of a blue DIP switch featuring eight numbered toggles labeled 1 to 8.

피아노

피아노 DIP 스위치는 슬라이드 DIP 스위치와 유사합니다. 그러나 앞뒤로 이동하여 작동하는 가로 방향의 슬라이드 스위치와 달리, 피아노 DIP 스위치는 세로 방향으로 위아래로 움직여야 하며, 피아노 건반을 닮은 모습에서 그 이름이 유래되었습니다. 이러한 유형의 스위치는 여러 위치 중에 세밀한 조정이나 선택이 필요한 애플리케이션에서 흔히 사용됩니다.

전통적인 고정 위치 스위치와 달리, 피아노 DIP 스위치는 연속적인 조정 기능을 제공하여 우수한 인간-기계 상호작용 경험을 제공합니다. 연속적인 조정 기능 덕분에 피아노 DIP 스위치는 일반적으로 더 높은 해상도를 가지며, 조정 시 더욱 정밀한 제어를 가능하게 합니다. 일부 피아노 DIP 스위치는 조정 가능한 저항기나 커패시터 형태로 설계되어 회로 특성을 미세하게 조정해야 하는 애플리케이션에 적합합니다.

Two rotary DIP switches are displayed on a grid-patterned background.

로터리

회전형 DIP 스위치는 슬라이딩이나 누르는 동작 대신 회전 방식으로 작동하는 특별한 유형의 DIP 스위치입니다. 이 스위치는 일반적으로 전자 장치를 구성하는 데 사용되며 사용자가 다양한 위치로 회전하여 회로의 구성이나 기능을 변경할 수 있도록 합니다. 사용자가 액추에이터를 원형으로 회전시키면 회전형 DIP 스위치가 위치를 변경하며, 회전량에 따라 스위치의 출력이 결정됩니다.

네 개의 출력 핀이 있는 회전형 DIP 스위치는 최대 16가지 서로 다른 이진 코드 출력 구성을 생성할 수 있습니다. 또한 SPDT 스위치 장치로 설정할 수 있으며 단극이 3개 또는 4개의 투사를 가질 수 있습니다. 16단계 회전형 DIP 스위치는 출력 조합을 설명하기 위해 16개의 기호로 구성된 16진법 코드를 사용합니다. 16진법 코드는 숫자 0에서 9까지와 문자 A에서 F까지를 사용합니다.

A detailed chart illustrating a 16-step binary code system with labeled positions and codes.

DIP 스위치의 다른 유형으로는 시소와 비슷한 방식으로 작동하는 록커 액추에이터가 있습니다. 스위칭 메커니즘은 두 위치 사이에서 왔다 갔다하며, 액추에이터의 한쪽을 내리면 다른 쪽이 올라가게 됩니다. 이는 기본 토글 스위치의 또 다른 변형으로 볼 수 있습니다.

주요 사양 및 응용 분야

제조업체의 데이터 시트는 각 DIP 스위치에 대한 기본 성능 및 사양 정보를 제공하며, 이는 특정 애플리케이션에 적합한 DIP 스위치를 선택하는 데 매우 중요합니다. DIP 스위치의 위치 수나 액츄에이터 유형과 같은 명확한 사양 외에도 고려해야 할 추가 사양이 있습니다. 예를 들어, 장착 방법의 유형: 표면 장착 DIP 스위치는 PCB에 적합하며, 관통형 버전은 브레드보드에서 사용됩니다. DIP 스위치의 단자 스타일은 갈 윙(gull-wing), 앵글드 갈 윙(angled gull-wing), J형 갈 윙(J-hook gull-wing), PC 핀(PC pin), 크림프 PC 핀(crimped PC pin)으로 분류될 수 있으며, 요구 사항에 따라 다양한 장착 옵션을 제공합니다.

DIP 스위치는 일반적으로 2.4~50 Vdc 범위의 정격 전압을 지원하며, 최대 전압은 장치에 지정되어 있습니다. 정격 전압은 일반적으로 스위치 전압과 비스위치 전압 둘 다를 포함하여 표시됩니다. 스위치 정격 값은 액추에이터가 한 위치에서 다음 위치로 이동할 때를 나타냅니다. 비스위치 정격 값은 액추에이터가 고정된 위치에 있을 때의 정격 값이며, 일반적으로 스위치 정격 값보다 높게 설정됩니다.

DIP 스위치가 지원하는 정격 전류는 일반적으로 10mA에서 200mA 범위로, 이는 장치가 처리할 수 있는 최대 전류를 나타냅니다. DIP 스위치의 피치는 일반적으로 1mm에서 2.54mm 또는 0.039인치에서 0.1인치 사이로, 핀 간의 중심 거리(center-to-center distance)를 의미합니다. DIP 스위치가 지원하는 IP 등급도 중요하며, 이는 방습 및 방진 능력을 나타내는 등급 또는 비등급으로 구분될 수 있습니다.

선택된 DIP 스위치가 설계 성능 표준을 충족하는지 확인하는 것은 필수적입니다. DIP 스위치를 사양을 초과하여 사용할 경우 아크 발생이나 자기 용접과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 기기의 성능에 영향을 주거나 작동 불능 상태가 될 수 있습니다.

수십 년 동안 DIP 스위치는 다양한 응용 프로그램에서 널리 사용되었으며, IoT 디바이스에서도 새로운 활용 방법을 찾았습니다. DIP 스위치는 스마트 홈이나 공장에서 구현되기 전에 장치를 사전 설정하거나 재프로그래밍할 수 있는 간단한 방법을 제공하여 다운타임을 최소화합니다. DIP 스위치의 가장 일반적인 응용 분야로는 차고 문 열림 장치 프로그래밍, 리모컨, PC 확장 카드 또는 마더보드에서의 옵션 구성, 간단한 사용자 설정을 통해 IoT 네트워크에 새로운 장치 추가, 그리고 장치를 전원 켜지 않고도 산업 장비의 설정을 확인하는 작업 등이 있습니다.

결론

DIP 스위치는 전자 시스템의 특성을 변경하는 간단한 방법으로 도입되어 제조 과정이나 사용자가 설정을 변경할 수 있도록 했습니다. 시간이 지나면서 소프트웨어 스위치와 사용자 인터페이스의 발전으로 인해 DIP 스위치의 광범위한 사용이 줄어들었지만, 저비용과 사용의 용이성 덕분에 다양한 전기기계 장치에 여전히 적합한 상태로 남아 있습니다. DIP 스위치와 사용 가능한 변형에 대한 이해를 통해 이러한 응용 분야는 장치를 특정 기능을 수행하고 다른 맞춤형 장치와 통신할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

Same Sky는 피아노, 로터리, 슬라이드 액츄에이터 타입을 포함한 다양한 애플리케이션의 필요를 충족하는 폭넓은 DIP 스위치를 제공합니다. 피치 폭은 1.27mm, 2.54mm, 5.08mm로 제공되며, 1 ~ 16가지 포지션과 표면 실장 및 관통 홀 장착 스타일이 포함됩니다. Same Sky의 DIP 스위치는 평평하거나 돌출된 액츄에이터 레벨, 다양한 단자 방식, 짧은, 긴 또는 SMT 핀을 특징으로 하여 산업, 상업, 통신 분야의 용도로 유연한 선택이 가능합니다. 또한, Same Sky의 일부 DIP 스위치 모델은 IP67 방수 및 방진 등급을 제공합니다. DIP 스위치의 사양에 대한 자세한 정보는 Same Sky 웹사이트를 방문해 주시기 바랍니다. 구매를 원하시면 Arrow의 웹사이트를 직접 방문하실 수도 있습니다.

기사 태그

Arrow Times
기사
APAC
제품

관련 콘텐츠