Switch Mode Power Supply (SMPS) Basics & Diagram

Working Principle of SMPS Power Supply

Like other types of power supply, a SMPS power supply transfers power from a source — usually an AC outlet — to a DC device. What sets the SMPS apart is its ability to regulate the output voltage. It can increase or decrease the output voltage to maintain a constant output regardless of changes in load. This dual ability gives it an advantage over linear regulators, which can only regulate the output down (that is, they can only decrease the voltage, not increase it).

SMPS Operation Diagram

The diagram above outlines how the SMPS operates. An SMPS’s functionality is more complex than that of a linear regulator, but we can break it down into five stages:

1. In the first stage, the incoming AC power runs through a rectifier and undergoes filtration to produce DC

2. The SMPS works at high frequencies, so a high-frequency switch processes the DC signal, which creates a high-frequency pulsating DC signal

3. The power transformer steps down the high-voltage DC signal to a DC signal of the appropriate level

4. The stepped-down DC signal is rectified and filtered to a achieve a steady, constant DV output

5. The control circuitry monitors the output voltage and adjusts the high-frequency switch on-the-fly to ensure a continuous output stream of the desired voltage

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.