Supercapacitors vs. Battery Comparison Chart

It’s easy to think of capacitors and batteries as related – after all, they both store electricity – but the methods they use to achieve this common goal are quite different. Below is a chart that summarizes the differences between supercapacitors and lithium-ion batteries:

Supercapacitor vs Battery Chart

1018_supercapacitor_battery_chart

Comparing these two devices is useful because lithium-ion batteries are the most common type of rechargeable battery today, and supercapacitors are their nearest analog in the capacitor world.

As you can see from the chart, these two devices differ in a couple of fundamental ways.

Differences Between Capacitor and Battery

  1. Batteries excel at storing energy, while supercapacitors rate better for power. In practical terms, this means that supercapacitors are better at discharging their stored energy quickly, while batteries save more energy in the same amount of material. Batteries also maintain a near-constant voltage output until they die, while supercapacitors’ voltage output decreases gradually as they discharge.

  2. Supercapacitors have a much longer lifespan by number of charge cycles. The supercapacitor with the shortest lifespan is still an order of magnitude ahead of the longest-living standard battery. On the other hand, because supercapacitors charge and discharge so much more rapidly than batteries, their working life is liable to be only 150-200 percent that of a battery (by completing cycles more quickly). In a vehicle, for instance, a Li-ion battery may last five to ten years, while a supercapacitor would last ten to fifteen. 

 

 

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.