승압 및 강압 변압기의 작동 원리와 관련된 수학 공식 및 응용 분야에 대해 알아보세요.
승압 변압기와 강압 변압기의 차이점은 무엇입니까?
다양한 유형의 변압기를 구분하는 가장 중요한 차이점은 "승압형"인지 "강압형"인지입니다. 승압형 변압기와 강압형 변압기의 차이는 매우 간단한데, 승압형 변압기는 전압을 높이는 반면 강압형 변압기는 전압을 낮춥니다.
승압 및 강압 변압기의 실제 적용 사례는 매우 다양합니다. 가장 흔한 용도는 장거리 전송을 위한 전력 조절입니다. 전력을 다음과 같이 표현합니다.
P = VI
이 공식에서 P는 전력, V는 전압, I는 전류입니다. 장거리로 전기를 전송하는 데 사용하는 전선은 에너지를 손실합니다. 결과적으로 전압을 최대화하는 것(따라서 전류를 최소화하는 것)은 전력을 효율적으로 전송하는 데 필수적입니다. 이러한 이유로 전력 공급소에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다.
- 첫째, 에너지 손실을 최소화하기 위해 전압을 크게 높입니다.
- 그런 다음 전압을 분배 지점에서 사용할 수 있는 수준으로 다시 낮춥니다.
승압 변압기 대 강압 변압기 공식
승압 변압기와 강압 변압기의 기능 차이는 분명하지만, 두 장치 자체는 어떻게 다를까요? 두 경우 모두, 장치는 두 권선 사이의 전자기 유도 에 의해 작동합니다. 승압 변압기는 강압 변압기보다 2차 권선의 권수가 더 많습니다. 전압 변화를 계산하려면 승압 변압기와 강압 변압기 모두에 다음 공식을 사용할 수 있습니다.
이 공식에서 V는 전압이고, N은 턴 수이며, 아래 첨자 P와 S는 각각 1차 권선과 2차 권선을 나타냅니다. 따라서 전압 변화 비율은 1차 권선과 2차 권선 사이의 턴 수 비율과 같습니다. 예를 들어 10:1 승압형 변압기는 2차 권선 기준 10배의 턴 수를 필요로 합니다.
이 공식에서는 1차 권선이 턴 수 10회, 2차 권선이 턴 수 100회인 변압기에서 전압을 5V에서 50V로 변환(승압)했습니다.
승압 및 강압 변압기 응용 분야
변압기는 전력 분배 시스템에서 광범위하게 사용되는 것 외에도 소비자용이든 가정용이든 다양한 전자 제품에 필수적인 요소입니다. 많은 소비자 기기에는 플러그에 변압기가 내장되어 있습니다. 이러한 플러그는 공급망의 전압을 장치 내부의 저전압 회로에 적합한 수준으로 낮춥니다.
마찬가지로, 프로젝트를 작업할 때 구성 요소 간의 전압을 조정해야 할 필요성을 느낄 수 있는데, 이를 로직 레벨 변환이라고 합니다. "논리 레벨"은 신호의 상태를 나타냅니다.
- 이진법에서는 신호가 "0" 위치에 있는지 "1" 위치에 있는지를 나타냅니다.
- 디지털 전자 장치(예: Arduino)에서 논리 수준은 "꺼짐" 상태와 "켜짐" 상태가 아니라 두 가지 서로 다른 전압이 있는 "켜짐" 상태를 나타낼 수 있습니다.
다양한 컨트롤러, 센서, 보드 및 기타 장치 사이에서 이러한 높고 낮은 "켜짐" 상태는 항상 동일한 전압에 해당하지 않습니다. Arduino를 예로 들어 보겠습니다. 일반적으로 낮은 전압 신호(예: 3.3V)를 높은 전압 장치(예: 5V)에 연결하는 것은 허용되지만, 그 반대의 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 5V 센서가 3.3V 장치에 5V 신호를 보내면 장치가 손상될 수 있습니다. 이러한 손상은 들어오는 신호가 3.3V 핀이 허용하도록 설계된 것보다 더 클 가능성이 높기 때문에 발생합니다. 이 경우에는 전압을 허용 가능한 수준으로 낮추기 위해 전압 변환이 필요합니다. 이것과 같은 논리 수준 변환기를 사용하면 이를 달성할 수 있습니다.
승압 변압기와 강압 변압기는 모두 전자기 유도를 사용하여 두 회로 간의 전압을 변환합니다. 우리는 공급소에서 최종 사용자에게 전력을 분배할 때 두 가지 유형을 모두 사용하며, 많은 개인 장치의 회로에 적절한 전압이 공급되도록 보장합니다. 변압기의 작동 원리를 기본적으로 이해하면 변압기의 효과를 빠르게 계산할 수 있습니다.
관련 상품 참조