스마트 모빌리티는 복합 수단 및 데이터 기반입니다

유연하고 친환경적인 이동 방법이 스마트 시티의 구성 요소입니다. 스마트 모빌리티에는 스스로 운전할 수 있는 자동차보다 훨씬 더 많은 것이 있습니다.

스마트 모빌리티는 자동차, 대중 교통, 자전거 타기 및 걷기도 포함합니다. 목표는 자동차와 함께 다양한 교통 수단을 사용하고, 이상적으로는 전기 차량을 지향하며 가솔린 차량을 대체하는 것입니다.

이 복합 수단 방식에서는 사람과 상품이 시기 적절하고 질서 정연하게 여러 교통 수단 간에 원활히 이동하면서 전반적으로 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있도록 다양한 기술이 동시에 작동해야 합니다. 자율 주행 차량은 물론 전체 차량은 관리 및 안내가 필요하며 전기화와 최적의 이동 경로를 지원하는 데 필요한 인프라를 갖춰야 합니다.

스마트 모빌리티는 기존 및 신흥 기술을 활용하는 것 외에도 새로운 사용 모델을 만들고 점점 더 전기화되고 자율 주행하는 자동차를 포함한 차량의 전통적인 역할을 변화시킵니다.

스마트 모빌리티는 사회에 유익합니다

교통 수단과 상관없이 스마트 모빌리티는 청정 기술, 효율성, 유연성, 통합 및 안전이라는 다섯 가지 핵심 원칙을 따릅니다.

스마트 모빌리티의 목표는 오염을 유발하는 차량에서 벗어나 배출가스 제로라는 목표를 달성하는 것이므로 차량 전기화는 청정 기술 기준에 부합합니다. 가솔린 자동차를 줄이는 것도 불편할 필요가 없습니다. 스마트 모빌리티의 복합 수단 방식은 사람과 상품의 이동을 보다 효율적이고 유연하게 하는 것입니다. 적절한 여행에 맞는 적절한 교통 수단을 이용하면 여행자가 지장을 거의 받지 않고 목적지에 최대한 빨리 도착할 수 있습니다. 스마트 통합은 이동하는 데 두 가지 교통 수단을 이용하는 것이 여전히 효율적이라는 것을 의미합니다. 예를 들어 지역 대중 교통 수단에서 시외 기차로 쉽게 이동할 수 있고, 시내 중심부에서 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.

이 모든 것은 교통 관련 부상 및 사망자를 줄이고, 스마트 모빌리티에는 환경적 이점뿐만 아니라 사회적 이점도 있기 때문에 접근성과 가격 적절성을 개선하기 위해 안전하게 수행되도록 설계되었습니다. 또한 우리가 기존 교통 수단을 사용하는 방식을 변화시킵니다.

자동차는 방향을 바꾸고 있습니다

스마트 모빌리티는 주어진 여행을 위한 최적의 교통 수단을 고르는 것으로, 때때로 사람들이 차에서 내려 스쿠터와 같은 진보적인 교통 수단을 타도록 하거나 대중 교통 수단이 더 안정적이고 광범위하기 때문에 대중 교통을 더 자주 선택하도록 하는 것을 의미합니다.

특히 자동차의 경우 스마트 모빌리티의 청정 기술 기준을 충족하기 위한 전기화가 명백한 변화이며, 자율 주행 기능은 스마트 시티와 더 잘 통합되어 효율성과 안전성을 개선할 수 있습니다. 하지만 스마트 모빌리티는 복합 수단 방식이기 때문에 자동차의 사용 모델도 바뀔 것입니다. 즉, 사람들이 자동차를 소유할 가능성이 적고, 대신 마일리지 기반 가격 체계로 필요에 따라 쉽게 차량에 접근할 수 있는 온디맨드 모델을 선택할 수 있습니다.

승차 공유 서비스를 지속적으로 이용할 뿐 아니라 차량 한 대를 여러 명이 소유하고 이용하는 차량 공유 모델도 새롭게 등장하고 있습니다.

이러한 자동차 사용의 변화는 특히 원격 근무와 "하이브리드 사무실"이 새로운 일상이 된다면 많은 사람들이 특정한 유형의 이동을 제외하고 자동차를 운전할 필요성을 덜 느끼기 때문에 도시 지역에서 더 많이 증가하는 것을 보게 될 것입니다. 여전히 주행 중인 자동차들은 자율 주행 능력이 향상되고, 스마트 모빌리티는 스마트 시티를 향한 진화의 일부이기도 하므로 주변 환경과의 통합성이 향상될 것입니다.

사람들을 자동차를 타지 않도록 하려면 신뢰할 수 있는 대중 교통 시스템이 항상 필요했으며, 통합된 대중 교통 시스템은 스마트 시티의 특징입니다. 복합 수단 이동을 위해서는 지방 자치 단체가 인프라를 개선하고 버스, 전차, 경전철 및 가능한 경우 지하철을 포함하여 더 크고 친환경적이며 에너지 효율적인 대중 교통 수단을 만들어야 합니다. 스마트 대중 교통 시스템은 자동차로 인한 교통 혼잡을 줄이고 사람들이 도시를 떠나려고 할 때 철도와 항공을 포함한 다른 교통 수단에 사람들을 쉽게 연결하려면 지역 사회의 모든 사람에게 서비스를 제공해야 합니다.

반대로 특정 지역 범위의 스마트 모빌리티는 전기 자전거 또는 자전거와 같은 소형 이동 수단에 사람들을 태우는 것을 의미할 수 있습니다. 차량이 전혀 필요하지 않을 수도 있습니다. 사람들이 살고, 일하고, 놀 수 있는 걷기 좋은 도시는 승차 공유, 자전거 공유, 대중 교통 옵션과 교차하는 스마트 모빌리티 방정식의 한 부분입니다. 스마트 시티와 연결된 스마트폰은 운전을 하든 하지 않든 시민들이 최적의 경로를 정하고 최적의 모드를 선택할 수 있도록 하기 때문에 시민들이 여행을 계획할 수 있도록 하는 역할을 합니다.

이동에 관한 것만은 아닙니다

자동차는 스마트 모빌리티 모델의 일부로 남아 있겠지만 점점 더 전기화되고 자율 주행으로 바뀌고 공유될 것입니다. 또한 고유의 인텔리전스를 통해 실시간으로 교통 정보를 수신할 수 있고 센서와 카메라는 안전을 크게 개선할 수 있기 때문에 더 안전할 것입니다. 전기 차량이 목적지에 도달하는 데 필요한 전력을 충분히 보유하지 못할 것이라는 우려인 "주행 거리 불안"은 오늘날 주유소처럼 어디에나 있는 충전 인프라를 통해 진정될 것입니다.

하지만 스마트 모빌리티에서는 주차도 운전만큼 중요합니다. 많은 지방 자치 단체들이 교통 및 주차 관리 시스템을 보다 스마트하게 만들기 위해 데이터와 기술을 활용하고 있으며, 이는 이용 가능한 주차 공간을 줄여 피크 시간대에 단일 차량 운행 횟수를 줄이면서 기존 주차 공간을 최대한 활용할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 또한 운전을 선호하는 사람들은 스마트 시티가 주차 요금을 수요, 혼잡, 그리고 심지어 대기 오염에 기초하여 조정하기 위해 기술을 사용하기 때문에 더 많은 비용을 지불하고 있다는 것을 알게 될 수도 있습니다. 승차 공유 서비스가 수요가 가장 많을 때 가격이 급등하는 것처럼 주차 공간도 그럴 것입니다. 운전자는 모바일 앱 및 차량 내 앱을 통을 사용하면 주차하기 위해 경쟁하는 차량의 수를 줄이면서 주차 공간을 쉽게 찾을 수 있습니다.

스마트 시티에서 스마트 모빌리티를 구현하려면 이러한 인텔리전스가 통합되어야 하며, 이를 위해서는 다양한 기존 기술과 신흥 기술이 필요합니다.

스마트 모빌리티는 연결과 데이터로 촉진됩니다

스마트 모빌리티는 데이터에 의존하기 때문에 데이터를 공유하기 위해서는 유연한 복합 수단 교통을 가능하게 하는 안전하고 신뢰할 수 있는 연결이 매우 중요합니다. 실시간의 정확한 데이터가 없으면 시민들은 노선을 계획할 수 없고, 지방 자치 단체는 수요를 예측하고 서비스 수준을 조정하거나 대중 교통을 효율적으로 배치할 수 없습니다. 모든 종류의 사람과 차량의 이동을 최적화하는 데 데이터 이동이 필수적입니다.

즉, 정보를 실시간으로 수집, 공유 및 분석할 수 있도록 네트워크 인프라가 완벽하게 제공되어야 합니다. 특히 안전이 하나의 요소인 경우 의사 결정에 이 데이터를 사용하려면 데이터의 무결성이 유지되어야 합니다. 시민의 개인 데이터와 활동이 스마트 모빌리티 계획 및 구현에 도움이 되므로 데이터의 개인정보 보호도 보장되어야 합니다. 스마트 모빌리티를 지원하는 모든 네트워크 인프라는 의심할 여지 없이 5G의 성능과 유연성을 활용할 것입니다.

거주자가 연결된 장치 및 차량에 액세스하기 위해서는 안정적이고 포괄적인 네트워크 커버리지가 필요하며, 이를 통해 운영자는 예측적 유지 보수 및 전기차 충전을 포함하여 전체 차량을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

데이터는 이동하지 않을 때 저장 및 분석되며, 기존 데이터 센터 환경의 중앙 위치에 있을 때도 있지만 스마트 모빌리티가 발생하는 에지에 있을 때도 있습니다. 추론 작업에 컴퓨터 비전 기술을 사용하는 인공 지능은 에지에 있는 장치 수백만 개에 상주하여 시민들이 경로를 계획하고 교통 수단을 선택하는 데 도움이 되는 정보를 수집, 분석, 공유하는 한편 스마트 시티는 수집된 데이터를 기반으로 지속적으로 구축됩니다.

데이터를 저장 및 이동할 수 있는 기술뿐만 아니라 해당 데이터에서 인사이트를 도출하는 데 도움이 되는 기술도 모두 스마트 모빌리티 에코시스템에 한몫합니다. 걷기와 자전거 타기가 포함된 지능형 복합 교통 수단은 모든 주민의 삶의 질과 환경의 건강을 향상시키는 스마트 시티의 필수 구성 요소입니다.

newsletter 1


관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.