Securing the smart and connected home

Smart devices including mobile terminals, wearables and all kinds of sensors, smart nodes and platforms with connectivity and critical information processing capabilities are fast growing into billions of pieces. These billions of smart devices have at least one external connectivity interface which potentially becomes the entry point for attackers to bring down the entire system. Smart home is one such example of a connected system with intelligence. To prevent attacks, a robust, market proven and certifiable hardware security solution becomes a key ingredient of such systems that communicate and process critical or sensitive information. In this article, we will look into the various security threats in connected smart home devices and discuss the necessary security measures that should be utilized, in particular leveraging on the values of hardware trust anchors. We will also present specific use cases on Smart home environment as a good reference for the audience to gain a better understanding.

Introduction:

With the fast growth of IoT applications, our home network environment has been changed dramatically in recent years. A typical home network setup 5 years ago consists of a wireless/wired router with ADSL/cable connection to the internet, and the devices are connected to the router are mainly desktop computers, laptops and smartphones. These devices have one commonality, which is that they are operated by human beings, and they are not powered up 24/7 in many cases except the smartphone.

READ FULL ARTICLE

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.