How Rectifiers Work – Types of Rectifiers & Their Uses

What is a Rectifier?

A rectifier is a device that converts an oscillating two-directional alternating current (AC) into a single-directional direct current (DC). Rectifiers can take a wide variety of physical forms, from vacuum tube diodes and crystal radio receivers to modern silicon-based designs.

The simplest rectifiers, called half-wave rectifiers, work by eliminating one side of the AC, thereby only allowing one direction of current to pass through. Since half of the AC power input goes unused, half-wave rectifiers produce a very inefficient conversion. A more efficient conversion alternative is a full-wave rectifier, which uses both sides of the AC waveform. For information on how half-wave and full-wave rectifiers operate, look here

What does a rectifier do? Use of a rectifier

Rectifiers are fundamental to how many different devices operate. Because the standard electrical distribution grid uses AC power, any device that runs on DC power will require a rectifier to function correctly. Virtually all modern electronics need the steady, constant power of DC to operate correctly.

Additionally, we use rectifiers to change voltage in DC power systems. Because it is relatively difficult to convert DC voltage directly in some scenarios, the simplest solution may be the following process:

1. Convert DC to AC

2. Change the voltage using a transformer

3. Convert AC back to DC using a rectifier

In a few applications, the rectifier itself serves a direct function beyond converting AC to DC. Take, for example, one of the earliest radio designs: a crystal radio. This device employed a fine wire pressed against a crystal (we would now refer to this component as a diode), which rectified the alternating current radio signal directly, thus extracting the audio and producing sound in earphones. Precision rectifiers are still in use in some types of radios today.

Flame rectification is another example of applying rectification directly. In this application, a flame acts as a rectifier due to the differential in mobility between electrons and positive ions present in a flame. We use the rectifying effect of fire on AC in gas heating systems to direct the flame’s presence.

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.