Arrow Electronic Components Online

Trovare la tecnologia giusta per risolvere la sfida energetica del datacenter

Centro Dati01 giu 2022
Un moderno data center con file di rack dei server illuminati sotto una luce ambientale blu.
Visualizza tutti gli articoli

La digitalizzazione e il rapido impiego dei servizi cloud hanno stimolato la crescita dei datacenter in tutto il mondo. I datacenter consumano quasi l'uno percento dell'elettricità globale, una cifra destinata a crescere ulteriormente. Le tendenze del settore, come il metaverso e la realtà aumentata e virtuale, continueranno a richiedere più energia di quella che il pianeta può produrre in modo sostenibile. Sebbene aumentare il contributo delle energie rinnovabili rappresenti un passo nella giusta direzione, ciò non è sufficiente, e l'efficienza energetica rappresenta un'altra area su cui concentrarsi, dato che circa il 40 percento dei costi operativi dei datacenter è legato al consumo energetico dei server e dei loro sistemi di raffreddamento.

Gli standard globali per le alimentazioni dei datacenter continuano a evolversi verso una maggiore efficienza. Il progetto Open Compute (OCP) 3.0 offre ulteriore ottimizzazione dell'hardware che riduce il consumo energetico, e i requisiti di certificazione 80 Plus Platinum e Titanium così come le normative Ecodesign dell'UE in Europa (ErP) Lot 9 continuano a progredire (Tabella 1). Il prossimo aggiornamento del Lot 9 è già programmato per gennaio 2026.

    Efficienza Fattore di Potenza 80 Plus
Requisito Uscita/Carico 10% 20% 50% 100% 10% 20% 50% 100% 230 V non ridondante 230 V ridondante
Lot 9
(Marzo 2020)
Multi - 88% 92% 88% - - 0,90 - Gold Gold
Singolo - 90% 94% 91% - - 0,95 - Platinum* Platinum
Lot 9
(Gen. 2023)
Multi - 90% 94% 91% - - 0,95 - Platinum* Platinum
Singolo 90% 94% 96% 91% - - 0,95 - Titanium Titanium

Tabella 1: Lotto 9 e 80plus hanno requisiti simili, con le applicazioni 80plus titanio che richiedono un'efficienza massima del pfc >98,5%.

Con l'aumento della potenza dei processori e dei server, i datacenter stanno utilizzando più energia per rack. Ora necessitano di blocchi discreti da 2-4 kW, con l'industria che si sta orientando verso densità di potenza ancora maggiori.i Distribuire questa potenza ai livelli di 12 V della prima generazione significa dover gestire correnti molto più elevate. Per fornire 1 kW a un rack server, l'architettura tradizionale a 12 V deve erogare 83 A di corrente. Per controllare le perdite I2R e affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza, sarebbe necessario utilizzare più rame nel cablaggio di un sistema di questo tipo.

Un miglioramento dell'efficienza dell'1% può tradursi in un risparmio di kilowatt a livello di data center, e le architetture di potenza di seconda generazione, che utilizzano 48 V (Figura 1), comportano perdite I2R 16 volte inferiori pur rimanendo al di sotto del limite di sicurezza della tensione extra-bassa (SELV) DC di 60 V dello standard UL-60950-1, oltre il quale sono richiesti ulteriore isolamento, spaziatura e test. Per soddisfare i nuovi requisiti di efficienza energetica, il settore energetico dei data center aziendali sta quindi adottando un'architettura a 48 V.

I sistemi rack di Generazione 2, costruiti come blocchi di potenza discreti da 2-4 kW, sostituiscono i massicci sistemi di Alimentazione Ininterrotta (UPS) ad alta tensione e le Unità di Distribuzione dell'Energia (PDU) della Generazione 1 con UPS più piccoli per rack, alimentati da una sorgente a 48 V DC. Gli alimentatori AC-DC e DC-DC non solo operano ogni scheda server, ma ricaricano anche la batteria dell'UPS. La rimozione della condivisione del carico e della ridondanza presente nella Generazione 1 comporta la necessità che ogni alimentatore funzioni vicino al carico pieno (100%).

A technical diagram comparing two generations of power systems for server setups.

Figura 1: Il risparmio energetico globale derivante dalle architetture di alimentazione di seconda generazione può essere equivalente a 27 centrali nucleari da 1 GW. Fonte: Fred Lee, Power Architecture for the Next Generation of Datacenter.

Sfide per gli alimentatori dei server

A parte le sfide derivanti dai cambiamenti discussi sopra, vale la pena notare che l'OCP 3.0, Open Rack V.2 (ORV) e le unità di alimentazione elettrica (PSU) per Bitcoin/mining richiedono un passaggio oltre i 2 kW, nella gamma di 3-4 kW. I produttori di rack continuano a richiedere fattori di forma ridotti e profili bassi di 40 mm (altezza), alta densità di potenza, gestione termica efficace e a basso costo, e design EMI per gestire la commutazione ad alta velocità che riduce le dimensioni dei componenti magnetici. Inoltre, vi è la necessità di un controllo completamente digitale e flessibilità progettuale mediante l'uso di MOSFET di potenza montati su una scheda figlia.

Nel considerare le tecnologie dei dispositivi a semiconduttore per affrontare queste sfide, è necessario notare le differenze in termini di bandgap, tensione di rottura critica, mobilità degli elettroni e conducibilità termica, tutti fattori che influenzano la temperatura massima di funzionamento, la tensione, l'efficienza e i requisiti di gestione termica del sistema.

La soluzione per semiconduttori

Sebbene il silicio (Si) sia la tecnologia più conosciuta, il suo bandgap più piccolo limita la temperatura di funzionamento, il suo basso campo elettrico di rottura ne restringe l'uso a tensioni inferiori, e la sua bassa conducibilità termica limita la densità di potenza rispetto ai materiali a largo bandgap, come il nitruro di gallio (GaN) e il carburo di silicio (SiC).

Per ottenere le efficienze richieste nelle alimentazioni dei datacenter, è importante confrontare le perdite di commutazione e di conduzione. La perdita di conduzione, che è la perdita I2R del dispositivo, è inferiore quando la resistenza fra drain e source in stato ON (RDS(ON)) è bassa e varia meno con la temperatura.

Figure 2 shows normalized RDS(ON) plotted against temperature for the technologies that many designers consider using to meet Gen 2 datacenter PSU requirements — SiC, GaN, and Si Super Junction (SJ). It is interesting to note that both GaN and SJ devices boast a lower RDS(ON) below 25°C, which are temperatures not quite practical for datacenter power supplies. As datasheets for GaN and SJ devices often specify RDS(ON) at 25°C, it can mislead engineers into assuming that specification at the much higher operating temperatures for which systems are normally designed.

A performance graph showcasing the comparison between Wolfspeed SiC, GaN, and Si Super Junction technologies.

Figura 2: Un grafico generico che mostra la variazione tipica di RDS(ON) (normalizzata) del MOSFET in funzione della temperatura.

Un'altra caratteristica interessante da notare in Figura 2 è il cambiamento di RDS(ON) in funzione della temperatura. La curva del SiC rimane quasi piatta e, sebbene le altre tecnologie mostrino entrambe un aumento significativo di RDS(ON), questo cambiamento è particolarmente drammatico per il GaN. Poiché i progettisti devono utilizzare RDS(ON) alle temperature di giunzione reali comprese tra 120°C e 140°C, un dispositivo SiC da 60 mΩ avrebbe un valore "caldo" di 80 mΩ, mentre un dispositivo Si SJ o GaN da 40 mΩ sarebbe realmente significativamente >80 mΩ caldo.

La bassa perdita di commutazione di GaN ≠ bassa perdita totale

L'elevata mobilità elettronica del GaN è la caratteristica che consente la sua nota ed ineguagliabile efficienza a frequenze di commutazione molto elevate. Tra le tecnologie discusse qui, il GaN offre la perdita di commutazione più bassa (Figura 3).

A graph compares power losses for GaN and SiC technologies across varying output power levels, highlighting conduction and switching losses.

Figura 3: Uno studio che confronta un dispositivo Wolfspeed al carburo di silicio da 60 mΩ con un dispositivo GaN da 50 mΩ in una simulazione del PFC a polo totem. Perdita di potenza vs potenza in uscita a sinistra, circuito a destra.

Wolfspeed ha confrontato il proprio dispositivo SiC da 60 mΩ con un dispositivo GaN da 50 mΩ in una simulazione PFC a totem pole, scoprendo che, sebbene il GaN avesse perdite di commutazione leggermente inferiori su tutta la gamma di potenza, qualsiasi vantaggio veniva compensato dall'aumento delle perdite di conduzione con la potenza e, di conseguenza, dall'incremento della temperatura di giunzione. Ciò richiede che i dispositivi GaN siano sovradimensionati per compensare le perdite di conduzione più elevate indipendentemente dalla frequenza di commutazione.

I test sul GaN hanno dovuto essere interrotti a 3 kW a causa delle limitazioni di potenza del dispositivo. Lo studio ha chiaramente dimostrato che il SiC comporta perdite totali significativamente inferiori, soprattutto ai livelli di potenza elevati per i quali l'uso di semiconduttori a larga banda proibitiva è più convincente, come nei data center. Le varie specifiche delle prestazioni a livello di dispositivo delle tre tecnologie di semiconduttori sono confrontate nel grafico radar in Figura 4.

A radar chart visually compares the performance metrics of Si, SiC, and GaN on Si semiconductor technologies.

Figura 4: Il Carburo di Silicio eccelle nelle applicazioni ad alta tensione, alta potenza e alta temperatura, come gli alimentatori per datacenter.

A primo impatto, notiamo che i vantaggi del GaN includono la più bassa carica di recupero inverso Qrr, che garantisce la minima perdita di commutazione nel modo di conduzione continua (CCM) con un raddrizzatore sincronizzato; la più bassa capacità d'uscita legata al tempo Coss(tr), che permette un tempo morto ridotto e una frequenza ed efficienza elevate; e la più bassa capacità d'uscita legata all'energia Coss(er), che consente di minimizzare le perdite di commutazione in topologie a commutazione dura. Si nota che il SiC segue da vicino il GaN in questi attributi, mentre il Si è significativamente indietro.

I vantaggi del silicio includono la più bassa resistenza termica tra giunzione e case Rthjc, che garantisce migliori prestazioni termiche, e la tensione di soglia più alta Vth, che offre una maggiore immunità al rumore e rende i dispositivi Si più facili da pilotare. Nota che il GaN ha una Vth estremamente bassa.

Il massimo punto di giunzione Tj_max e l'energia di valanga, singolo impulso Eas indicano la robustezza del dispositivo. Come mostrato, il SiC è il più robusto, mentre il GaN non ha alcuna capacità di Eas. Inoltre, il SiC presenta la variazione più bassa di RDS(ON) rispetto alla temperatura, riducendo così le perdite di conduzione a temperature elevate. È in questo aspetto che il GaN resta indietro, annullando notevolmente tutti i vantaggi derivanti dalle basse perdite di commutazione.

Insieme, i punti di forza del SiC contribuiscono a fornire la massima efficienza a livelli di potenza più elevati, oltre alle alte densità di potenza richieste per i datacenter aziendali e applicazioni altrettanto impegnative.

Il punto di vista del pacchetto

Da quando Wolfspeed ha sviluppato la tecnologia SiC per una transizione di successo dal Si, molti dei comuni package a montaggio superficiale e a foro passante sono disponibili per i prodotti SiC. Il GaN, invece, affronta sfide uniche per quanto riguarda la standardizzazione dei package.

Ad esempio, il packaging a foro passante per il GaN è raro perché i prodotti devono avere parasitic bassi e permettere un commutazione a frequenze molto elevate per sfruttare al meglio i punti di forza del materiale. Il GaN è spesso offerto in package QFN grandi o package personalizzati. I QFN grandi soffrono di problemi di affidabilità a livello di circuito stampato, mentre i package personalizzati mancano di disponibilità da più fonti e della capacità di attrezzatura presso i subappaltatori.

Le sfide relative ai pacchetti dei dispositivi di potenza GaN non si fermano qui. Altri problemi comuni includono:

  • I pin di sorgente Kelvin, ampiamente adottati nel SiC per un migliore controllo del commutamento, non sono praticabili nel cascode GaN poiché altri parametri interni, come il FET cascode e le capacità, non vengono considerati. La sorgente comune non può essere eliminata e il cascode GaN è limitato al package TO-247-3 (a tre pin) in cui la vulnerabilità alle oscillazioni del gate limita le velocità di commutazione.
  • Alcuni pacchetti personalizzati sul mercato sono così sottili che limitano lo spazio disponibile per un dissipatore di calore.
  • Un altro pacchetto personalizzato sul mercato ha uno scarico raffreddato dal lato superiore, che richiede materiali interfacciali termici (TIMs) con alta conducibilità termica per dissipare il calore dal dispositivo.
  • Un altro package TO-Leadless (TOLL) per GaN posiziona il gate e la sorgente Kelvin in una direzione diversa rispetto al silicio standard, rendendo la transizione da quest'ultima tecnologia complicata.

Close-up of two microchip components, one showing a metallic surface and the other featuring a lightning bolt design.

Figura 5: Il package TOLL di Wolfspeed è significativamente più piccolo rispetto al TO-263 standard e consente un'assemblaggio a montaggio superficiale a basso costo.

Con il mercato che si orienta verso progetti ad alta densità di potenza e vincoli di spazio più rigidi, il package TO-Leadless (TOLL) offre vantaggi come un'altezza ridotta e un ingombro più piccolo, mentre la sua struttura senza piedinature comporta induttanze dei piedini basse, che altrimenti potrebbero diventare un problema a frequenze elevate. La superficie più ampia della linguetta del drain del package affronta le preoccupazioni legate alle prestazioni termiche dei package di dimensioni ridotte.

TOLL è un package relativamente nuovo per il mercato dei datacenter e degli alimentatori di server. Wolfspeed, tuttavia, sta supportando quel mercato con lo sviluppo di prodotti in questa direzione, come ad esempio con nuove varianti del package TOLL per l'alimentazione dei datacenter e dei server.

Un confronto a livello di sistema

Rispetto all'H-bridge basato su Si, il CCM totem pole PFC basato su SiC può offrire non solo una maggiore efficienza, ma anche una densità di potenza superiore a un costo simile o inferiore.ii Un confronto dell'efficienza tra le tecnologie mostra chiaramente che, sebbene sia i CCM totem pole PFC basati su SiC che quelli basati su GaN possano raggiungere un'efficienza >99%, il GaN ha il vantaggio in termini di efficienza solo a carichi molto leggeri. Come discusso in precedenza, la maggiore variazione di RDS(ON) del GaN in funzione della temperatura (Figura 2) si traduce nella sua curva di efficienza che cala drasticamente a potenze/carichi elevati. In applicazioni, come i datacenter, che operano a pieno carico o quasi 24/7, il GaN non riesce quindi a soddisfare i requisiti di efficienza.

Il SiC, invece, offre un'efficienza simile a quella del GaN a metà carico e una migliore efficienza a pieno carico (Figura 6).

A performance graph showcasing the efficiency of 3 kW power factor correction (PFC) systems under varying load conditions.

Figura 6: Il Carburo di Silicio è la scelta migliore in un PFC a totem pole, soprattutto per applicazioni ad alta affidabilità.

Osservando più ampiamente per includere la densità di potenza, il numero di componenti e il costo relativo dei PFC a CCM totem pole basati su SiC e GaN (Tabella 2), si nota che il SiC è migliore rispetto al GaN non solo in termini di efficienza nelle applicazioni ad alta densità di potenza, ma anche in termini di complessità del pilotaggio del gate, controllo e costo.

  # Strozzatore PFC # Semiconductor di Potenza Densità di Potenza Efficienza Massima Costo # Pilotaggio Gate # Pilotaggio Gate
SiC CCM Totem Pole Semi-BL PFC 1 4 Massima 98,8% Media 2 2
SiC CCM Totem Pole bridgeless PFC 1 4 Massima 99,1% Alta 3 3
GaN CCM Totem Pole Semi-BL PFC 1 4 Massima 98,8% Alta 2 3
GaN CCM Totem Pole bridgeless PFC 1 4 Massima 99,2% Massima 3 4
GaN CRM Totem Pole bridgeless PFC 2 6 Media 99,1% Massima 4 5

Tabella 2: Analisi della topologia e dei componenti dei PFC senza ponte basati su Carburo di Silicio e GaN.

In un altro confronto tra i progetti dimostrativi a banda larga nel mondo reale di varie aziende, Wolfspeed SiC mostra chiari vantaggi (Tabella 3). Alcuni punti chiave da notare sono:

  • Molti dei progetti di riferimento esistenti richiedono una gestione termica poco pratica e limitano la flessibilità del design.
  • I design a totem-pole basati su FET GaN hanno un'efficienza inferiore a pieno carico a causa dell'alto coefficiente di temperatura di RDS(ON).
  • Come previsto, il basso coefficiente di temperatura di RDS(ON) del SiC fa sì che il design di Wolfspeed presenti una curva di efficienza quasi piatta dal carico metà al carico pieno.
  • Pur essendo SiC e GaN in grado di soddisfare i requisiti per i PFC senza ponte nella gamma da 2-4 kW, le elevate perdite di conduzione rendono il design termico del GaN impegnativo oltre i 4 kW.
  • Le frequenze di sistema dei progetti di riferimento sono limitate alle gamme di 45-47 kHz e 60-67 kHz per mantenere le armoniche sotto i 150 kHz, in conformità ai requisiti EMI della CE. Questo annulla il vantaggio del GaN derivante dalle basse perdite di commutazione.
  Efficienza massima Efficienza a pieno carico Switch HF Switch LF Altezza (mm) Densità di potenza (W/in3) Standard di efficienza Standard fisico Commenti
Azienda A 2,6kW 99,14% 98,7% GS66516B 32mΩ GaN IXFH60N65X2 40 78 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno SMD GaN
Azienda B 2,5kW 99,2% 98,5% IGO60R070D1 70mΩ GaN IPT65R033G7 45 / 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno eGaN, limitato a 2,5kW da 70 mΩ
Azienda B 3kW 98,9% (50% di carico) 98,5% IMZA65R048M1H 65mΩ GaN IPW60R017C7 (SJ MOS) 40 32 80+ Titanium/ ErP Lot9 OCPv3 PFC primario con SiC & secondario Si, LLC Si. Nessuna scheda figlia.
Azienda C 4kW 99% 98,55% GAN041-650WSA 41mΩ GaN STY139N65M5 50 / 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno Cascode GaN
Azienda D 3,6kW 97,7% 97,1% SCTW35N65G2V 55mΩ GaN TN3050H-12GY 57 / 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno SiC, SCR, bassa efficienza
Azienda E 4kW 98,73% 98,57% LMG3410R050 50mΩ GaN STY139N65M5 35 123 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno GaN, Interleaved, switching a 115 kHz (in banda CE)
Azienda F 3,3kW 99% 98,55% TP65H050WS 50mΩ GaN STY139N65M5 50 / / Nessuno Cascode GaN
Wolfspeed 2,2kW 98,79% 98,68% C3M0060065J/K 60mΩ GaN Diode FRED 64 20 80+ Titanium/ ErP Lot9 Nessuno SiC, no SR
Wolfspeed 3,6kW >99% (50% di carico) >98,5% C3M0045065L 45mΩ SiC TOLL VS3CDU06H (diode) 40 92 80+ Titanium/ ErP Lot9 OCPv3 Primario SiC con opzione SR, concetto di scheda figlia

Tabella 3: Un'analisi competitiva dei progetti di riferimento a banda larga presenti sul mercato.

Soluzione da 3,6 kW di Wolfspeed

Il nuovo progetto di riferimento PFC a polo totem da 3,6 kW di Wolfspeed (Tabella 3, ultima riga) è pensato per risolvere la sfida dell'alimentazione dei datacenter e dei server con un'efficienza >99% a metà carico e >98,5% a pieno carico, soddisfacendo i requisiti 80 Plus Titanium e ErP Lot 9.

```html
  4 x MOSFET 2 x MOSFET nella gamba HF + 2 x Diodi nella gamba LF
Costo MOSFET % 55,6% 27,8%
Costo Diodo % 0,0% 8,7%
Costo driver di gate % 37,0% 18,5%
PCB, Dissipatore 3,7% 3,7%
Costo assemblaggio 3,7% 3,7%
Efficienza @ 50% 99,1% 98,6%
Efficienza @ 100% 98,9% 98,5%
Costo totale 100% 100,0% 62,4%
```

Tabella 4: Confronto tra efficienza e costo delle opzioni a quattro e due MOSFET disponibili per il progetto da 3,6 kW di Wolfspeed.

Il design offre anche la flessibilità di sacrificare parte dell'elevata efficienza per ottenere un costo più basso, rispettando comunque gli standard di efficienza menzionati sopra (Tabella 4). L'opzione a costo inferiore sostituisce due dei MOSFET nella parte a bassa frequenza (LF) del design con diodi, mantenendoli invece nella parte ad alta frequenza (HF).

Un concetto di design a due schede figlie offre ai clienti la flessibilità di scegliere l'opzione giusta in base alle priorità di progettazione del loro sistema.

Nello sviluppo di tali soluzioni, Wolfspeed utilizza la sua vasta esperienza nella costruzione di un ampio portafoglio delle soluzioni SiC e GaN su SiC più testate sul campo presenti sul mercato. Con un team di semiconduttori che comprende al meglio i punti di forza e il potenziale futuro di entrambe le tecnologie, Wolfspeed è unicamente qualificata per individuare la tecnologia più adatta a qualsiasi applicazione specifica.

iWiWynn Corp., et al, 48V: Un sistema di distribuzione dell'energia migliorato per i datacenter (http://www.wiwynn.com/english/company/newsinfo/1038)
iiWolfspeed, et al, Il Carburo di Silicio abilita l'evoluzione PFC, 17 agosto 2020 (https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/silicon-carbide-enables-pfc-evolution)

Tag articolo

Globale
Potenza
WOLFSPEED, INC
Energia e Potenza
Data Center

Contenuti Correlati