Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Sunset_At_Nelson_Mandela_Bridge_Prat_Catalonia
Artículo

Nube híbrida: La nueva normalidad

18/10/2021

La nube híbrida ayuda a las organizaciones a acelerar el negocio digital

En 2020, Gartner predijo que "En 2021, más del 75% de las organizaciones medianas y grandes habrían adoptado una estrategia de TI híbrida o multicloud". Sus predicciones se han mantenido, como lo demuestra una investigación reciente realizada por Flexera que muestra que el 78% de las organizaciones de todos los tamaños están utilizando actualmente una estrategia híbrida (uso de nubes públicas y privadas).

Diagram of types of clouds used

Este enfoque también es multicloud (uso de más de una nube pública), como se muestra en este gráfico sobre el uso de la nube:

Table of number of clouds used on average

La adopción de la infraestructura multicloud híbrida ha sido impulsada por la necesidad de acelerar el negocio digital. Debido en parte a la pandemia mundial, cada vez más actividades mercantiles y comerciales del mundo se llevan a cabo de manera online. Las soluciones multicloud híbrida permite a las organizaciones ofrecer una mejor experiencia de usuario, acelerar la innovación, fortalecer la seguridad y mejorar la agilidad empresarial.

¿Por qué híbrida?

Aunque tiene su propio conjunto de desafíos, la nube híbrida es una solución atractiva porque combina lo mejor de las nubes públicas y privadas.

El centro de datos o las operaciones locales (nube privada) pueden reducir la latencia, permitir ejecutar aplicaciones heredadas que no pueden estar fuera del sitio y proporcionar mejores medidas de seguridad. Las nubes públicas son conocidas por sus capacidades de innovación integradas (por ejemplo, inteligencia artificial y aprendizaje automático) y se pueden aprovisionar y escalar casi instantáneamente.

Una nube híbrida eficaz combina la agilidad de la nube pública con la previsibilidad de la nube privada, creando una serie de ventajas. Algunas incluyen:

  • Escalabilidad: La capacidad de activar fácilmente los recursos en una nube pública permite a las organizaciones responder rápidamente al súbito crecimiento empresarial. Del mismo modo, si se necesitan menos recursos, es posible retroceder.
  • Agilidad: Se pueden admitir cargas de trabajo predecibles en las instalaciones, lo que potencialmente proporciona una latencia más baja y menor coste, mientras que la nube pública puede ofrecer la capacidad de respaldar el desarrollo y las necesidades imprevistas.
  • Control de costes: Aunque la administración de los costes en la nube es un desafío continuo, aprovechar un modelo de nube híbrida significa que no tiene que desarrollar sus operaciones locales para adaptarse a las cargas máximas. En cambio, se pueden agregar recursos públicos, según sea necesario. Esto ofrece un valor adicional para las empresas que se ven afectadas por las fluctuaciones estacionales.
  • Seguridad y continuidad: Un modelo de nube híbrida proporciona a la organización más opciones sobre dónde almacenar datos confidenciales y cómo asegurarse de que estén debidamente protegidos en caso de desastre.

¿Por qué multicloud híbrida?

Agregar multicloud a la combinación beneficia aún más a las empresas. Un modelo multicloud ofrece a sus clientes la capacidad de aprovechar las competencias básicas únicas que ofrece cada proveedor. Esto no solo ayuda con el desarrollo de aplicaciones, sino que también puede generar ahorros de costes debido a mejoras en la eficiencia.

Multicloud también reduce la dependencia del proveedor, mitiga el riesgo y puede proporcionar una mejor portabilidad de las aplicaciones.

La importancia para los partners del canal

La necesidad del cliente de una infraestructura multicloud híbrida ofrece oportunidades considerables para que los partners del canal hagan negocio, ya que la mayoría de los clientes carecen de experiencia técnica en múltiples nubes.

Aunque el panorama digital continúa creciendo, el uso de la nube pública y privada creará beneficios de valor añadido que los clientes desean. Las ventajas de la escalabilidad, agilidad, el control de costes, además de la seguridad y la continuidad, son fundamentales para el futuro del desarrollo empresarial.

Obtenga más información sobre multicloud explorando estos artículos relacionados o póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo simplificar la distribución de soluciones de multicloud híbrida.