Application de la technologie UWB dans l'IoT et les maisons intelligentes
Avec le développement de la technologie de l'Internet des objets (IoT), la communication sans fil joue un rôle de plus en plus important dans les applications domestiques intelligentes et industrielles. La technologie Ultra-Wideband (UWB), grâce à sa précision de positionnement élevée, sa faible consommation d'énergie, sa faible latence et ses capacités de forte résistance aux interférences, est devenue une technologie clé de support pour les applications de vie intelligente et d'automatisation. Des serrures intelligentes et systèmes d'accès sans clé au suivi précis des appareils et à la navigation intérieure, l'UWB redéfinit la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Cet article explore les principales applications de la technologie UWB dans les secteurs de l'IoT et de la maison intelligente et introduit le dernier module UWB développé par Murata.
Caractéristiques fonctionnelles et avantages de la technologie UWB
La technologie UWB (Ultra Wideband) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui utilise des ondes électromagnétiques à haute fréquence et faible puissance et transmet des données sur un spectre extrêmement large (généralement supérieur à 500 MHz). Le UWB était initialement utilisé dans les radars militaires et les communications, mais a récemment été largement appliqué dans le positionnement précis, la détection sans fil et la transmission efficace de données.
UWB utilise un spectre ultra-large bande, généralement supérieur à 500 MHz, offrant des débits de transfert de données élevés et des capacités de faible interférence. Sa faible consommation d'énergie est due à l'utilisation de la technologie à impulsions courtes, qui consomme moins d'énergie que les technologies sans fil traditionnelles, ce qui le rend adapté aux dispositifs IoT. UWB prend également en charge la localisation de haute précision, qui peut être obtenue grâce aux mesures de temps de vol (Time of Flight, ToF) ou d'angle d'arrivée (Angle of Arrival, AoA), permettant une précision de positionnement dans un rayon de 10 cm. La large distribution du spectre et la faible densité de puissance de UWB le rendent moins susceptible aux interférences d'autres technologies sans fil telles que le Wi-Fi et le Bluetooth. De plus, en raison de la difficulté d'intercepter et de décoder les signaux d'impulsion, UWB offre une sécurité renforcée, ce qui le rend adapté à la navigation intérieure, au suivi des actifs, aux maisons intelligentes et au contrôle d'automatisation. UWB utilise une transmission ultra-large bande, avec une vaste plage de fréquences opérationnelles (par exemple, de 3,1 GHz à 10,6 GHz) et une largeur de bande supérieure à 500 MHz, garantissant une transmission de données rapide et à faible latence. Cela le rend adapté à la transmission sans fil audio et vidéo haute définition à courte portée, comme dans les dispositifs AR/VR. UWB utilise une transmission de signal à impulsion de faible puissance, ce qui le rend adapté aux applications sensibles à la consommation d'énergie comme les dispositifs IoT et portables. Ses caractéristiques d'impulsion courte permettent une transmission de données efficace sur de courtes distances avec des interférences minimales. Étant donné que les signaux UWB ont une puissance extrêmement faible (généralement inférieure à -41,3 dBm/MHz), ils sont peu susceptibles d'interférer avec d'autres technologies sans fil telles que le Wi-Fi et le Bluetooth, garantissant un fonctionnement stable même dans des environnements complexes tels que des installations industrielles ou des zones de communication à haute densité. En outre, grâce à l'utilisation d'impulsions courtes et de la technologie de spectre étalé aléatoire, les données UWB sont difficiles à intercepter ou à écouter, ce qui les rend adaptées aux applications de haute sécurité telles que l'entrée sans clé et les paiements mobiles.
Champs d'application étendus et potentiel de développement de l'UWB
La technologie UWB (Ultra-Wideband) possède une vaste gamme d'applications, telles que le positionnement intérieur haute précision, qui peut être utilisé dans les usines intelligentes, la gestion d'entrepôt et les installations médicales afin de fournir un suivi précis des actifs et un positionnement des personnels. Elle peut également être combinée avec la technologie RTLS (Système de Localisation en Temps Réel) pour la surveillance de sécurité et la gestion automatisée. De plus, la UWB peut être utilisée dans des applications d'entrée sans clé et automobiles. Des entreprises comme Apple et Samsung ont déjà intégré la technologie UWB dans leurs smartphones et systèmes d'accès intelligents, permettant le déverrouillage automatique de voitures ou de maisons connectées. Les constructeurs automobiles tels que BMW et Audi adoptent également la technologie UWB pour remplacer les systèmes traditionnels de déverrouillage RFID et Bluetooth, renforçant ainsi la sécurité. La technologie UWB peut également être utilisée dans les dispositifs intelligents et la transmission de données sans fil, offrant un transfert de données sans fil efficace pour des applications comme les appareils VR/AR sans fil et la transmission audio et vidéo en haute définition. Elle est adaptée aux appareils portables (par exemple, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes) pour une communication en champ proche précise. La UWB peut également être appliquée dans le domaine médical et le suivi de la santé, permettant une surveillance à distance des patients et une analyse de santé via une détection de mouvements précise. La technologie radar UWB peut permettre la détection de présence humaine pour surveiller même le rythme cardiaque et la respiration sans nécessiter de capteurs supplémentaires. Dans les chaînes de production automatisées et les systèmes robotiques, la UWB peut fournir des informations de positionnement précises, augmentant la flexibilité des robots collaboratifs (Cobots). Dans des applications comme les chariots élévateurs automatisés, les véhicules guidés automatisés (AGVs) et les robots mobiles autonomes (AMRs), la UWB permet une navigation et une évitement des obstacles plus précis. Comparée à d'autres technologies sans fil comme le Wi-Fi, le Bluetooth (BLE) et le RFID, la UWB offre la plus haute précision, atteignant jusqu'à 10 cm. Ses principales applications incluent le positionnement précis et le déverrouillage sans clé. À l'avenir, la UWB sera intégrée avec la 5G et l'AIoT (Internet des Objets Intelligent) pour améliorer les applications des villes intelligentes et des maisons intelligentes. En outre, la UWB pourra s'étendre à d'autres applications grand public, telles que les smartphones et les clés de voiture sans fil. Grâce à sa haute précision, sa faible consommation d'énergie et sa sécurité, la UWB jouera un rôle significatif dans divers domaines, devenant une tendance clé pour la technologie de communication et de positionnement sans fil.
Défis et tendances de développement de la technologie UWB
Actuellement, les puces et modules UWB sont relativement coûteux. Comparé au Wi-Fi et au Bluetooth (BLE), le UWB est encore aux étapes initiales de développement technologique et de promotion sur le marché, ce qui entraîne des coûts d'application plus élevés et affecte la pénétration du marché. De plus, bien que le UWB consomme moins d'énergie par rapport au Wi-Fi, sa consommation reste supérieure à celle du BLE, ce qui peut impacter la durée de vie des batteries des dispositifs IoT fonctionnant sur le long terme, comme les capteurs pour maison intelligente. Bien que la technologie UWB ait été standardisée par la norme IEEE 802.15.4z, différents fabricants peuvent développer leurs propres solutions UWB, entraînant des problèmes de compatibilité entre les dispositifs. Le consortium FiRa (Fine Ranging) œuvre actuellement à promouvoir un standard unifié permettant l'interopérabilité entre différentes marques de dispositifs UWB. Néanmoins, une collaboration renforcée au sein de l'industrie est nécessaire pour améliorer l'écosystème. La pénétration du marché UWB est encore à ses débuts, avec une utilisation principalement ciblée sur les smartphones haut de gamme (par exemple, iPhone, Samsung Galaxy), l'entrée sans clé dans l'automobile (par exemple, BMW) et les applications pour maison intelligente. Le marché milieu à bas de gamme n'a pas encore adopté le UWB à grande échelle. Les secteurs de l'IoT et de la maison intelligente dépendent encore beaucoup des technologies matures telles que le Wi-Fi et le BLE, et le UWB nécessitera du temps pour accroître sa pénétration. D'autre part, la portée de transmission efficace du UWB est d'environ 10 à 50 mètres. Bien qu'il présente des avantages évidents dans les environnements intérieurs, il doit encore être combiné avec d'autres technologies telles que la 5G et le Wi-Fi 6 pour des applications de réseaux à grande échelle comme les villes intelligentes et les scénarios industriels de grande envergure. En outre, le UWB fonctionne dans une plage de fréquences allant de 3,1GHz à 10,6GHz, mais les politiques de gestion du spectre varient selon les pays. Par exemple, l'ouverture des bandes de fréquence UWB diffère en Chine, en Europe et aux États-Unis, ce qui peut influer sur le déploiement technologique et la promotion des applications. Avec les progrès de la technologie des puces UWB, les modules UWB futurs présenteront une consommation d'énergie réduite et des tailles plus petites, permettant une utilisation accrue dans les dispositifs IoT tels que les serrures intelligentes, les dispositifs portables et les capteurs pour maison. Les coûts des modules devraient diminuer, rendant le UWB plus accessible aux dispositifs milieu et bas de gamme. Avec le consortium FiRa promouvant activement la standardisation du UWB, l'interopérabilité entre différentes marques de dispositifs est attendue dans le futur. Le UWB s'intégrera également à d'autres technologies sans fil comme le Wi-Fi, le BLE et la 5G, créant un écosystème IoT et maison intelligente plus complet, renforçant la collaboration entre dispositifs. Les futures applications UWB devraient se généraliser davantage, avec des applications pour maison intelligente et entrée sans clé se développant dans des produits tels que les serrures intelligentes, les téléviseurs intelligents et les enceintes intelligentes, permettant une conscience spatiale et une interaction plus précises. Combiné à l'AIoT, le UWB pourra ajuster automatiquement l'éclairage, la climatisation et les appareils audio en fonction de la localisation de l'utilisateur, améliorant l'expérience dans une maison intelligente. Le UWB peut être appliqué à la localisation intérieure et au suivi d'actifs, avec des futures applications dans le suivi des patients à l'hôpital, la gestion d'entrepôt et le monitoring des actifs industriels, améliorant l'efficacité de la gestion. Les applications pour entreprises devraient également connaître une croissance rapide, avec des scénarios tels que le suivi des bagages dans les aéroports, la navigation en magasin dans le commerce de détail intelligent, et la gestion de la chaîne d'approvisionnement logistique adoptant progressivement la technologie UWB. À l'avenir, l'apprentissage automatique optimisera les données de localisation UWB, améliorant la précision de reconnaissance pour des applications telles que la surveillance intelligente et la navigation des drones. Le UWB complétera la 5G, jouant un rôle de premier plan dans les scénarios de localisation de haute précision et basse consommation, comme les villes intelligentes et l'IoT industriel.
Module UWB à faible consommation hautement intégré
Murata a lancé un nouveau module UWB pour les applications IoT : le Type 2HQ. Ce module UWB ultra-compact inclut le chipset SR250 UWB de NXP, une horloge, des filtres et des composants périphériques. Il est doté d'une conception basse consommation, le rendant particulièrement adapté aux appareils IoT avec fonctionnalité UWB intégrée, y compris les appareils alimentés par batterie. Le Type 2HQ utilise le chipset NXP Trimension® SR250, qui intègre un cœur ARM Cortex-M33 et est conforme à la norme IEEE 802.15.4z HRP PHY. Il prend en charge les canaux UWB 5 et 9, avec une fréquence UWB minimum de 6240 MHz et une fréquence maximale de 8240 MHz. Il est équipé d'une interface SPI, permettant des mesures bidirectionnelles et unidirectionnelles avec une précision de ±5 cm. Il prend également en charge la fonction Angle d'Arrivée (3D AoA ou 2D AoA), avec une précision de ±60° atteignant ±5°. Le Type 2HQ inclut un radar UWB et prend en charge la Détection de Présence Intégrée (OCPD). Il possède une horloge de référence et une horloge de veille intégrées, avec une structure de blindage conforme moulée en résine. Le module est extrêmement compact, mesurant seulement 5,9 x 5,7 x 1,05 mm (maximum). Il intègre un filtre passe-bande (BPF) pour la certification réglementaire, avec les certifications de référence FCC/IC/TELEC/ETSI en cours. Il est conforme aux normes FiRa et RoHS. Le Type 2HQ est le module UWB le plus petit et le plus intégré sur le marché, prenant en charge la calibration de puissance et la calibration de cristal. L'horloge de veille utilise un cristal interne de 32,768 kHz, tandis que l'horloge système utilise un cristal interne de 38,4 MHz. Il dispose d'une conception et d'une évaluation multi-antennes, avec une antenne externe (connecteur RF/antenne non inclus). Il fonctionne dans une plage de température allant de -30 à 85°C, utilise un montage SMT et un emballage LGA, et dispose d'une tension d'alimentation (Vdc) de 1,8V ou 1,2V pour VDDIO et de 3,3V pour VBAT. Pour accélérer le développement des produits des clients, Murata a également publié la carte d'évaluation du module UWB Type 2HQ. Cette carte d'évaluation inclut le Type 2HQ et le Type 2FR (NXP RW612) IC de conversion USB-UART. Elle peut être alimentée via un câble USB ou par le port COM d'un PC. Le Type 2HQ peut être contrôlé via le Type 2FR, et la carte mesure 90 x 45 x 11,6 mm.
Conclusion
La technologie UWB, avec sa positionnement de haute précision, sa faible consommation d'énergie et ses capacités de forte résistance aux interférences, stimule le développement rapide des technologies IoT et des maisons intelligentes. Du déverrouillage sans clé et de la coordination des dispositifs domotiques à la navigation intérieure, au suivi précis des actifs et à la surveillance de la sécurité, l'UWB offre des solutions plus efficaces, pratiques et sûres pour une vie intelligente. Avec la prolifération de la 5G, de l'AIoT et de plus de dispositifs intelligents, l'UWB continuera à se développer en synergie avec d'autres technologies sans fil, renforçant encore l'expérience de la vie intelligente. Cependant, pour atteindre des applications plus larges, l'industrie doit surmonter des défis tels que les coûts des dispositifs et l'intégration des normes. À l'avenir, à mesure que la technologie progresse et que la demande du marché croît, l'influence de l'UWB dans les secteurs des maisons intelligentes et de l'IoT continuera de s'étendre, jetant une base plus solide pour l'ère de l'interconnexion.
Étiquettes d'article