Arrow Electronic Components Online

Innovations en santé numérique et l'avenir de la médecine

Médical et Santé24 oct. 2022
Image d'une infirmière aidant un patient avec une montre intelligente
Voir tous les articles

En 1928, la découverte de la pénicilline a contribué à lancer un siècle de changements cosmiques dans la médecine et les options de traitement. Mais le prochain « médicament miracle » pourrait ne pas être un traitement unique, mais plutôt l'amalgame de quantités massives de données de santé numériques pouvant être utilisées pour fournir des soins individualisés.

Technologies portables pour la surveillance à distance des patients

La surveillance corporelle à domicile était autrefois largement limitée aux appareils de mesure de la fréquence cardiaque utilisés pour l'entraînement cardiovasculaire. Aujourd'hui, il existe une vaste gamme de dispositifs de surveillance à distance des patients qui peuvent littéralement appeler à domicile via l'intégration avec un smartphone.   Une technologie intéressante est la télémétrie cardiaque mobile dédiée et la surveillance d'événements. Un dispositif attaché à la peau pour la surveillance cardiaque relaie des informations aux professionnels de santé.   Bien que la surveillance cardiaque dédiée soit utilisée lorsqu'un risque sous-jacent est connu, les montres connectées largement utilisées disposent également d'un impressionnant éventail de technologies de surveillance de la santé numérique.   La dernière Apple Watch, que l'on pourrait considérer comme le leader dans ce domaine technologique, propose :

  • Détection optique de la fréquence cardiaque pour les irrégularités

  • Une application ECG (voir cet article pour plus d'informations sur la technologie ECG portée au poignet)

  • Détection du niveau d'oxygène dans le sang

  • Un capteur inertiel pour détecter les chutes, appelant automatiquement les services d'urgence dans certaines situations

Une autre technologie de surveillance et d'intervention en cours d'exploration est le « tatouage numérique ». Ici, des dispositifs électroniques flexibles sont fixés sur le corps à l'aide d'un adhésif. Des dispositifs de surveillance cardiaque dédiés qui se collent sur la poitrine pourraient être considérés comme une forme de cette technologie, tout comme le système de pilules numériques mentionné ci-dessous. Les tatouages numériques offrent une large gamme d'autres possibilités, comme la surveillance via les biomarqueurs cutanés, et l'administration de médicaments ciblés vers une certaine zone du corps, ou à certains moments.

Technologie de pilule ingérable

The miniaturized endoscope capsule photographs mucous membranes of the stomach, small intestine and large intestine, and wirelessly transmits image data

Bien que les pilules soient généralement utilisées pour administrer des médicaments (par exemple, des antibiotiques), il est également possible de délivrer d'autres « choses » à l'intérieur d'un emballage ingérable. Un dispositif intéressant est la pilule Abilify MyCite, approuvée par la FDA en 2017. Cette pilule peut transmettre sans fil un signal à un patch attaché à la peau d’un patient pour vérifier qu’elle a été ingérée. Ce patch transmet ensuite les données à un smartphone via Bluetooth, qui peut ensuite être utilisé par le personnel médical.   Une pilule électronique plus complexe est une caméra ingérable qui prend des images de votre système digestif et les transmet sans fil. Celles-ci ont été approuvées pour utilisation par la FDA depuis 2011, et ce type de technologie a été exploré davantage depuis l’apparition de la COVID comme option de diagnostic à domicile.   Enfin, bien qu'encore en développement, des chercheurs ont expérimenté des robots qui peuvent être avalés, puis se déploient pour réaliser un travail utile. Les utilisations potentielles de ces robots incluent l’intervention chirurgicale ainsi que l’administration ciblée de médicaments au bon endroit interne. Bien qu’ils ne soient pas encore comparables aux films L’Aventure intérieure ou Voyage fantastique, avec quelques décennies de développement, tout est possible.

Étiquetage RFID

Une technologie intéressante qui a été largement utilisée dans les hôpitaux ces dernières années est l'étiquetage RFID. Cela permet de suivre les médicaments, les échantillons, les instruments chirurgicaux, et même les personnes, d'une manière similaire à l'utilisation d'un code-barres. Étant donné qu'une étiquette n'a pas besoin d'être vue physiquement, cette technologie peut être utilisée pour scanner le corps d'un patient afin de s'assurer que des éponges chirurgicales ne sont pas laissées à l'intérieur du patient après une intervention—une occurrence relativement rare, mais sérieuse. Attendez-vous à la poursuite de la mise en œuvre de cette technologie à l'avenir.

Santé numérique plus puissance informatique : Potentiel énorme

Comme nous l'avons vu avec les efforts de calcul distribué pour lutter contre la COVID-19 et le développement rapide de nouveaux médicaments pendant cette période, une puissance de calcul massive peut faciliter des résultats rapides et efficaces. Cela signifie également que les données des dispositifs de surveillance à distance des patients, ainsi que les informations provenant des visites en cabinet et des diagnostics plus traditionnels, pourraient être combinées comme un modèle robuste pour chaque individu — un jumeau numérique médical, pour utiliser un idiome émergent. Les données de santé numériques individuelles pourraient alors être analysées, potentiellement avec l'aide de l'IA, nous permettant d'envisager un avenir plus sain avec des perspectives que nous ne pouvions qu'espérer par le passé.

Étiquettes d'article

Mondial
Bluetooth
Article
Médical & Santé
Appareils portables
Étiquettes NFC RFID et transpondeurs

Contenu Connexe