Arrow Electronic Components Online

Les hauts et les bas des condensateurs au tantale

Adipisicing07 déc. 2021
Un cylindre métallique solide est placé sur le tableau périodique, mettant spécifiquement en évidence l'élément Tantale (Ta), numéro atomique 73.
Nick Powers
Publié parNick Powers
Voir tous les articles

Les condensateurs sont l'un des composants les plus courants sur une carte de circuit imprimé ; vous les verrez à côté de presque tous les microcircuits et dans chaque circuit d'alimentation. Dans les systèmes, ils sont couramment utilisés pour la stabilité en découplant les signaux CA, en nettoyant l'alimentation CC dans une puce, en contournant pour réduire l'impact de l'inductance des conducteurs, et en filtrant les fréquences indésirables.

À mesure que les systèmes sont devenus plus petits, les condensateurs ont été un facteur limitant car une certaine taille était nécessaire pour obtenir la capacité requise, mais cela a changé avec l'introduction et l'utilisation de condensateurs au tantale. Dans cet article, nous examinerons certaines des caractéristiques uniques des condensateurs au tantale et où se trouvent leurs forces et leurs faiblesses.

Qu'est-ce qu'un condensateur tantale ?

Ce qui rend les condensateurs au tantale uniques est l'utilisation de tantale pour l'anode du dispositif. Cette anode est configurée comme un bloc de matériau à l'intérieur du boîtier, ce qui est très différent du style de superposition utilisé dans les condensateurs MLCC où le matériau est empilé sur lui-même puis coiffé aux extrémités. L'utilisation du tantale permet d'obtenir une couche diélectrique très fine, résultant en une capacité par volume plus élevée et permettant des condensateurs plus petits pouvant toujours répondre aux besoins des systèmes modernes. En plus de l'agréable gain de capacité par volume, les condensateurs au tantale ont également une ESR ou Résistance Équivalente en Série très faible, réduisant ainsi les pertes du système. Un inconvénient d'une faible ESR est qu'elle peut être trop faible pour atteindre la stabilité dans les régulateurs d'alimentation, ce qui doit être pris en compte. 

Comment mesurer la capacité :

A comparative line graph displays capacitance shift over time for wet aluminum and solid tantalum capacitors.

Pourquoi utiliser des condensateurs au tantale ?

Le condensateur au tantale possède également d'excellentes caractéristiques de stabilité. Sur une large plage de températures et de fréquences, comme illustré dans le graphique KEMET ci-dessus, le condensateur au tantale maintiendra mieux la capacité attendue. Avec cette stabilité, vous obtenez davantage du comportement attendu de votre système, ce qui est particulièrement important pour les filtres ; si la capacité varie trop, vous risquez de perdre les fréquences souhaitées. Au-delà des différences électriques, la construction du condensateur au tantale le rend également très résistant aux problèmes de vibration, améliorant ainsi la fiabilité globale du système.

Les caractéristiques précédentes montrent comment les condensateurs au tantale peuvent être particulièrement adaptés pour aider dans l'électronique moderne, mais ils ne sont pas sans leurs particularités et il y en a quelques-unes importantes à prendre en compte lorsque vous souhaitez les intégrer dans un design. Les condensateurs au tantale sont généralement des dispositifs polarisés, ce qui signifie que pendant la disposition et l'assemblage, vous devez prêter plus d'attention à leur orientation. Cela les rend un peu plus exigeants qu'un condensateur céramique ordinaire, ce qui est simplement une caractéristique des condensateurs à électrolyte. Lors de l'intégration de condensateurs au tantale dans un système, il faut également faire attention à leurs modes de défaillance.

A selection of aluminum and tantalum electrolytic capacitors with solid electrolyte is shown in a row.

Modes de défaillance des condensateurs en tantale

En raison de leur composition chimique, vous devez également réduire leurs capacités de tension – même de petites surtensions peuvent entraîner une défaillance connue sous le nom de cristallisation de champ. Lorsque les condensateurs tantale échouent, ils peuvent le faire de manière spectaculaire avec une détonation enflammée et potentiellement en court-circuit total, annulant complètement leurs avantages dans le circuit et présentant potentiellement un court-circuit à la terre pour l'alimentation. Il existe de nombreuses opinions sur la façon d'aborder la réduction, mais l’un de nos fournisseurs, AVX, a rédigé un excellent article couvrant les raisons des différents taux de réduction intitulé « Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors ». La règle générale pour les tensions est de réduire de 50 % un condensateur tantale avec un électrolyte MnO2 et de 20 % avec un électrolyte polymère.

Quand utiliser un condensateur tantale ?

Alors, quand souhaitez-vous utiliser un condensateur au tantale ? Lorsque vous avez besoin d'une capacité maximale dans un espace réduit, comme pour le découplage à côté d'une puce, d'une excellente stabilité sur une gamme de températures ou de tensions, et que vous êtes conscient de leurs caractéristiques uniques pour pouvoir les intégrer correctement sans risquer une défaillance catastrophique de votre système.

Étiquettes d'article

Mondial
KEMET Corporation
Condensateur Tantalum Polymère
Condensateurs
Article

Contenu associé