Arrow Electronic Components Online

Adopter la révolution technologique : Comment la 5G crée des opportunités infinies pour la connectivité

IoT25 mai 2021
Une personne tient un smartphone en se tenant devant un paysage urbain vibrant la nuit.
Voir tous les articles

 La dernière génération de connectivité cellulaire a explosé sur le marché avec l'introduction de la 5G en 2019. Avec elle, les fabricants de smartphones ont lancé de nouveaux appareils offrant la promesse d'un accès Internet plus rapide que jamais et des fonctionnalités les plus avancées. 

En fait, la 5G a connu l'adoption la plus rapide de tous les réseaux mobiles à une époque où des millions d'entre nous sont contraints de travailler à distance. La communication sans fil à haute vitesse offerte par la 5G est arrivée au moment parfait.

Cependant, bien que l'introduction des télécommunications sans fil 5G ait permis aux consommateurs d'accéder à la dernière génération de téléphones mobiles, cela peut distraire beaucoup de l'impact réel de la technologie 5G. Aussi puissant qu'il soit pour les consommateurs, la 5G promet d'avoir un impact bien plus grand dans le monde de l'industrie que n'importe lequel des réseaux précédents.  Pour la première fois, les vitesses de données offertes par la communication sans fil 5G rivalisent avec celles des technologies filaires plus traditionnelles, libérant soudainement les appareils des contraintes d'un réseau câblé physique.

5G dans l'usine

Industrial robot with operator in factory

L'un des développements les plus intéressants de la dernière décennie a été la montée de l'Internet des objets (IoT).  Au cœur de l'IoT se trouve la communication de machine à machine, qui permet aux appareils électroniques de partager des informations sans intervention humaine. Tout comme avec l'introduction de la technologie 5G, les exemples évidents de cette technologie ont d'abord été observés à domicile. Des dispositifs de mesure d'énergie aux achats d'épicerie, les machines jouent désormais un rôle plus important dans la vie quotidienne.

Cependant, l'utilisation de l'IoT dans la maison de demain n'est qu'un petit exemple des fonctionnalités que l'IoT offre aux concepteurs. Dans le monde de la fabrication, l'Internet industriel des objets (IIoT) a permis la création de l'usine intelligente. Dans une usine traditionnelle, les machines effectuent leurs propres tâches, isolées de leurs voisines. IIoT, ou l'Industrie 4.0 comme on l'appelle parfois, connecte ces machines dans un réseau qui fonctionne comme une entité unique. Les machines partagent des données, permettant la gestion non seulement de la production mais aussi de la chaîne d'approvisionnement, de la maintenance et des aspects logistiques de l'opération.

L'introduction des communications 5G dans l'environnement industriel permettra une intégration supplémentaire des dispositifs dans le réseau d'usine intelligente. Les fabricants peuvent installer une cellule 5G privée qui couvrira l'intégralité de leur installation et permettra un transfert de données à haute vitesse depuis toutes les parties de l'opération, des plus petits capteurs aux plus grandes machines. L'utilisation d'un réseau sans fil offrira des niveaux de flexibilité sans précédent, permettant aux fabricants de reconfigurer facilement leurs lignes de production en réponse aux nouvelles demandes du marché.

Technologie des véhicules et dispositifs médicaux

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

En dehors de l'environnement de l'usine, d'autres industries pourront utiliser les communications 5G. L'industrie automobile est en pleine révolution, alors que la demande pour les véhicules électriques croît et que les voitures autonomes ou sans conducteur sont désormais sur le point de devenir un spectacle quotidien. Cela a conduit à l'émergence d'un nouvel acronyme qui décrit comment les voitures communiqueront avec les autres usagers de la route : V2X (de Vehicle-to-X). Dans un environnement où des fractions de seconde sont vitales pour la sécurité, la communication à haute vitesse et à faible latence fournie par le réseau 5G sera essentielle pour le bon fonctionnement des véhicules sur les routes et dans les villes de demain.

À un niveau plus personnel, la 5G commence à jouer un rôle clé dans la fourniture de soins de santé. À mesure que les dispositifs médicaux deviennent plus petits et permettent le développement de la technologie portable, le réseau 5G permettra de délivrer des soins de santé à distance. La dernière génération de dispositifs MedTech se connectera à distance via 5G aux prestataires de soins de santé du patient. Les patients n'auront plus besoin de se rendre à l'hôpital pour voir un médecin, car ils peuvent être surveillés et même recevoir un traitement à distance, leur permettant de continuer leur vie quotidienne.

Un potentiel encore plus grand

Même aujourd'hui, le potentiel complet de la révolution 5G reste à découvrir. Avec des applications dans l'industrie, la médecine et le transport, nous voyons déjà l'impact que les véritables communications sans fil à haute vitesse peuvent avoir sur la vie quotidienne. Au cours des prochaines années, nous verrons le développement de possibilités encore plus passionnantes. Les concepteurs auront besoin d'accéder à la technologie des composants la plus récente qui offre une haute vitesse et une grande fiabilité pour ce nouveau secteur exigeant.

Molex propose une gamme complète de solutions de connectivité haute performance pour répondre aux exigences de la 5G. Les antennes seront essentielles pour permettre aux appareils de faire partie du réseau 5G, et Molex offre une gamme de produits d'antennes à profil bas idéaux pour les dispositifs miniaturisés. Molex est également un leader sur le marché dans la production de connecteurs à haute vitesse nécessaires à la fois pour les appareils et l'infrastructure au sein du réseau 5G. Cela inclut des connecteurs montés sur circuit imprimé (PCB) à profil bas tels que la série Mirror Mezz Connector, capable de débits de données allant jusqu'à 56 Gbps. Il comprend également les derniers connecteurs radiofréquence (RF) à haute vitesse pour la dernière génération de stations de base cellulaires.

La technologie 5G révolutionnera de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Concevoir pour cette nouvelle technologie dépendra des bons composants pour exploiter tout son potentiel.

Solutions d'antennes

Solutions RF

Connecteurs I/O

Étiquettes d'article

EMEA
5G
Médical & Santé
Internet des objets (IoT)
Automobile
Connecteurs

Contenu connexe