Arrow Electronic Components Online

Concevoir pour l'écosystème connecté : le changement numérique qui stimule la vie connectée

IoT01 janv. 2021
Terre numérique avec des lumières de ville brillantes et des lignes de réseau, soulignant la connectivité mondiale
Voir tous les articles

Internet a changé nos vies à jamais, non seulement dans la façon dont nous nous connectons les uns aux autres, mais aussi dans la manière dont notre technologie se connecte avec d'autres appareils. C'est la pierre angulaire de l'internet des objets (IoT), qui permet aux machines de partager des informations de nouvelles façons passionnantes. L'IoT révolutionne notre vie en tant qu'utilisateurs et consommateurs, mais il a des applications de grande portée en dehors du domicile.

La technologie qui permet nos vies connectées a entraîné de grands changements dans de nombreux domaines de la société moderne, des voitures que nous conduisons à la manière dont nous recevons des soins médicaux. L'infrastructure derrière ces avancées, qu'il s'agisse de solutions filaires ou des derniers réseaux sans fil 5G, dépend de la transmission de données à des vitesses sans précédent. En bref, la technologie d'interconnexion à haute vitesse est cruciale pour la fiabilité de l'IoT.

Industrie connectée

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

Dans le secteur manufacturier, l'internet industriel des objets (IIoT) a apporté avec lui une nouvelle expression : l'Industrie 4.0. C'est le nom donné à la dernière révolution qui repose sur les données comme l'un de ses principaux matériaux bruts. Le résultat est l'usine intelligente — une usine dans laquelle chaque machine fait partie d'un réseau qui partage des informations à toutes les phases du processus de production.   L'intégration du traitement des données à tous les niveaux de l'usine permet au fabricant de répondre aux demandes et tendances actuelles beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles ne le permettraient. La réactivité d'une telle usine permet aux fabricants de développer et de livrer de nouveaux produits plus rapidement aux consommateurs.

La ville intelligente et le réseau intelligent

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

La même technologie qui surveille chaque aspect d'un processus de fabrication est également déployée dans les villes. À titre d'exemple, la technologie moderne a changé la façon dont notre énergie est créée. Comparé à la structure centralisée du réseau électrique conventionnel, les petites centrales électriques sont désormais des alternatives efficaces. Connues sous le nom de ressources énergétiques distribuées (DERs), elles combinent la production éolienne et solaire familière avec de nouvelles technologies, y compris des centrales alimentées par biomasse et même des sources géothermiques, pour compléter les centrales électriques traditionnelles.

La même technologie qui permet l'IoT est utilisée dans une nouvelle approche de la gestion de l'énergie, connue sous le nom de réseau intelligent. Des données en temps réel sont utilisées pour contrôler un réseau de production d'énergie décentralisé où la relation entre les besoins du consommateur local et la production du réseau électrique peut être gérée automatiquement. Des techniques similaires peuvent gérer le trafic ou les systèmes de transport public, créant des villes plus efficaces et agréables pour y vivre et y travailler.       L'industrie automobile adopte également la technologie connectée. La voiture familiale devient un appareil connecté qui collecte des informations en temps réel de l'environnement. Ces données sont combinées avec des systèmes de diagnostic embarqués pour fournir au conducteur la meilleure conscience situationnelle possible. De plus, la connectivité intégrée dans ces véhicules modernes permet au fabricant de surveiller les performances à distance, afin que le conducteur puisse être informé de la nécessité d'une maintenance avant qu'une situation ne devienne critique.

Technologie portable

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

L'industrie médicale a rapidement compris le potentiel des appareils sans fil et connectés. Les solutions de surveillance des patients utilisaient traditionnellement une connectivité filaire peu pratique. Cependant, les derniers développements en électronique miniaturisée et en connectivité sans fil sécurisée à haute vitesse signifient que les capteurs portables modernes sont à la fois légers et très performants. Les appareils entièrement connectés permettent de surveiller les patients en temps réel, permettant ainsi aux patients atteints de maladies chroniques d'être traités à domicile. Cela réduit la demande de lits d'hôpital et permet d'adapter les soins de santé aux besoins de chaque patient.

Concevoir des appareils connectés

Les appareils de toutes sortes font de plus en plus partie du monde connecté dans lequel nous vivons. Les concepteurs sont confrontés au défi de créer des solutions qui partagent des données à grande vitesse tout en profitant de tailles plus réduites. Cela impose des exigences particulièrement élevées aux connecteurs utilisés pour ces appareils.   Avec la transmission de données atteignant des gigabits par seconde, la capacité des connecteurs à créer un circuit fiable et sécurisé devient de plus en plus critique. En même temps, la nature portable des appareils intelligents, qu'il s'agisse de technologies portables, de téléphones mobiles ou de technologies embarquées dans les véhicules, signifie que les connecteurs à haute vitesse doivent résister à un traitement rigoureux.   L'exposition aux chocs et aux vibrations est une considération clé pour ces applications de données intensives. Des conditions difficiles peuvent causer des circuits ouverts momentanés. Les systèmes électriques à basse fréquence sont suffisamment robustes pour ne pas être affectés par un écart d'une seule microseconde. Cependant, la demande pour que les appareils modernes traitent des données à des débits de 10 Gbps ou plus signifie qu'une interruption de signal aussi faible qu'une microseconde peut entraîner la perte d'informations cruciales. Les connecteurs doivent être conçus pour fournir des contacts capables de résister à ces conditions.   Cependant, avec l'essor des appareils à profil bas, les connecteurs doivent être plus robustes physiquement. Ils doivent également offrir des dimensions plus réduites et des pas plus fins. Les connecteurs traditionnels carte à carte ont laissé place à des alternatives légères et à profil bas, comme l'utilisation de circuits imprimés flexibles (FPC).   Molex est un fabricant qui connaît l'importance des connecteurs offrant la bonne combinaison de petite taille, de conception robuste et de haute performance. Pour les solutions dans le monde connecté, ces qualités sont essentielles, et les concepteurs doivent trouver des fournisseurs de solutions qui comprennent les défis auxquels ils sont confrontés. Molex et Arrow travaillent ensemble pour offrir des solutions innovantes et fiables aux clients et partagent un engagement à fournir des choix aux concepteurs de la technologie de demain.

Étiquettes d'article

EMEA
Molex
Villes intelligentes
Antennes
Internet des objets (IoT)
Médical & Santé

Contenu connexe