Arrow Electronic Components Online

Verrouillages

Un circuit à verrouillage désigne un composant électronique simple conçu pour conserver des informations en mémoire. Il s'agit d'un type de multivibrateur bistable basculeur, c'est-à-dire que la sortie peut rester dans un état permanent à deux niveaux de tension différents. Cela signifie également que la tension de sortie dépend à la fois de l'état de sortie du courant du verrou et de l'état d'entrée du courant. Cette combinaison détermine d'une certaine manière la nouvelle sortie, mais ces deux éléments sont interdépendants.

Le plus simple des verrous est une bascule SR. Elle se compose de deux portes NOR dont une entrée est connectée à la sortie de l'autre. Les autres entrées sont de type SET et RESET. Lorsque le verrou reçoit une impulsion SET (tension élevée), la sortie s'élève et reste dans cette position même si l'entrée SET repasse à 0. La sortie change uniquement si l'impulsion RESET est définie comme élevée, auquel cas la sortie passe à 0 jusqu'à ce que l'impulsion SET redevienne élevée. Ce comportement est propre à un multivibrateur bistable basculeur car l'entrée peut changer sans modifier la sortie de courant. On trouve souvent un verrou dans une carte mémoire volatile, qui fonctionne exclusivement avec des entrées activement pilotées. Autrement, l'état du circuit à verrouillage ne peut pas être préservé.

2,499

Produits Totaux

Voir tout