Arrow Electronic Components Online

PIN

Une diode PIN est une diode qui comporte une couche supplémentaire par rapport à une diode traditionnelle. Une diode PN a une région dopée p directement reliée à une région dopée n, ce qui crée un dispositif à deux couches. Une diode PIN inclut une couche intrinsèque entre les couches dopées. Intrinsèque désigne un semiconducteur qui n'a pas été dopé et qui présente une valeur équivalente de trous et d'électrons. Les régions p et n de la diode PIN sont également plus fortement dopées que la normale afin d'offrir des capacités plus élevées au niveau du porteur de charge via la zone intrinsèque du dispositif. À cause de la couche supplémentaire, la capacitance est relativement faible dans une configuration de PIN en polarisation inverse.

Les diodes PIN sont souvent utilisées à des fréquences élevées, où leur fonctionnement diffère de celui des diodes ordinaires. À basse fréquence, leur fonctionnement est pratiquement identique, mais lorsque la fréquence augmente, les propriétés résistives de la diode PIN apparaissent. Cette résistivité peut varier en fonction de la fréquence, ce qui crée une résistance avec une valeur d'ohms variable. Ceci est dû au fait que la charge peut être stockée dans le semiconduteur intrinsèque et ne peut s'épuiser complètement lorsque la fréquence atteint un certain niveau. C'est pourquoi ces diodes sont très souvent utilisées dans les circuits à FR et micro-onde.

0

Produits Totaux

Voir tout