Qu'est-ce que la mémoire en lecture seule (ROM) ? Types de ROM définis
La mémoire en lecture seule (ROM) est un type de stockage électronique intégré à un appareil lors de sa fabrication. Vous trouverez des puces ROM dans les ordinateurs et de nombreux autres types de produits électroniques ; les magnétoscopes, les consoles de jeux, et les autoradios utilisent tous la ROM pour accomplir leurs fonctions de manière fluide. Les puces ROM sont intégrées à une unité externe - comme les clés USB et autres dispositifs de mémoire auxiliaire - ou installées dans le matériel de l'appareil sur une puce amovible. La mémoire non volatile comme la ROM reste viable même sans alimentation électrique.
Que fait la mémoire en lecture seule ? Fonction de la ROM
La ROM stocke le « micrologiciel », qui est un logiciel permanent intégré aux circuits intégrés. Le fabricant installe une puce ROM spécialement conçue dans un appareil au cours du processus de fabrication. Contrairement à la mémoire non volatile d'un disque dur, il est difficile et chronophage de réécrire la mémoire d'une puce ROM. Dans la plupart des cas, il est impossible de modifier les circuits intégrés, ce qui peut signifier que vous ne pouvez pas mettre à jour des formes plus basiques de mémoire en lecture seule. Vous pouvez être en mesure de reprogrammer certains types modernes de ROM, mais uniquement à des vitesses lentes et avec un équipement spécial. Ces obstacles rendent la ROM traditionnelle mal adaptée aux fonctions nécessitant des mises à jour fréquentes des fonctionnalités ou sujettes à des bogues ou des problèmes de sécurité. La ROM conventionnelle est préprogrammée pour s'adapter à son matériel prévu. Elle contrôle souvent des fonctions qui sont à la fois essentielles à l'utilité de l'appareil et peu susceptibles de nécessiter des modifications ou des personnalisations. Un type de données généralement stocké dans une puce de mémoire en lecture seule est le système de base d'entrée-sortie (BIOS). Le BIOS d'un appareil contrôle la manière dont l'appareil répond aux signaux de l'utilisateur au niveau le plus fondamental, comme le processus de « démarrage » d'un ordinateur qui se produit lorsque le système s'allume.
Quels sont les types de ROM ?
Voici un aperçu des différents types de ROM, allant du plus basique au plus polyvalent.
- ROM : Les puces ROM classiques ou "programmées par masque" contiennent des circuits intégrés. Une puce ROM envoie un courant à travers un chemin d'entrée-sortie spécifique déterminé par l'emplacement des fusibles parmi les rangées et colonnes de la puce. Le courant ne peut circuler que le long d'un chemin où les fusibles sont activés et ne peut donc revenir que par la sortie choisie par le fabricant. Le réacheminement est fonctionnellement impossible, il n’y a donc aucun moyen de modifier ces types de puces ROM. Bien que la production d'un modèle pour une puce ROM originale soit laborieuse, les puces fabriquées selon un modèle existant peuvent être beaucoup plus abordables.
- PROM : Programmable ROM, ou PROM, est essentiellement une version vierge de ROM que vous pouvez acheter et programmer une fois avec l'aide d'un outil spécial appelé un programmeur. Une puce PROM vierge permet au courant de circuler à travers tous les chemins possibles; le programmeur choisit un chemin pour le courant en envoyant une haute tension à travers les fusibles indésirables pour les "griller". L'électricité statique peut créer le même effet par accident, donc les PROM sont plus vulnérables aux dommages que les ROM conventionnelles.
- EPROM : Erasable Programmable ROM les puces permettent de les écrire et réécrire à plusieurs reprises. Ces puces comportent une fenêtre en quartz à travers laquelle un programmeur EPROM spécialisé émet une fréquence spécifique de lumière ultraviolette. Cette lumière brûle toutes les petites charges dans l'EPROM pour rouvrir ses circuits. Cette exposition rend effectivement la puce de nouveau vierge, après quoi vous pouvez la reprogrammer selon le même processus qu'un PROM. Les puces EPROM finissent par s'user, mais elles ont souvent des durées de vie de plus de 1000 effacements.
- EEPROM : Pour modifier une Electrically Erasable Programmable ROM puce, appliquez des champs électriques localisés pour effacer et réécrire les données. Les EEPROM ont plusieurs avantages par rapport aux autres types de ROM. Contrairement aux formes antérieures, vous pouvez réécrire EEPROM sans équipement dédié, sans la retirer du matériel, et par incréments spécifiquement désignés. Vous n'avez pas besoin d'effacer et de réécrire tout pour effectuer une seule modification.
Étiquettes d'article