The Features and Benefits of the Murata NXJ2 Series of DC-to-DC Converters

Explore the features and capabilities of Murata Power Solutions' NXJ2 family of DC-to-DC converters.

Electrical isolation can mean everything when you’re designing to comply with safety regulations, solve interference issues, and protect against failure. This is especially true in design applications such as motor drives, motion control, solar inverters, UPS, battery power, and process control. And as devices are getting smaller, the components need to get smaller too, but this can lead to issues such as board mounting, thermal build up, and component interference. To solve for this, Murata Power Solutions—a leader in electronic solutions—has developed the NXJ2 Series of DC-to-DC converters. The NXJ2 series offers 2W, surface mount, single output, unregulated converters with 5.2kVdc isolation.

With measurements at 15.9 x 11.43 x 4.42mm footprint for the 12V and 15V version and 16.0 x 14.48 x 4.41mm footprint for the 24V version, the NXJ2 series also offers a first-of-its-kind patented process that puts the transformer into the layers of the device substrate, using FR-4 glass epoxy with alternating layers of copper that create the windings around the embedded core. This technology reduces device profile and dissipates heat through the PCB for a more consistent electrical performance from the magnetic component. The NXJ2 series also meets agency and industry approvals. If you’re designing for industrial controls, automation, instrumentation, medical, telecommunications, or audio, explore the features and capabilities of Murata’s NXJ2 family of DC-to-DC converters.


Ver Productos relacionados

NXJ2S2415MC-R7

Murata Power Solutions Convertidor de CC a CC y módulo del regulador de conmutación Ver

Ver Productos relacionados

NXJ2S1212MC-R7

Murata Power Solutions Convertidor de CC a CC y módulo del regulador de conmutación Ver

Ver Productos relacionados

NXJ2S1215MC-R7

Murata Power Solutions Convertidor de CC a CC y módulo del regulador de conmutación Ver

Videos relacionados

Últimos vidéos

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió