Aunque siempre es divertido jugar con la última placa de desarrollo o aparato electrónico, en nuestro laboratorio hay algunos elementos básicos de los que simplemente no podemos prescindir.
Para que el laboratorio sea completamente funcional, tenga siempre a mano estas 10 piezas.
1. Resistores y capacitores
¿Considerarlos en conjunto es hacer trampa? Puede, pero suelen suministrarse en paquetes que cubren múltiples valores. Si opta por hacer un pedido a la carta, siempre acabamos buscando resistores de 10 ohm y 1000 ohm, y capacitores de 1 uF y 1000 uF. Para atender la más amplia variedad de aplicaciones, prefiero que los resistores se clasifiquen a un cuarto de vatio y los capacitores a 25 VCC, como mínimo.
Ver Productos relacionados
Cuando se trata de transformar el mundo físico en uno digital, pocas cosas son tan versátiles como un sensor de distancia de salida analógica. Los usamos en todo, desde un robot autónomo hasta un juego de "cornhole" personalizado, y nos encanta lo fácil que es configurarlos y usarlos.
Ver Productos relacionados
Hay muchas razones por las cuales conviene conocer la temperatura del sistema y un sensor de temperatura
de la salida analógica de tres pines es una manera fácil de percibir el calor. Estas piezas necesitan algunos retoques para que las lecturas sean exactas, pero funcionan muy bien para conocer la temperatura relativa.
Ver Productos relacionados
4. BJT estándar
Los transistores diminutos son la base de toda la electrónica moderna y nosotros usamos versiones de gran tamaño para los prototipos. Es recomendable disponer de transistores NPN de reserva con una clasificación mínima de 50 V y 0,5 A, preferiblemente con un Vbe que permita hacer funcionar el dispositivo con una salida del microcontrolador de 3,3 V.
Ver Productos relacionados
Todos conocen mi opinión sobre los LED pero si tuviera que escoger un favorito de entre todos los favoritos, elegiría los LED blancos de 5 mm. Los LED blancos se pueden colorear con un marcador indeleble en cuestión de segundos, son lo suficientemente grandes como para trabajar cómodamente con ellos y emiten una luz brillante cuando se alimentan con 3,3 V desde una MCU o 3 V desde una batería botón.
Ver Productos relacionados
Esto puede resultar un poco caro para un laboratorio casero, pero nosotros usamos nuestro suministro de energía CC todos los días. Puede limitar la corriente de entrada a un proyecto cuando lo conecta por primera vez para prevenir fallos irreparables y comprobar pequeñas piezas de los sistemas sin tener que alimentarlo todo. Prefiero tener al menos dos salidas con una potencia nominal de sistema superior a 150 W, porque tiendo a crear proyectos LED que usan mucha corriente.
Ver Productos relacionados
7. Soldador
Tanto si está reparando joyas o aparatos electrónicos complejos, siempre es aconsejable tener una varilla sobrecalentada capaz de fundir el metal. Aunque nos gusta nuestra estación de soldaduras Weller de múltiples salidas y temperatura controlada, yo siempre llevo mi encendedor de 40 W en mi bolso para cualquier cosa que necesite hacer cuando estoy lejos del laboratorio.
8. Arduino Mega
Por muy buen ingeniero que sea, es difícil superar a Arduino cuando es necesario probar rápidamente una idea. En cuestión de segundos, se puede usar como registro de datos de bajo nivel o como generador de funciones, así como realizar tareas más básicas como probar un patrón de iluminación.
9. Pilas de 9 V
Puede que las baterías LiPo estén de moda, pero nunca nos cansaremos de usar una batería de 9 V estándar. Puede alimentar el mencionado Arduino, una enorme cantidad de LED y casi todas las demás cosas que se encuentran en el circuito de alguien que tenga un hobby.
Ver Productos relacionados
10. Conmutador de varios tiros
A nadie le gusta andar probando cables para cortar la alimentación de un proyecto, pero casi todos los kits de arranque solo vienen con interruptores táctiles que se usan como entradas momentáneas. Contar con varios interruptores de uso intensivo, especialmente los de varios tiros, le permite controlar un proyecto con elegancia y seguridad desde el principio.
Extra: ¡Extintor de incendios!
Ningún laboratorio, hogar o lo que sea está completo sin un extintor de incendios totalmente cargado que sea capaz de apagar un incendio eléctrico (Clase C). Un extintor de incendios ABC estándar está bien para casi todos los usos, pero nosotros recomendamos el extintor ABC Halotron. Los extintores Halotron dispersan líquido no conductor que no produce choque estático y por eso son perfectos para recintos con equipos electrónicos sensibles.