La última parte de esta serie analiza la exitosa combinación de dispositivos individuales, que funcionan en conjunto para ofrecer el valor real de un hogar inteligente.
Soluciones de productos y servicios inteligentes atractivos para los clientes
LaParte 1 y la Parte 2 de esta serie abordaron la forma en que los diseños inteligentes deben ofrecer soluciones de gran valor a costos razonables, así como algunos de los obstáculos de diseño que deben superarse para garantizar el éxito en el mercado. Sin embargo, incluso después de diseñar un dispositivo inteligente, aún hay mucho trabajo por hacer. El valor real del hogar inteligente no proviene de cada dispositivo, sino de las interacciones combinadas de todos los dispositivos que funcionan juntos.
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología emergente más importante para crear valor en los hogares inteligentes. Los sensores inteligentes son como los ojos y los oídos de la casa, ya que recopilan información acerca del entorno y las aportaciones de los usuarios. Los dispositivos inteligentes son como las manos del hogar inteligente, ya que pueden encender las luces o los rociadores.
La inteligencia artificial es como el cerebro del hogar inteligente. Al identificar patrones y anomalías en los datos, la inteligencia artificial permite que el ecosistema doméstico decida qué hacer con los datos que recopila. Pensemos en un sistema de seguridad para el hogar que use video para monitorear el exterior de la casa cuando alguien se acerque a esta. Estos sistemas utilizan la detección de movimiento para determinar si es necesario grabar o transmitir en vivo algún evento al usuario. Una de las principales funciones de la inteligencia, en este caso, es eliminar las detecciones falsas. El propietario no quiere recibir notificaciones cada vez que pase un ave o cuando un auto en la calle haga mucho ruido al encenderse.
Una aplicación importante de la inteligencia artificial es el reconocimiento facial. Las nuevas cerraduras inteligentes utilizan la inteligencia artificial para permitir el acceso a la casa. La próxima generación de monitores para bebés utilizará el reconocimiento facial para determinar si el bebé se despertó. A medida que las empresas continúen desarrollando nuevas innovaciones en materia de inteligencia artificial, serán posibles más capacidades y nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la detección de la postura alertará a los padres si el bebé está durmiendo boca arriba.
Al principio, la inteligencia artificial estaba destinada a implementarse en la nube. La nube ofrece recursos de procesamiento y memoria prácticamente ilimitados. Sin embargo, no es posible cargar transmisiones de video en vivo para su procesamiento. Además, el trayecto de ida y vuelta a la nube implica demasiada latencia para muchas tareas en tiempo real. Para abordar estos problemas, algunas ramas de la inteligencia artificial se mueven hacia los periféricos.
La inteligencia artificial es fundamental para desarrollar la próxima generación de dispositivos inteligentes. Además, la inteligencia artificial representa el valor que ofrecerá el hogar inteligente. Los fabricantes de equipos originales tienen que entender cómo deben ser los dispositivos inteligentes, así como la forma en la que los dispositivos interactúan entre sí. La inteligencia artificial también es importante porque es la principal forma en que los fabricantes de equipos originales podrán diferenciar sus productos de la amplia gama de ofertas en un mercado de rápida expansión.
Ecosistema
Si la inteligencia artificial es el cerebro, el ecosistema es el tejido que interconecta al hogar inteligente. Los ecosistemas como Google Home y Amazon Alexa permiten a los usuarios interactuar con el hogar inteligente y acceder a todas sus capacidades.
El funcionamiento correcto dentro de un ecosistema es esencial para el éxito de un producto inteligente. Los consumidores quieren reunir una variedad de dispositivos inteligentes de vendedores diferentes. También quieren contar con una experiencia fiable y consistente. Por ejemplo, el comando de voz para encender las luces de la habitación debe ser parecido al que enciende las luces de la cocina. No se puede comprometer la facilidad de uso.
Actualmente, los fabricantes de equipos originales pueden verificar la interoperabilidad de la conectividad entre los dispositivos mediante las pruebas de conformidad con el protocolo. Sin embargo, también se tiene que considerar la interoperabilidad de los ecosistemas. Mientras que Google Home y Amazon Alexa pueden interactuar con los mismos dispositivos, las API que usan para controlarlos son muy diferentes. Este no es el único ejemplo de la necesidad de una mayor estandarización de la industria del hogar inteligente.
Para ayudar a los fabricantes de equipos originales a diseñar productos que funcionen juntos, los líderes de la industria participan activamente en eventos como WorksWith. WorksWith es una conferencia virtual que reúne a los principales participantes de la industria del hogar inteligente para promover la facilidad de uso y la interoperabilidad. Las empresas como Google, Amazon, Microsoft, Comcast y Samsung participarán, y representarán todos los aspectos de los hogares inteligentes: fabricantes de silicio y módulos, vendedores de herramientas, software de terceros, inteligencia artificial, servicios de diseño, servicios en la nube y proveedores de servicios. En resumen, WorksWith es un evento centralizado que brinda la capacitación que los desarrolladores de hogares inteligentes necesitan para crear productos que funcionen con cualquier centro o ecosistema.
El mercado del hogar inteligente está repleto de innovación. En los próximos años, los consumidores tendrán acceso a un sinfín de dispositivos inteligentes. La inteligencia artificial permitirá muchas nuevas capacidades a través de la interacción con estos dispositivos. Los ecosistemas consolidarán la funcionalidad y simplificarán la facilidad de uso para los consumidores. Al basarse en tecnologías y plataformas probadas y respaldadas con amplios recursos de desarrollo, los fabricantes de equipos originales pueden crear productos inteligentes que tendrán éxito en el mercado si funcionan juntos, ofrecen un gran valor y realmente simplifican la vida.