Silicon Labs es el líder del sector de los productos relacionados con el Internet de las Cosas (IoT), como los microcontroladores y Sistemas en chip (SoC) para procesamiento de aplicaciones. Silicon Labs fortalece sus protocolos inalámbricos patentados con opciones de conectividad Bluetooth de baja energía (BLE), Zigbee y Thread. La nueva familia de SoC Wireless Gecko de Silicon Labs diseña sus protocolos inalámbricos patentados específicamente con Flex Gecko, Blue Gecko y Mighty Gecko. Cada uno de los nuevos chips cuenta con un procesador de 32-bits de consumo de energía eficiente llamado el EFM32 de Silicon Labs, que se basa en ARM Cortex-M4. La familia Wireless Gecko también cuenta con un potente transceptor RF para los protocolos correspondientes a cada dispositivo y con unos cuantos pasivos integrados para reducir la cantidad de componentes total de la placa.
Flex Gecko está diseñado exclusivamente para los dos protocolos de radio patentados de Silicon Labs, uno en 2,4 GHz y el otro en sub GHz. Esta conectividad de doble banda, en combinación con el MCU EFN32 de consumo de energía eficiente, permite un alto rendimiento en dispositivos que se comunican únicamente a través de frecuencias de radio. Flex Gecko, que cuenta con un paquete QFN compacto con opciones de conexión de 32 y 48 pines, incluye 128 a 1024 kB de memoria flash, 16 a 256 kB de RAM, una variedad de rangos de potencia de salida, pines de E/S digital y temporizadores internos. Flex Gecko se adapta fácilmente a soluciones que van desde control industrial y sensores automotores hasta dispositivos de conexión operados con batería.
Blue Gecko es el SoC con capacidad de Bluetooth de la familia Wireless Gecko que también ofrece soporte para las posibilidades de conexión inalámbricas patentadas de Silicon Labs. Blue Gecko proporciona un rendimiento BLE de excelente calidad, gracias al amplificador de potencia integrado y el balun, e incluso puede recibir señales con una sensibilidad de -103,3 dBm a 125 kbps en modelos seleccionados de la serie. Este mismo rendimiento excelente se repite en la cobertura de Blue Gecko de las radios patentadas de Silicon Labs de 2,4 GHz y sub GHz. La línea Blue Gecko viene en el mismo paquete QFN que Flex Gecko, con conexiones de 32 y 48 pines, y también incluye varias opciones de configuración que se adaptarán mejor a sus sistema con respecto a las opciones de memoria, potencia de salida, E/S y temporización.
Mighty Gecko de Silicon Labs también ofrece BLE y protocolos patentados, pero está diseñado para ser utilizado principalmente para conectividad Zigbee y Thread. Zigbee y Thread son lenguajes inalámbricos similares que usan redes de malla para crear hogares o espacios de oficina inteligentes. Zigbee se enfoca más en redes de sensores y control remoto, mientras que Thread se basa en transferencia de datos IP y seguridad. Cuando se usan en combinación, los dos protocolos se pueden incorporar con su IoT, lo que le brinda un increíble control sobre sus dispositivos interconectados. Eso es exactamente lo que hace Mighty Gecko, con comunicaciones de 2,4 GHz con certificación IEEE 802.15.4 y una función de antena diversa que también ayuda a los protocolos patentados.. Tal como Flex Gecko y Blue Gecko, Mighty Gecko ofrece las mismas configuraciones de 32 y 48 pines en un paquete QFN con memoria, salida de frecuencia, interfaces, etc. idénticas.
Para ayudarle a incorporar los nuevos Wireless Geckos en su sistema, Silicon Labs también lanzó un conjunto de placas de desarrollo y kits de inicio complementarios. Cada kit viene con una placa de desarrollo asociada con el Flex Gecko, Blue Gecko o Mighty Gecko y hasta incluye un SoC Gecko, configurado con las opciones de características que usted elija. La placa de desarrollo le da la opción de realizar una expansión completa del Gecko que elija, con cabezales de extensión y ranuras/soportes de batería para automatizar su Gecko.
Sin importar si su sistema de IoT es RF, BLE, Zigbee o Thread, los SoC Wireless Gecko de Silicon Labs le brindarán a su solución comunicaciones inalámbricas potentes y sólidas de forma compacta y con eficiencia energética.