Los ingenieros de hoy se preparan para los diseños de la energía del mañana. Ya que tendencias en los mercados como la electrificación de centros de datos y vehículos impulsan una mayor demanda de soluciones sólidas de alta potencia, en muchos casos observamos que el suministro de energía a la placa de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) se hace de formas nuevas e innovadoras. Estas tendencias dan forma a la manera en que esa energía se conecta y fabricantes como Molex desarrollan nuevas soluciones que serán adecuadas para la nueva generación de sistemas electrónicos y aplicaciones electrónicas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo las soluciones de Molex admiten un volumen significativo de energía para respaldar aplicaciones de alto consumo de corriente.
La creciente demanda de energía en aplicaciones de tendencia
El futuro de la comunicación de datos yace en los centros de datos. La Internet es un enorme consumidor de energía y la demanda seguirá creciendo. Algunos estudios predicen que, a fines de la década, la quinta parte de toda la energía que se genere en el mundo se usará dentro del sector informático. Eso es una cantidad increíble de energía que se debe transportar a las PCB, y los diseñadores necesitarán las tecnologías más recientes para lograr este rendimiento.
Uno de los efectos secundarios clave de la energía será el calor. La transmisión y el consumo del gran volumen de energía que requieren los centros de datos genera calor. Si bien los conectores no participan de manera directa en el enfriamiento activo, un diseño inteligente de los conectores puede ayudar a minimizar los efectos con una alta conductividad y una baja resistencia al contacto, mientras también contribuye a un enfriamiento eficaz al permitir que el aire fluya de manera libre.

Los centros de datos consumen más energía que nunca antes y la demanda seguirá creciendo
La energía también es vital para el mercado automotriz, dado el alto nivel de interés en los vehículos eléctricos (VE). Los consumidores alrededor del mundo buscan alternativas a los combustibles fósiles convencionales y se ha producido un crecimiento rápido en la demanda por vehículos eléctricos e híbridos. Los avances en la tecnología de baterías, junto con los sistemas de administración de baterías, se traducen en que la energía eléctrica es ahora una alternativa práctica a los motores convencionales.
Los fabricantes de automóviles de hoy están creando vehículos eléctricos (VE) que compiten con los vehículos convencionales en autonomía y rendimiento. La tecnología de carga rápida ha convertido a los VE en una opción práctica para automóviles familiares y los fabricantes están creando redes de estaciones dedicadas. Diseñados para transmitir cientos de amperios a una alta tensión, los conectores confiables deberán demostrar un alto rendimiento y un funcionamiento seguro para los usuarios de carreteras.
Cómo resolver el problema de la conectividad
El suministro de energía a los espacios reducidos que se encuentran en estas aplicaciones que consumen mucha energía exigirá que se usen conectores que combinen excelentes características eléctricas, diseño compacto y características térmicas avanzadas. Molex ha aprovechado las décadas de experiencia que tiene en el suministro de conectividad para aplicaciones de alto consumo de corriente para crear una gama de productos preparados para las necesidades de potencia actuales.
El sistema de conectores unipolares Molex Coeur de Molex brinda capacidades de alta potencia con un elemento de resorte cilíndrico que está alojado dentro del terminal hembra y hace contacto alrededor de la forma completa de 360 grados del macho. Esto aumenta de manera considerable la superficie de contacto y mejora el valor nominal de corriente. La gama de contactos Sentrality puede suministrar energía de hasta 200 amperios y el diseño del terminal Coeur permite operaciones sencillas con una característica de autoalineación.
Un enfoque más convencional en el diseño de terminales se puede encontrar en la gama Mega-Fit de Molex. Como parte de una gran familia de conectores, los terminales Mega-Fit tienen un diseño estampado y formado que ofrece 6 puntos de contacto para garantizar una conductividad superior. Como resultado, la gama Mega-Fit puede suministrar corrientes de hasta 23 amperios por circuito.
Mezcla de tipos de contactos

Conectores EXTreme Power de Molex, que combinan contactos de potencia y señal
Cuando el espacio es escaso, los diseñadores también pueden recurrir a contactos mixtos o conectores híbridos. En PCB donde haya espacio suficiente, los conectores de potencia y señal se pueden montar por separado. El uso de conectores mixtos de potencia y señal también brinda ventajas en el uso diario. A medida que los pasos de los componentes montados en PCB se vuelven más pequeños, aumenta la precisión que se requiere durante su instalación. Esto es especialmente cierto en instancias en las que se deben acoplar a una PCB paralela o secundaria, donde por cierto la tolerancia a errores de ensamblaje es muy baja. Al combinar contactos de potencia y señal en una sola carcasa de conector, los diseñadores pueden resolver los desafíos de diseño y ensamblaje de PCB.
La gama de productos EXTreme Power de Molex está diseñada de manera específica para respaldar aplicaciones de alta corriente con densidades de potencia óptimas y capacidades de administración térmica excepcionales. Cuentan con tipos de contactos mixtos que combinan la señal y la potencia en la misma carcasa del conector, lo que simplifica el diseño de placas de circuitos impresos y las operaciones de montaje.
Los conectores de potencia no tienen por qué ser voluminosos ni engorrosos. En algunas aplicaciones, los conectores más pequeños pueden tener la ventaja en determinadas situaciones, lo que es especialmente fundamental con el crecimiento de los centros de datos y las energías alternativas. La misma tecnología se puede aplicar a prácticamente cualquier aplicación electrónica. Al buscar su próximo conector de potencia, Arrow le puede ofrecer una amplia gama de soluciones de potencia Molex.
DESCUBRA CÓMO MOLEX HACE POSIBLE QUE EL MUNDO ESTÉ CONECTADO
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados
Ver Productos relacionados