Las baterías de litio se han convertido en la fuente de energía predilecta para la mayoría de los dispositivos portátiles. Desde su ordenador portátil hasta su teléfono móvil, lo más probable es que haya una delgada batería de litio en su interior proporcionando la necesaria energía para que su dispositivo funcione. Se eligen baterías de litio por diversas razones, pero no dejan de tener limitaciones. Demos un vistazo a algunas de las ventajas y desventajas de la batería más popular del planeta.
Ventajas
Densidad de energía
Las baterías de litio concentran muchísima energía en un pequeño encapsulado, lo que las hace ideales para objetos como los dispositivos móviles, los sistemas integrados y los ordenadores portátiles. Una de las principales razones por las que puede colocar fácilmente su teléfono móvil en el bolsillo es gracias a la extraordinaria relación energía-tamaño de las baterías de litio.
Baja autodescarga
¿Ha escuchado alguna vez de un juego de baterías AA que ha permanecido guardado durante un tiempo y que al momento de usarlo, las baterías están agotadas? Eso se debe al fenómeno denominado “autodescarga”. Las baterías de litio tienen menos de la mitad de esta tasa de descarga que las baterías tradicionales basadas en níquel, lo que significa que las baterías de litio puede estar sin uso durante un largo tiempo y aún así tener energía cuando se las necesite.
Alta corriente potencial
Ese sofisticado taladro eléctrico o destornillador de impacto que compró requiere mucha fuerza para impulsar una broca a través de un muro de concreto. La potencia del litio lo hace posible. Las baterías de litio son capaces de una muy alta corriente, lo que significa que pueden proporcionar la energía necesaria para darle a su taladro eléctrico la potencia suficiente para que sea una herramienta en la que confiar.
Limitaciones
Fabricación costosa
Las baterías de litio son mucho más caras de fabricar que las baterías de níquel-cadmio. Ese recargo en el precio se traspasa al cliente, es decir, una batería de litio le va a costar.
Envejecimiento
¿Se ha dado cuenta de que su teléfono ya no dura tanto como antes? Eso es porque las baterías de litio envejecen, incluso cuando no las usa (y con mayor rapidez cuando se usan). Con el tiempo, deberá reemplazar su batería de litio si realmente desea que dure. No es un problema si tiene fácil acceso a la batería de su dispositivo, pero de no ser así (nos referimos al iPhone), eso puede ser una molestia.
Seguridad
Hablando en términos generales, las baterías de litio son bastante seguras. Comparando la cantidad de baterías de litio que existen con problemas, todas las señales apuntan a que son muy seguras. Pero se han producido algunos incidentes que las involucraban en sobrecalentamientos y como causa de incendios. Esto puede suceder específicamente si dos baterías entran en contacto y provocan un cortocircuito entre ellas. Debido a su alta densidad de energía, que produce mucho calor, lo que no es algo bueno. Mayormente esto significa tener cuidado al transportar y almacenar baterías de litio, pero es un defecto general de la tecnología. De hecho, la FAA hace poco anunció que no se permitirían baterías de litio en el equipaje facturado.
En general, los aspectos positivos de las baterías de litio superan con creces a los negativos, razón por la cual las baterías de litio siguen siendo el líder en las fuentes de energía portátiles para casi todos los dispositivos integrados y de consumidor.