Diseño de una puerta de enlace - Criterios de selección hacer versus comprar

Las puertas de enlace del Protocolo de Internet (IP), que se utilizan para conectar dispositivos inalámbricos sin IP al Internet, se han convertido en un componente clave en el crecimiento del espacio máquina a máquina (M2M) y del Internet de las cosas (IoT). A medida que un mayor número de dispositivos remotos requieren una conexión a Internet, las empresas se enfrentan a una decisión difícil de diseñar una puerta de enlace celular/RF, frente a buscar una solución lista para usar. Este trabajo tiene como objetivo ayudar a navegar el proceso de toma de decisión de "Hacer versus Comprar" que muchas empresas enfrentan en el entorno M2M dinámico actual.

¿Por qué es necesaria una puerta de enlace?

A medida que se siguen implantando redes de sensores distribuidos y activos remotos, la necesidad de acceder a los dispositivos remotos y los datos es fundamental para todas las industrias. Cada vez son más la empresas que dependen de la información obtenida de la "periferia" para mejorar los procesos de negocio y la eficiencia operativa. Esta puerta de enlace, denominada frecuentemente como "agregador de datos", es un elemento crítico en el puenteo del dispositivo periférico de la red IP. Una puerta de enlace proporciona un medio de derivar datos de una red de retorno a una red IP cuando no hay conectividad IP disponible, o si se le niega el acceso a una red IP local.

Al comenzar a evaluar las opciones de puerta de enlace, debe considerar si el acceso a la red IP de un cliente puede ser denegada por motivos de seguridad válidos. Las puertas de enlace listas para usar proporcionan una conexión basada en el IP seguro para entregar de forma fiable y sin problemas los datos periféricos en una plataforma en la nube y en una aplicación de la empresa donde no existe red. Una puerta de enlace integrada con servicios de seguridad y en la nube, proporciona a las empresas un medio mediante el cual gestionar una red de miles de dispositivos remotos de manera sencilla y escalable.

Mercados de rápida evolución

El mercado de las puertas de enlace está experimentando su propio renacimiento. Algunos de los primeros diseños y arquitecturas de las puertas de enlace se enfocaban en ser altamente modulares, a prueba de "bombas" y costosos. Estas primeras puertas de enlace y sus implantaciones sirvieron su propósito, lo que demuestra que la tecnología IT puede funcionar de forma fiable en un entorno altamente resistente. La necesidad actual de soluciones de puertas de enlace altamente resistentes aún existe, pero la necesidad de puertas de enlace más específicas a las aplicaciones está impulsando el mercado de nuevas maneras. Un ejemplo es la Liftmaster MyQ Internet Gateway utilizada para aplicaciones de puertas de garaje. La puerta de entrada es realmente un dispositivo de reducción de la función que permite al usuario interactuar con su puerta de garaje a través de las tecnologías ISM y 802.11. La puerta de enlace no tiene otro propósito que el de interactuar con la puerta del garaje. Además, las puertas de enlace como la ConnnectPort X2e® de Digi, proporcionar a los clientes la posibilidad de seleccionar una solución lista para usar, con la capacidad adicional de personalización para aquellos proyectos que tienen requisitos de aplicación específicos.

Consideraciones de Hacer versus Comprar

Elegir entre hacer o comprar es una de las decisiones más importantes cuando se intenta desarrollar e implantar una solución de sistema inteligente, ya que impulsa e influye cada decisión de cara al futuro.

Más allá de los aspectos técnicos del diseño de la puerta de enlace, las consideraciones adicionales para las opciones de conectividad, ya sea que se ofrezcan o vendan otras aplicaciones o servicios personalizados, y todo aquello que estará incluido en el costo, son todos los criterios que un cliente debe entender antes de su decisión final de hacer versus comprar.

Muchas empresas fracasan al desarrollar sus propias puertas de enlace, ya que intentan desarrollar una tecnología fuera de su experiencia central. Diseñar una puerta de enlace es realizable, pero sin la experiencia adecuada, 

el tratar de hacerlo puede quebrar el proyecto, añadiendo muchos meses al programa. Comprar una puerta de enlace certificada plenamente por el proveedor y la norma PTCBR es una forma segura de llevar una solución al mercado en la fecha prevista, proporcionando la conectividad de red necesaria, reduciendo el riesgo de diseño y reduciendo los costos generales de certificación. Es importante que las empresas sepan en que son buenos, pero lo más importante es que sepan en qué no son buenos. 

Otras consideraciones de Hacer versus Comprar

Tiempo de salida al mercado
o Los diseños de la puerta de enlace pueden agregar tiempo y costo significativo a un proyecto de diseño

Opciones de hardware y conectividad, y las compensaciones
o Sub-GHz, 2.4GHz, Ethernet, 802.11, celular y satelital

Desarrollo de software
o ¿Qué firmware e inteligencia local deben incorporarse en la puerta de entrada? o Seguridad
o Servicio en la nube

Certificaciones
o Reguladora y del proveedor

Costos de mantenimiento y soporte
o Técnicos, reguladores y del proveedor

  •  Actualizaciones del firmware inalámbrico

  • Actualizaciones de seguridad y parches

  • Recursos y experiencia en sistemas inalámbricos complejos

    Diseñar y desarrollar una puerta de enlace aprovechando un diseño de referencia de compañías como Freescale, STMicro o Texas Instruments es un método para la construcción de una puerta de enlace personalizado. Utilizar un diseño de referencia es un método sólido para diseñar una puerta de enlace, pero se requiere mucho más para hacer una solución fiable que crezca a la par que su negocio. Selección de una puerta de entrada que utiliza un cliente API de fuente abierta puede ayudar a aliviar las necesidades de desarrollo del software. Las puertas de enlace que utilizan Python, como el ConnectPort X2e de Digi que se construye sobre una tecnología i.MX28 de semiconductores Freescale®, proporcionan flexibilidad y facilidad de uso a los clientes.

    Estudio de caso: Cómo hacer Instalaciones solares simples, fáciles y rentables

    Tecnología en base a la energía solar ha recorrido un largo camino, al igual que la tecnología de puerta de enlace IP ha avanzado en los últimos años. En el pasado no muy lejano, las instalaciones de paneles solares eran costosos para el cliente. El mercado se centró en los hogares residenciales y las empresas encontraron que era costoso de implementar. El monitoreo de los sistemas también era una preocupación, sobre todo cuando existía un sistema de automatización del edificio en grandes complejos de oficinas.

    A medida que se redujo el costo de los paneles solares y el movimiento de la "energía inteligente" cobró impulso, los fabricantes solares iniciaron una expansión en el espacio comercial. Era necesario cumplir con diversos requisitos clave para que las implementaciones fueran exitosas:

  • Habilidad para monitorear de forma remota el estado del sistema a largas distancias

  • Escalable

  • Seguro

  • Habilidad para trabajar fuera de la infraestructura de la red existente

  • Rentable como parte de una solución total

  • Fiable

  • Incluir todas las certificaciones inalámbricas necesarias 

Buscando inspirar la innovación en la industria, las compañías solares descubrieron que un dispositivo de puerta de enlace IP, como parte de un sistema de energía solar, podría cumplir con estos requisitos e introducirse en el mercado rápidamente.

En una de dichas aplicaciones, el ConnectPort X2e de Digi proporcionó una solución valiosa: 

La puerta de enlace ConnectPort X2e incluye:

  • ZigBee a 2,4GHz

  • Ethernet

  • Opción para un modelo de puerta de enlace con celular

  • Firmware específico que cumple las necesidades de la aplicación

  • Conectividad remota a;

o Monitorear las instalaciones remotas para el estado del sistema o la actualización del firmware en los nodos remotos, de forma remota

La conectividad remota se habilitó añadiendo Device Cloud (dispositivos de la nube) de EtheriosTM a la solución global. Esto, además de la opción para un celular en las instalaciones remotas, siempre que hubiera la habilidad de cargar una red donde no existía, o evitar la complicación y el trabajo de utilizar una red existente. 

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió