Bodensensoren und CO₂-Sensoren tragen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei
Angesichts der heutigen Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit ist nachhaltige Entwicklung zu einer globalen Priorität geworden. Intelligente Sensortechnologien spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Umweltschutz, wobei Bodensensoren und CO₂-Sensoren zunehmende Aufmerksamkeit erhalten. Indem sie eine Echtzeitüberwachung von Bodenfeuchtigkeit, Nährstoffgehalt und atmosphärischen CO₂-Werten bieten, optimieren diese Sensoren Bewässerungs- und Düngestrategien, steigern Ernteerträge und Ressourceneffizienz und fördern Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Landnutzung. Dieser Artikel untersucht, wie diese beiden Arten von Sensoren greifbare Vorteile bei der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele liefern, zusammen mit den Lösungen, die Murata bietet.
Bodensensoren helfen bei der Erkennung von Salzschäden im Boden
Der durch die globale Erwärmung verursachte Klimawandel hat zu steigenden Temperaturen und Meeresspiegeln geführt, was weltweit zu vermehrten Dürren und durch starken Regen verursachten Schäden führt. Ozeane und Landmassen auf der ganzen Welt leiden unter verschiedenen negativen Auswirkungen. Unter diesen stellt der negative Einfluss auf die Bodenqualität von Ackerland - wie beispielsweise verlangsamtes Pflanzenwachstum - ernsthafte Bedrohungen für die Stabilität der Lebensmittelversorgung dar. Um eine nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen, müssen umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um den betroffenen Boden zu behandeln.
Derzeit werden Wasserschäden durch starke Regenfälle oft mit der globalen Erwärmung in Verbindung gebracht. Umgekehrt erleben einige Regionen aufgrund des Klimawandels eine Verringerung der Niederschläge, was zu Bodenversalzung und Ernteschäden führt. In trockenen Gebieten übersteigt die Menge an Grundwasser, das an die Oberfläche steigt und verdunstet, die Niederschlagsmenge. Dadurch sammeln sich Salze aus dem Grundwasser in der Nähe der Oberfläche an (Salzansammlung), was zu Ernteschäden führen kann. Unsachgemäße Bewässerung kann ebenfalls zur Bodenversalzung beitragen. Zudem ist die Überflutung mit Meerwasser durch Tsunamis eine weitere Ursache für erhöhte Bodenversalzung.
Die primären Auswirkungen von Salzschäden auf Kulturen umfassen:
Osmotischer Stress: Hohe Salzkonzentrationen in der Bodenlösung erschweren es Pflanzen, Wasser aufzunehmen, was zu Wassermangel führt, selbst wenn die Bodenfeuchtigkeit ausreichend ist. Dies verringert das gesamte Pflanzenwachstum und verursacht Welken.
Ionentoxizität: Überschüssige Natrium- (Na⁺) und Chloridionen (Cl⁻) können sich in Pflanzengeweben ansammeln, toxisch werden und zelluläre Funktionen stören. Dies kann Wurzeln und Blätter schädigen, Blattverbrennungen, Nekrose und vorzeitigen Blattabfall verursachen.
Nährstoffungleichgewicht: Salze stören die Aufnahme von essenziellen Nährstoffen wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Dieses Ungleichgewicht kann Pflanzen schwächen, die Photosynthese reduzieren und Stoffwechselprozesse beeinträchtigen.
Verringerte Keimung und Sämlingswachstum: Hoher Salzgehalt kann die Samenkeimung hemmen und die Entwicklung von Sämlingen verlangsamen, was zu einer schlechten Pflanzenetablierung führt.
Verringerter Ertrag und Qualität: Salzstress führt häufig zu verkümmertem Wachstum, weniger Blüten und Früchten und insgesamt geringerer Ernteerträge. Die Qualität der Erzeugnisse kann ebenfalls aufgrund des physiologischen Stresses abnehmen.
Bodenstrukturabbau: Die Ansammlung von Salz kann die Bodenstruktur verschlechtern, indem sie Bodenpartikel zur Dispersion bringt, die Belüftung und Wasserinfiltration reduziert, was Pflanzen zusätzlich belastet.
Um zeitliche Veränderungen der Salzgehalt auf landwirtschaftlichen Flächen zu überwachen, können Bodensensoren eingesetzt werden. Durch die Einbettung von Bodensensoren in Felder und die Nutzung drahtloser Kommunikation können Daten während der gesamten Vegetationsperiode kontinuierlich gesammelt werden. Diese Sensoren messen gleichzeitig die Bodentemperatur, die elektrische Leitfähigkeit (EC) und die Temperatur. Da ein höherer Salzgehalt die elektrische Leitfähigkeit erhöht, dient der EC-Wert als Indikator für die Salzgehaltsstufen und ermöglicht die fortlaufende Beobachtung von Veränderungen.

Hochwertige Bodensensoren ermöglichen die Visualisierung des Bodenstatus
Bodensensoren sind für die kontinuierliche Überwachung und Visualisierung von Boden- und Wasserbedingungen in der Landwirtschaft konzipiert. Muratas Bodensensoren integrieren drei Sensoren in einem einzigen Gehäuse, sodass die gleichzeitige Messung von EC (elektrische Leitfähigkeit), Feuchtigkeit (Volumenwassergehalt, VWC) und Temperatur in Boden oder Wasser möglich ist. Der proprietäre 9-Elektroden-EC-Sensor verwendet mehrere Messmodi und einzigartige Algorithmen, um bodenbedingte Unsicherheiten zu beseitigen.
Die Bodensensoren von Murata verfügen über einen 9-Elektroden-EC-Sensor mit proprietären Algorithmen, die eine präzise Messung der Porenwasserleitfähigkeit und Düngegrad ermöglichen. Die EC-Messungen werden von Bodeneigenschaften, Luft, Feuchtigkeit und Ionen beeinflusst, doch der EC-Sensor von Murata mindert diese Unsicherheiten durch vielseitige Messmodi und einstellbare Widerstandsbereiche (Zellkonstanten). Der hochpräzise Feuchtigkeitssensor kompensiert die Temperaturabhängigkeit und unterdrückt Ioneneinflüsse. Mit einer IP68-zertifizierten robusten Struktur und korrosionsbeständigem Design hält der Sensor rauen Außenumgebungen stand. Seine proprietäre Technologie unterstützt auch Messungen in künstlichen Wachstumssubstraten wie Steinwolle und Kokosfaser.
Die Bodensensoren von Murata nutzen einzigartige Algorithmen, um ausschließlich den Düngerinhalt zu messen. Boden besteht aus drei Komponenten: Bodenpartikel, Luft und Porenwasser. Herkömmliche Sensoren mit weniger Elektroden kämpfen oft mit der Genauigkeit aufgrund von Feuchtigkeitsinterferenzen. Muratas Sensoren hingegen verwenden spezialisierte Algorithmen, um Düngemessungen zu isolieren und so Überdüngung sowie Boden- und Wasserverschmutzung durch übermäßigen Chemikalieneinsatz zu verhindern.
Die Sensoren beinhalten auch hochpräzise Feuchtigkeitssensoren, die die Temperaturabhängigkeit korrigieren und Ioneneinwirkungen minimieren. Automatisierte Bewässerungs- und Düngungssysteme stehen oft vor temperaturbedingten Herausforderungen, und dielektrische Sensoren können von ioneninduzierten Permittivitätsänderungen betroffen sein. Die proprietären Algorithmen und Hochfrequenzmessungen von Murata wirken diesen Problemen effektiv entgegen.
Die Bodensensoren von Murata bieten einfache, aber vielseitige Schnittstellen und integrieren EC-, Feuchtigkeits- und Temperatursensoren in einem kompakten Design. Die Produktpalette umfasst fünf Serien: RS232E (SLT5005), UART (SLT5006), RS485 (SLT5007), SDI-12 (SLT5008) und RS485MODBUS (SLT5009).
Für Langlebigkeit gebaut, halten die Bodensensoren von Murata den Außenbedingungen stand. Da sie langfristig im Boden und Wasser eingesetzt werden, müssen die Sensoren robust und korrosionsbeständig sein. Das Design von Murata verfügt über ein robustes Gehäuse mit IP68-klassifiziertem Staub- und Wasserschutz. Niederspannungsbetrieb und korrosionsbeständige Materialien gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit. Die Installation ist einfach – den Sensor einfach im Boden vergraben, um ihn sofort in jeder Umgebung zu verwenden.
Zu den Hauptanwendungen der Bodensensoren von Murata gehören die Langzeitüberwachung der Bodentemperatur, des Salzgehalts, der Feuchtigkeit und der Düngemittelwerte in der Landwirtschaft sowie die Steuerung von Bewässerungssystemen. Sie werden auch zur Überwachung der Wasserqualität in Flüssen, Seen und Aquakulturteichen sowie für Boden- und Wasserforschungen eingesetzt.
Überwachung der CO₂-Konzentration gewährleistet Sicherheit und fördert das Pflanzenwachstum
CO₂ (Kohlendioxid) ist ein farbloses, geruchloses Gas bei Raumtemperatur, das durch die Atmung von Menschen und Tieren sowie durch die Verbrennung organischer Stoffe in die Luft freigesetzt wird und von Pflanzen durch Photosynthese aufgenommen wird. Die globale Erwärmung wird größtenteils auf die Zunahme von Treibhausgasen wie CO₂, Methan, Distickstoffoxid und Fluorkohlenwasserstoffen zurückgeführt, wobei CO₂ der bedeutendste Verursacher ist. Die Reduzierung von CO₂-Emissionen ist entscheidend, um die globale Erwärmung abzuschwächen und Ökosysteme zu erhalten.
Die CO₂-Konzentration beeinflusst auch die menschliche Gesundheit. Während CO₂ in Trockeneis und Feuerlöschern verwendet wird, kann unsachgemäße Verwendung, die zu hohen atmosphärischen Konzentrationen führt, CO₂-Vergiftungen verursachen. Der empfohlene CO₂-Wert in Innenräumen für eine ordnungsgemäße Belüftung liegt unter 1.000 ppm. Häufiges Lüften ist in stark frequentierten Bereichen wie Wohnungen und Büros unerlässlich. CO₂-Sensoren, insbesondere NDIR (nicht-dispersive Infrarot)-Typen, sind äußerst effektiv für eine genaue Überwachung und Verwaltung.
In der Landwirtschaft ist die Überwachung von CO₂ ebenso wichtig. Pflanzen verbrauchen CO₂ während der Photosynthese, und in geschlossenen Gewächshäusern herrscht oft CO₂-Mangel. Der Einsatz von CO₂-Generatoren und Sensoren zur Regulierung des CO₂-Gehalts in Gewächshäusern kann das Pflanzenwachstum, den Ertrag und die Qualität verbessern.
Die Zuverlässigkeit von CO₂-Sensoren variiert je nach Anwendung. In der Landwirtschaft müssen Sensoren hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Kondensation und sogar Schwefelbegasung zur Krankheitsprävention standhalten - Bedingungen, die für elektronische Geräte hart sind.
CO₂-Sensoren haben vielfältige Anwendungen, darunter die Förderung der Photosynthese in der Landwirtschaft, die Steuerung von HVAC-Systemen in Gebäuden, die Überwachung der Luftqualität in Fahrzeugen und die Erkennung von Kältemittellecks. Die Sensorauswahl hängt von Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Umweltbeständigkeit, wartungsfreiem Betrieb, Größe, Preis und Anforderungen an die Ausgangsschnittstelle ab. Einige Anwendungen priorisieren eine kompakte Größe und Erschwinglichkeit, während andere langanhaltende Genauigkeit und Langlebigkeit ohne Kalibrierung verlangen.
CO₂-Sensoren für die intelligente Landwirtschaft und Gewächshäuser
Murata bietet CO₂-Sensoren (IMG-CA0012-00) an, die für die intelligente Landwirtschaft und Gewächshäuser entwickelt wurden. Diese Sensoren bieten langfristige Stabilität, hohe Messgenauigkeit und geringen Wartungsaufwand. Ihre hervorragende Temperaturleistung macht sie ideal für Gewächshäuser mit erheblichen täglichen Schwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit. Niedrige Drift minimiert übermäßigen Brennstoffverbrauch und gewährleistet eine stabile CO₂-Anwendung für höhere Erträge. Die Sensoren von Murata verfügen über feuchtigkeitsbeständige Beschichtungen, leistungsstarke Luftfilter und eingebauten Überspannungsschutz. Modelle mit leicht zu installierenden Gehäusen und Kabeln sind ebenfalls erhältlich.
Die CO₂-Sensoren von Murata erfassen die Kohlendioxidkonzentrationen mithilfe des nichtdispersiven Infrarot(NDIR)-Messprinzips. Im Inneren des Sensors sendet eine Infrarotlichtquelle Licht durch eine Gaskammer, die die Luftprobe enthält. CO₂-Moleküle absorbieren spezifische Wellenlängen dieses Infrarotlichts. Ein Photodetektor misst die Menge an Licht, das durch die Kammer gelangt, ohne absorbiert zu werden. Durch die Analyse der Reduzierung der Lichtintensität bei der CO₂-spezifischen Wellenlänge bestimmt der Sensor genau die Konzentration von CO₂ in der Luft. Diese Methode liefert präzise, stabile und schnelle Messungen, was die CO₂-Sensoren von Murata ideal für Anwendungen wie die Überwachung der Innenraumluftqualität und HVAC-Systeme macht.
Zusätzlich sind Muratas CO₂-Sensoren geeignet für die Steuerung von Gebäude-HVAC-Systemen und die Überwachung der Innenraumumgebung. Mit einer Lebensdauer von 10 Jahren vereinfachen die in Lüftungskanälen installierbaren Modelle den Austausch. Automatische Driftkorrektur und wartungsfreier Betrieb verbessern die Energieeffizienz.
Fazit
Bodensensoren und CO₂-Sensoren zeigen ein starkes Potenzial zur Förderung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Präzise Bodenüberwachung ermöglicht wassereffiziente, düngersparende und ertragreiche Landwirtschaft. Gleichzeitig gewährleisten CO₂-Sensoren Sicherheit und steigern die Produktivität der Ernte. Müratas Boden- und CO₂-Sensoren werden eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Ernährungssicherheit, Umweltverträglichkeit und intelligenter Verwaltung spielen und den Weg zu einer grüneren Zukunft für die Menschheit und den Planeten ebnen.
Artikel tags