Arrow Electronic Components Online

Erneuerbare Energien bieten nachhaltige grüne Energie für AI-Datenzentren

Grüne Infrastruktur18 Aug. 2025
Zwei Ingenieure tragen Sicherheitshelme und Westen und gehen zwischen den Reihen von Solarpanels, um eine Inspektion durchzuführen. Die Szene spielt in einer erneuerbaren Energieanlage im Freien mit sichtbaren Windturbinen im Hintergrund.
Alle Artikel anzeigen

Wenn wir durch unsere Telefone scrollen, Navigation nutzen, online nach Informationen suchen oder Sprachassistenten, Bilderkennungsfunktionen und sogar ChatGPT zum AI-Chatten, Übersetzen oder Erstellen verwenden, arbeiten im Hintergrund leise "Rechenzentren". Diese Rechenzentren betreiben Zehntausende von Servern, die wie das Gehirn der digitalen Welt funktionieren, rund um die Uhr laufen und unzählige Informations- und Rechenaufgaben verarbeiten. All diese Prozesse sind untrennbar mit "Elektrizität" verbunden. 

Aber wussten Sie das? Mit der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz erfordern KI-Modelle massive Rechenressourcen, die meist in Rechenzentren konzentriert sind. Der Betrieb dieser Rechenzentren erfordert nicht nur enorme Strommengen zur Versorgung der Server, sondern auch Kühlsysteme, um stabile Temperaturen in den Serverräumen aufrechtzuerhalten. Infolgedessen ist der Stromverbrauch der Rechenzentren dramatisch gestiegen. Es wird geschätzt, dass globale Rechenzentren mittlerweile für 2-3% des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich sind, und diese Zahl steigt weiter an. Dies führt zu einem unvermeidlichen Problem: Während wir wollen, dass KI weiter voranschreitet, wie können wir die Belastung, die Rechenzentren für die Ressourcen der Erde darstellen, verringern?

Um die Auswirkungen von Rechenzentren auf die Ressourcen der Erde zu verringern, engagieren sich Arrow Electronics und seine Partner für die Entwicklung von Lösungen im Bereich erneuerbare Energien. Auf der bevorstehenden PCIM Asia 2025 Ausstellung werden Sie die Bemühungen von Arrow Electronics und seinen Partnern sehen.

This image shows an array of solar panels installed on a flat rooftop, viewed from above. The panels are arranged in neat rows with visible ventilation units and metal piping running across the roof.

Erneuerbare Energien für KI-Rechenzentren: Solarenergie und Batteriespeicherung

Um sicherzustellen, dass die Entwicklung von KI nicht zu einer Belastung für den Planeten wird, verwenden immer mehr Technologieunternehmen und Rechenzentren erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Diese natürlich gewonnenen Energien haben minimale Umweltauswirkungen, reduzieren Kohlenstoffemissionen und machen Rechenzentren nachhaltiger.

Wenn Sie sich entscheiden, eine nachhaltigeren Plattform zu nutzen - wie etwa die Anfrage an Cloud-Service-Apps, grüne Energie zu verwenden, oder die Unterstützung von Unternehmen, die erneuerbare Energien nutzen - ergreifen Sie Maßnahmen, um die gesamte Branche zu größerer Nachhaltigkeit zu bewegen. Da KI zunehmend in unseren Alltag integriert wird, wird die Rolle von Rechenzentren immer wichtiger.

Solarenergie ist eine saubere, unerschöpfliche Energiequelle. Durch die Installation von Solarpanels auf den Dächern von Datenzentren oder in nahe gelegenen Freiflächen kann tagsüber direkt Strom an Server geliefert werden, wodurch die Abhängigkeit von traditionellen Stromnetzen verringert wird. Um auch nachts den Einsatz von Solarenergie zu ermöglichen, spielen Batteriespeichersysteme eine entscheidende Rolle. Einfach gesagt, die überschüssige Solarenergie, die tagsüber erzeugt wird, wird in Hochleistungsbatterien gespeichert und dann nachts oder an bewölkten Tagen freigesetzt, um Strom bereitzustellen - dadurch können AI-Datenzentren 24 Stunden am Tag stabil betrieben werden.

Sonnenlicht bringt grüne Energie in die AI ein, und Batteriespeicher halten die Solarenergie am Laufen. Diese Transformation hilft, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und macht die AI-Entwicklung nicht zu einer Umweltbelastung, sondern zu einem Teil des Umweltschutzes, während gleichzeitig Energiekosten gespart werden. Wenn AI weiter in Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung und Transport integriert wird, werden Rechenzentren zu den Kerntreibern der intelligenten Gesellschaft. Intelligenz mit der Sonne zu betreiben und die Zukunft mit Batterien zu speichern, ist nicht nur technologische Innovation, sondern auch ein sanftes Versprechen an die Erde.

Erneuerbare Energielösungen machen intelligentes Computing nachhaltiger

Arrow Electronics und seine Partner engagieren sich seit langem dafür, intelligentes Computing nachhaltiger zu gestalten und eine harmonische Beziehung zwischen Technologie und der Umwelt zu fördern. Sie haben eine breite Palette an Lösungen für erneuerbare Energien auf den Markt gebracht. Im Folgenden stellen wir die von Arrow Electronics und seinen Partnern entwickelten Lösungen entsprechend verschiedenen Anwendungskategorien wie Energieumwandlung, Batteriemanagementsysteme, Systemschnittstellen und Steuerung vor.

This diagram illustrates the connection between a solar energy system and a battery management system (BMS). The visual features a solar panel icon on the left and a battery icon on the right, connected by a double-headed arrow.

Energieumwandlung

In Solar- und Batteriespeichersystemen wirkt die Energiewandlung wie ein „Energieübersetzer“, der verschiedene Stromarten in nutzbare Energie für Geräte umwandelt. Solarmodule erzeugen Gleichstrom (DC), aber die meisten Rechenzentrumsausrüstungen benötigen Wechselstrom (AC), weshalb Wechselrichter erforderlich sind, um DC in AC umzuwandeln. Batteriespeichersysteme speichern ebenfalls Energie in Gleichstromform, daher müssen Spannung und Stromstärke während der Entladung reguliert werden, um eine stabile und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Durch hocheffiziente Wandlungsgeräte kann die Energie aus Solar- und Batteriesystemen stabil an AI-Datenzentren geliefert werden, was die Energieeffizienz erhöht und einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet.

This image shows a close-up view of an electronic circuit board inside a metal enclosure. The board features several large capacitors, blue rectangular components, and multiple coils and relays. Red and black wires are connected to the upper right, and various connectors and chips are visible.

10kW PV-Speicher-Wechselrichter -- Dies ist ein Hybridwechselrichtersystem mit einem vollständig integrierten Design unter Verwendung der dritten Generation der SiC (Siliziumkarbid)-Technologie von Nexperia. Die Hardware umfasst Dual-Interleaved-BOOST-Schaltungen, eine dreiphasige NPC-T-Topologie und eine CLLLC-Schaltung. Es unterstützt bidirektionale Leistungsumwandlung und integriert MPPT-Solarsteuerung, dreiphasige Gleichrichtung und Inversion, bidirektionale DCDC-Steuerung sowie Lade-/Entladungsmanagement. Ein externes HMI-Panel kann den Systemstatus in Echtzeit anzeigen und Daten in die Cloud hochladen.

A green printed circuit board labeled 'Arrow ESC' is shown with various electronic components, including capacitors, resistors, and transformers. The board features visible metallic heat sinks, cylindrical capacitors, and blue rectangular components.

CLLLC Full-Bridge bidirektionaler Leistungswandler für EVs -- Dieses Referenzdesign für EV-Anwendungen verwendet Nexperia’s SiC-MOSFETs, um hohe Effizienz bei hohen Schaltfrequenzen zu erreichen und gleichzeitig Größe und Gewicht zu reduzieren. Geeignet für Hochleistungsladesysteme wie EV-Ladegeräte, OBCs, USVs und Solarsysteme. Die Evaluierungsplatine hilft Benutzern, SiC-MOSFET-Systemdesigns zu beschleunigen und verkürzt die Produktentwicklungszyklen. Sie kann nahtlos mit Arrows „Bidirectional Totem-Pole PFC Converter for OBC“ Referenzdesign integriert werden.

The image shows an electronic inverter device, with its outer casing partially open to reveal the internal circuit board and electronic components. The left side features a digital display and control buttons, while the right side displays capacitors, chips, and wiring.

6KW 48V Niederspannungs-Speicher-PCS-System -- Entwickelt von Indeed Technology, umfasst dieses PCS-System Schnittstellen für PV, Energiespeicherung, Dieselmotor, Lasten und Netz. Mit den meisten Schnittstellen in der Branche und IP65-klassifizierten Außeneinheiten ist es kompatibel mit 48V Lithium- und Blei-Säure-Batterien und unterstützt bis zu 120A Lade-/Entladestrom. Es erlaubt den Parallelbetrieb von bis zu 16 Einheiten, unterstützt Fern-Online-Upgrade, Parameterkonfiguration, Fernbefehle und bis zu 6 geplante Lade-/Entladezyklen täglich.

A detailed image of a green electronic circuit board featuring various components such as capacitors, coils, heat sinks, and connectors. The board is laid out on a white surface, with a smaller blue circuit board positioned below it.

Programmierbare bidirektionale 800-W-ACDC-Konvertierung -- Diese Lösung basiert auf NXPs programmierbarem digitalen Signalcontroller, Gate-Treiber und CAN-Transceiver. Sie unterstützt 85–265 V Wechselstrom-Eingang und 380 V Gleichstrom-Ausgang im AC-DC-Modus sowie 380 V Gleichstrom-Eingang mit 220V/50Hz oder 110V/60Hz Ausgang im DC-AC-Modus. Die Totem-Pole-Topologie ermöglicht nahtlose bidirektionale Konvertierung und Umschaltung zwischen isolierten und netzgebundenen Modi, mit OCP-, OVP-, UVP-, OFP-, UFP- und OTP-Funktionen.

Programmierbare bidirektionale 800 W AC/DC-Umwandlung

This image shows a green electronic circuit board featuring three blue capacitors labeled '220nJ BP9' and a yellow transformer marked 'AH-10748 2227'. The board includes various resistors, diodes, and other electronic components.

1-kV-Eingangs-Hilfsleistungswandler -- Ein 50W DC-DC-Wandler-Referenzdesign für Hilfs-PV-Systeme. Unterstützt 900–1000Vdc Eingang und liefert 12Vdc 4A maximal. Mit einer Flyback-Topologie mit synchroner Gleichrichtung erreicht er ein einfaches, isoliertes, leistungsstarkes, kostengünstiges und zuverlässiges Design. Mit onsemis SiC-MOSFET arbeitet er effizient bei hoher Busspannung und hoher Schaltfrequenz, was den Leistungsverlust reduziert, hohe Effizienz erzielt und Größe und Gewicht verringert.

Batteriemanagementsystem (BMS)

Ein Batterie-Management-System ist wie das Gehirn und der Wächter der Batterie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Speicherung von Solarenergie. Seine Hauptaufgaben umfassen die Überwachung der Batteriespannung, des Stroms und der Temperatur, um ein sicheres Laden und Entladen zu gewährleisten, das Überladen/Entladen oder Überhitzen zu verhindern, jedes Zellmodul auszugleichen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Es gibt auch Warnmeldungen aus oder schaltet Systeme bei Anomalien ab. In von Solarenergie betriebenen AI-Datenzentren sorgt das BMS dafür, dass Batterien zuverlässig und effizient arbeiten, die Nutzung grüner Energie maximieren, während ein unterbrechungsfreier 24/7-Betrieb sichergestellt wird.

The image shows three interconnected electronic development boards on a white surface. The top board is blue and features the Altera and Intel logos, with multiple ports and a central chip. Below, a black board contains rows of labeled switches, and a smaller green board is connected with blue and black wires.

Industrielles Batterie-Management-System (BMS) -- Dieses industrielle BMS besteht aus elektronischen Steuerkreisen, die das Laden und Entladen der Batterie überwachen und regeln. Die Lösung umfasst das Industrieprodukt XMC7200, das analoge Front-End TLE9018D und den Transceiver TLE9015D von Infineon. TLE9018DQU übernimmt die Messung der Zellspannung, die Temperaturmessung, die Zellenausgleich und die isolierte Kommunikation; TLE9015D fungiert als Transceiver und verbindet den Hauptbatteriecontroller MCU.

This image shows a detailed view of a green printed circuit board featuring multiple integrated circuits, capacitors, and connectors. The board is densely populated with electronic components arranged in a symmetrical pattern. Three large connectors are visible at the bottom, with various resistors and chips distributed across the surface.

Das NXP ESS ist ein produktionsreifes Referenzdesign für ein Batteriemanagementsystem. Es handelt sich um eine IEC 61508 und IEC 60730 konforme Architektur für bis zu 1500 V, die für eine Vielzahl von Hochspannungs-Batteriemanagementlösungen für Versorgungsunternehmen, den kommerziellen, industriellen und privaten Energiespeicherbereich vorgesehen ist. Das NXP ESS ist ein vollständiges Hardware-, Software- und Sicherheitspaket, das Produktsicherheitsbibliotheken und Dokumentation umfasst und die Vor-Zertifizierung für IEC 61508 SIL 2 und IEC 60730 Klasse B berücksichtigt.

Systemschnittstelle & Steuerung

In Solar- und Batteriespeichersystemen fungieren Systeminterface und Steuerung als intelligentes Kommandozentrum, das die gesamte Systemoperation integriert und koordiniert. Es verbindet PV-Module, Batterien, Wechselrichter usw., um synchron zu arbeiten, überwacht den Energiefluss und den Systemstatus, ermöglicht intelligente Steuerung und Planung und wechselt automatisch zwischen Stromversorgungs- und Speichermodus basierend auf der Netzanforderung. Es kommuniziert auch mit Plattformen höherer Ebene wie EMS oder AI-Datenzentrum-Steuerungssystem. Robuste Systeminterface- und Steuerungslösungen ermöglichen eine stabile, effiziente und intelligente Unterstützung für AI-Datenzentren.

A green printed circuit board features a prominent LCD display on the right side and several red push buttons.

HMI für PV-Wechselrichter und Energiespeichersystem -- Dieses Referenzdesign ist eine generische HMI-Lösung, die sich über den CAN-Bus mit Energiespeichersystemen (wie PV-System mit Wechselrichter/MPPT und CLLLC-Batterieladegerät) verbindet. Entwickelt von Arrow Dashboard, unterstützt es PV-Speicherprotokolle, beinhaltet 5 Tasten, ein LCD-Display, RTC-Funktion und mehrere externe Schnittstellen: CAN-FD, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth und doppelte RS485-Schnittstellen (für den Anschluss an KNX oder andere externe Geräte).

Two electronic circuit boards are shown side by side on a green surface, each featuring a digital display. The left board has a blue monochrome screen displaying technical diagrams and numbers, while the right board has a color touchscreen interface with multiple buttons and text. Both devices are connected by wires.

A tabletop setup features an electronic demonstration board with multiple connected sensor modules and digital screens.

A demonstration board showcases a smart home automation system with various electronic components and display screens. The setup includes visible wiring, circuit boards, and a central touchscreen interface.

The image shows an NXP AFCI development board connected to a microcontroller base, with a green circuit board mounted on top. The board is powered on, as indicated by an illuminated orange LED.

Smart AFCI 2.0 Lösung -- Diese Lösung verwendet NXP’s MCXN547 MCU, unterstützt 8-Kanal-Sampling und automatische Markierung. PV-Systeme sind an mehreren Verbindungsstellen anfällig für Lichtbogenfehler, und herkömmliche Erkennung führt oft zu Fehlalarmen oder übersehenen Erkennungen in tatsächlichen Anwendungen. Dies bringt nicht nur Sicherheitsrisiken mit sich, sondern erhöht auch die Betriebs- und Wartungskosten. Basierend auf MCX N-Serie MCUs verbessert diese KI-gestützte industrielle Lichtbogenerkennung die Genauigkeit und Systemsicherheit erheblich.

Fazit

Da künstliche Intelligenz weiterhin den globalen Fortschritt vorantreibt, müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass diese intelligente Kraft im Einklang mit unserem Planeten existieren kann. Von solarbetriebener Energie über intelligentes Batteriemanagement bis hin zu integrierten Kontrollsystemen ist jeder Schritt technologischer Innovation ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die KI-Datenzentren der Zukunft werden nicht nur das Herzstück der Informationen sein, sondern auch Symbole des grünen Wandels. Lassen Sie uns gemeinsam in ein intelligenteres, saubereres Morgen gehen - wo Technologie und Natur unter der Sonne gedeihen.

Artikel tags

Erneuerbare Energie
Grüne Infrastruktur
Künstliche Intelligenz (AI)
Rechenzentrum

Zugehörige Nachrichtenartikel

Alle anzeigen