Arrow Electronic Components Online

Hinter den Kulissen von Cloud-Computing aufstrebender Technologien

Cloud19 Jan. 2024
Eine rosa Wolke füllt eine verlassene städtische Kreuzung, mit hohen Gebäuden auf beiden Seiten. Die Wolke ist zentral und strahlt weiße Fäden und Partikel nach außen aus, was auf Verbindungen hinweist.
Alle Artikel ansehen

Cloud-Computing, eine Form von bedarfsgerechten Computing-Services, ist ein Pfeiler der modernen Datenverarbeitung. Diese Technologie gedeiht auf einer robusten Netzwerk-Infrastruktur—ein komplexes Geflecht aus Hardware und Software, das weltweit enorme Datenmengen liefert. Die nahezu sofortige Bereitstellung von Cloud-Services und Anwendungen weltweit hängt vollständig von einem verbundenen Netzwerk ab.

Dieser Artikel befasst sich mit dem oft übersehenen technologischen Wunder, das dies möglich macht.

Verbindung von Rechenzentren im Cloud-Computing

Der Begriff "Cloud" steht für ein Netzwerk aus entfernten Servern, die Dienste über das Internet bereitstellen. Server—leistungsstarke Computer, die für die Verwaltung von Datenspeicherung, -verarbeitung und -verteilung konzipiert sind—sind das Herzstück des Cloud-Computing. Ein robustes und vielfältiges Set an Verbindungshardware-Komponenten und Kabeln (die metaphorischen Adern und Kapillaren) ermöglicht jedoch die Funktionalität und Skalierbarkeit der Cloud über die Server hinaus.

Cloud-Computing über Glasfaserkabel

Glasfaserkabel sind die Venen und Arterien der Cloud-Infrastruktur, da sie Daten durch das Netzwerk übertragen, sei es von einem Server zum anderen oder über den Ozean hinweg. Glasfaserkabel können in ihrer Konstruktion stark variieren, wobei einige Kabel nur einstellige Fasern von wenigen Zentimetern Länge haben, während andere Tausende von Fasern über Tausende von Meilen erstrecken.

Diese interaktive Karte zeigt die weltweite Verteilung von Unterseekabeln mit Glasfasern.

Das Glasfaserkabel 760054239 von TE Connectivity verfügt über 96 einzelne Fasern, ist 12,2 mm dick und in verschiedenen Längen erhältlich. Glasfaserkabel sind jedoch im Vergleich zu langlebigen Kupferkabeln empfindlicher. Dieser Kompromiss lohnt sich, da Glasfaserkabel Daten als Licht anstelle von Elektrizität übertragen. Sie bieten eine höhere Bandbreite und geringere Latenzzeiten, was eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung über weite Entfernungen ermöglicht.

Kupferkabel erreichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von etwa 40 Gbps und sind auf Längen von 100 Metern begrenzt, während die neuesten Fasergeschwindigkeiten 1,7 Pbps erreicht haben (1.700.000 Gbps) auf einem einzigen Kern, mit einem Kabel von 67 km Länge und insgesamt 19 Kernen. Glasfaserkabel sind außerdem unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und erzeugen keine EMI. Ihre Effizienz ist entscheidend für die Ermöglichung von Cloud-Diensten und die Bereitstellung von Lichtgeschwindigkeit-Kommunikation zwischen Cloud-Computing-Datenzentren weltweit.

A person is holding a bundle of colorful metal rods, possibly tent poles or stakes, against a clear blue sky.

Cloud-Glasfaseranschlüsse

Während Glasfaserkabel für sich genommen beeindruckend sind, liegt die wahre Großartigkeit der Glasfasertechnologie in den Verbindern zwischen den Servern. Für ein einzelnes Kabel gibt es immer zwei Verbinder. Glasfaserverbinder zeichnen sich durch eine äußerst präzise Konstruktion aus, damit die optische Detektorhardware das durch die Kabel übertragene Licht korrekt empfangen kann. Glasfaserverbinder haben Formfaktorstandards in den meisten Rechenzentrumsumgebungen, um die gängigen SFP-, SFP+-, SFP28-, SFP56-, QSFP+-, QSFP28- und QSFP56-Transceiver-Formfaktoren zu unterstützen, aber die Spezifikationen für optische Verbindungen können je nach Umgebung, in der sie verwendet werden, stark variieren.

Zum Beispiel ist 1063971664 von Molex ein metallischer optischer Steckverbinder, der Gehäuse mit hoher Temperaturbeständigkeit oder abgedichtete Gehäuse mit einem verbesserten Verriegelungsmechanismus aufweist, der ihn ideal für optische Verbindungen in Umgebungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen macht. Aufgrund seiner extremen Haltbarkeit ist dieser optische Steckverbinder wahrscheinlich in Telekommunikationsantennen, industriellen Gebäudeverkabelungen, im Militär, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der medizinischen Industrie zu finden.

Ethernet-Router und -Switches

Router und Switches fungieren als Verkehrsleitsysteme innerhalb des Netzwerks der Cloud. Netzrouter wie der 2701877 von Phoenix Contact leiten Datenpakete zwischen Netzwerken weiter und optimieren die Datenübertragung. Gleichzeitig erleichtern Netz Switches, wie der KSZ9897RTXI-TR von Microchip Technology, die Kommunikation innerhalb lokaler Netzwerke, um den effizienten Datentransfer zwischen Geräten im Netzwerk sicherzustellen.

Switches und Router arbeiten zusammen, um die Netzwerkkonnektivität aufrechtzuerhalten und den Datenfluss über Cloud-Infrastrukturen zu ermöglichen. Beide Technologien sind auf Verbindungen angewiesen, die meist durch Glasfaserkabel und Steckverbindungen bereitgestellt werden. Dadurch werden Produkte wie Molex’s LC-Adapter Steckverbindungen nützlich für umfassende kabelgebundene Konnektivität.

Ethernet-Adapter

Ethernet-Adapter spielen eine entscheidende Rolle in Cloud-Anwendungen, indem sie die Konnektivität zwischen physischen Geräten wie unabhängigen Servern oder Netzwerk-Switches und der Cloud-Infrastruktur ermöglichen. Diese Adapter, auch bekannt als Netzwerk-Interface-Karten (NICs), erleichtern den Datentransfer zwischen einem lokalen Netzwerk und der Cloud-Umgebung. NICs verwalten den Cloud-Datentransfer und die Kommunikation, integrieren Sicherheitsfunktionen für eine sichere Übertragung und verwalten die Bandbreite und Geschwindigkeit zwischen dem lokalen Netzwerk und der Cloud.

Zum Beispiel ist das ConnectX-6 Dx SmartNIC ein NIC von NVIDIA, das eine sichere und fortschrittliche Cloud-Netzwerkschnittstelle bietet, um Anwendungen im Rechenzentrum wie Virtualisierung, Cybersicherheit, Big Data, maschinelles Lernen und Datenspeicherung zu beschleunigen. Interessanterweise verfügt das ConnectX-6 über eine Hardwarebeschleunigung für virtuelle Switches und virtuelle Router, um Cloud-Netzwerk-Workloads auszulagern und eine ultrahohe Netzwerkleistung zu liefern. NVIDIA’s ConnectX-6 bietet mehrere Konnektivitätsoptionen (SFP28, SFP56, QSFP28, QSFP56), sodass Kabelbaugruppen wie MCP2M00-AO2AE30L verwendet werden können.

Hardware ist das Rückgrat des Cloud-Computing

Die Hardware, die die Cloud ermöglicht, entwickelt sich ständig weiter und wird immer innovativer, wobei nahezu in jedem Bereich jährlich neue Datengeschwindigkeitsrekorde aufgestellt werden. Robuste Netzwerkinfrastrukturtechnologien gewährleisten die Zuverlässigkeit des Cloud-Computings. Komponenten wie Glasfaserkabel, optische Verbindungen, Router, Switches und Ethernet-Adapter arbeiten zusammen, um eine schnelle Datenübertragung zu ermöglichen und die Konnektivität zwischen lokalen Netzwerken und der Cloud sicherzustellen.

Da die Nachfrage nach Cloud-Diensten im privaten und öffentlichen Sektor steigt, werden Hardware-Innovationen - selbst außerhalb von Rechenzentren - notwendige Verbesserungen der Cloud-Infrastruktur ermöglichen. Arrow Intelligent Solutions kann beim Entwerfen, Erstellen und Starten der nächsten Generation von Cloud-Computing-Infrastrukturen helfen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Arrow.com/AIS.

Stehst du auf der Liste?

Melden Sie sich an, um exklusive Angebote, Produktankündigungen und die neuesten Branchennachrichten zu erhalten.

Artikel tags

Ethernet-Switches
Molex
Cloud
Rechenzentrum
Glasfasertechnik
Ethernet

Verwandte Nachrichtenartikel

Alle anzeigen