Arrow Electronic Components Online

Wichtige Überlegungen bei Motortreibersteuerungen für Gleichstrommotoren

Motorsteuerung22 Feb. 2023
Bild eines bürstenbehafteten Gleichstrommotors
Alle Artikel anzeigen

Angesichts des schnell wachsenden Interesses an der Elektrifizierung in zahlreichen wichtigen Anwendungen werden Gleichstrom-Elektromotoren immer häufiger. In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die drei Haupttypen von Gleichstrommotoren sowie passende Motorsteuerungstreiber (MCDs) für jeden Typ.

Gebürstete Gleichstrommotoren

Für einfachere Anwendungen sind Bürsten-Gleichstrommotoren eine großartige Wahl. Die Stromversorgung erfolgt einfach durch Anlegen einer Gleichspannung an die Anschlussklemmen des Motors. Die Geschwindigkeitsregelung wird durch die präzise Steuerung der angelegten Spannung erreicht, und die meisten Bürsten-Gleichstrommotoren können mit Pulsweitenmodulation (PWM) betrieben werden.

Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) werden typischerweise in Anwendungen mit höherer Leistung eingesetzt. Aufgrund ihrer Bauweise sind sie auch effizienter als bürstenbehaftete Motoren und erzeugen weniger elektromagnetische Interferenzen (EMI). Diese Vorteile erfordern jedoch eine anspruchsvollere Steuerung, wobei ICs oder Motor-Controller-Mikrocomputer erforderlich sind.

DC-Schrittmotoren

Schrittmotoren werden so genannt, weil sie sich in diskreten „Schritten“ drehen. Abhängig von den Anwendungsanforderungen kann der Motor so programmiert werden, dass er sich durch unterschiedliche Radialpositionen dreht. Am gebräuchlichsten sind etwa 200 Schritte pro Umdrehung, was bedeutet, dass der Motor von insgesamt 360 Grad jeweils 1,8 Grad durchläuft und dann für eine gewünschte Zeit stoppt, bevor er zum nächsten Schritt übergeht.

Arten von Motorsteuerungstreibern

Gebürstete Motoren können in engem Raum mit anderen gebürsteten Motoren verwendet werden, weshalb ein Controller mit zahlreichen Kanälen erforderlich ist, um verschiedene Motoren zu steuern. Der Toshiba TB67H452FTG ist ein hervorragendes Beispiel für einen Controller, der viele gebürstete Motoren gleichzeitig steuern kann.

Die Steuerung von bürstenlosen Motoren ist etwas komplexer und erfordert in der Regel verschiedene Kombinationen aus Sensoren und MCDs. Intelligente Phasensteuerung und geschlossene Drehzahlregelung sind zwei wichtige Merkmale von MCDs für bürstenlose Motoren.

Schrittmotorsteuerungen müssen ein angemessenes Maß an Unterstützung für die vom Anwendungsfall erforderliche Schrittauflösung bieten. Es ist nicht ungewöhnlich, Schrittmotor-MCDs zu finden, die 1/64 oder sogar 1/128 Auflösungen unterstützen. Ein Nachteil bei der Erhöhung der Schrittanzahl ist ein entsprechender Rückgang des Drehmoments. Dies kann jedoch durch die Verwendung eines MCD mit aktiven Verstärkungssteuerungsmaßnahmen, wie dem Toshiba TB67S249FTG, behoben werden.

Der richtige Gleichstrom-Elektromotor in Kombination mit der richtigen MCD kann eine leistungsstarke Kombination sein. Toshiba bietet zahlreiche Optionen zur Motorsteuerung, von einfach bis hochmodern. Klicken Sie sich durch den Artikel, um mehr über Motortechnologie und verfügbare Steuerungsoptionen zu erfahren.

Artikel tags

Stepper Motors
Brushless DC Motors
Motorsteuerungs- und Treiber-ICs
Brushed DC Motors
Motorsteuerung
Toshiba

Verwandte Nachrichtenartikel

Alle anzeigen