Arrow Electronic Components Online

Industrieller Motor-Infografik von TE Connectivity

Industriell26 Juni 2021
Nahaufnahme von Automatikgetrieben und elektronischen Komponenten, einschließlich kleiner Leiterplatten.
Alle Artikel anzeigen

Werfen Sie einen Blick auf diese Infografik von TE Connectivity zu Industriemotoren, elektromagnetischen Geräten, die elektrische Energie gemäß dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion umwandeln oder übertragen.

Elektromotoren sind ein Schlüsselelement für die Produktion und Umwandlung elektrischer Energie. Daher spielen sie eine entscheidende Rolle in nahezu allen Branchen und Sektoren der modernen Gesellschaft. Gleichzeitig ist der Sensor die zentrale Komponente des Motorsteuerungssystems. 

Werfen Sie einen Blick auf diese Infografik von TE Connectivity, um mehr über Industriemotoren zu erfahren, einschließlich der Verwendung des KMT32B Magnetoresistiver Positionssensors von TE Connectivity zur Messung der Position magnetischer Pole und des Drehwinkels an Servomotoren. Er kann die Temperaturanstiegskurve überprüfen, wenn der Motor startet, und die Stromversorgung unterbrechen, um den Motor vor Schäden zu schützen und die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten, wenn die Temperatur zu hoch ist. 

Artikel tags

Weltweit
Internet der Dinge (IoT)
Magnetic Encoders
TE Connectivity
Artikel
IIOT

Verwandte Inhalte