Durchbrechen der Größenbarriere bei der CO₂-Erkennung
Verbraucher in der heutigen Wirtschaft bevorzugen zunehmend immer kleinere Geräte. In diesem Artikel erfahren Sie, wie der neueste ultra-kompakte CO2-Sensor von Sensirion ein unvergleichliches Preis-/Leistungsverhältnis erreicht und dabei weniger Platinenfläche beansprucht.
Sensirion erweist sich erneut als Vorreiter in der Innovation für Umweltsensorlösungen. Der SCD4X stellt den ersten CO₂-Sensor im Miniaturformat dar und benötigt nur ein Kubikzentimeter Platz. Diese Innovation basiert auf dem Prinzip der photoakustischen Sensortechnologie, kombiniert minimale Größe mit maximaler Leistung und eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten für Integration und Anwendung. Aufgrund seines unvergleichlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses ist der SCD4x besonders für die Serienproduktion und kostenempfindliche Anwendungen geeignet.
PASens® Technologie ist die photoakustische CO₂-Messinnovation, die den SCD4X ermöglicht. Kurz gesagt, die CO₂-Konzentration wird wie folgt bestimmt:
Die Lichtquelle des SCD4X wird eingeschaltet und sendet schmalbandiges IR-Licht in das Messvolumen. Dies führt zu Schwingungsanregungen der zu messenden Gasmoleküle, hier CO₂.
Nach kurzer Zeit (typischerweise ein paar Millisekunden) klingen die Schwingungen ab, was zu einem Temperaturanstieg führt, der wiederum zu einem Druckanstieg führt.
Verglichen mit den Anregungs- und Abregungszeiten der Gasmoleküle gleicht sich der Druck innerhalb der Messkammer schnell aus, sodass der Druckanstieg von einem mit der Messkammer verbundenen Mikrofon aufgezeichnet werden kann.
Nach mehreren 10 ms wird die Lichtquelle ausgeschaltet, wodurch die Temperatur und somit der Druck aufgrund der Thermalisation der Messzelle mit der Umgebung abnimmt und das System in seinen Ausgangszustand zurückkehrt.
Der Messprozess wird mehrmals wiederholt, um das Signal-Rausch-Verhältnis des erzeugten Signals zu erhöhen.
Artikel tags